alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

Swagelok, 제12회 NorthCoast 99 Award 수상

Swagelok, 제12회 NorthCoast 99 Award 수상

오하이오주 솔론(2022년 9월 1일) - Swagelok이 ERC(Employers Resource Council)에 의해 2022 NorthCoast 99 어워드 수상자로 지명되었습니다. NorthCoast 99 어워드는 오하이오주 북동부 에서 최고의 인재를 지원하는 99개 기업을 기리는 상입니다. 이로써 Swagelok은 이 저명한 표창을 12번째로 받게 되었습니다.

“NorthCoast 99는 단순한 비즈니스 어워드나 행사가 아니라, 회사들과 우수한 인재들이 저희 지역을 장기적인 기반으로 선택할 수 있도록 ERC가 연중 내내 진행하는 조사 프로그램입니다"라고 NorthCoast 99 프로그램을 관장하는 ERC 전략 프로젝트 담당 이사, Samantha Marx가 설명합니다. "이 프로그램의 데이터는 고용주들은 최고의 인재를 유치하고 유지할 수 있도록 정책과 실무를 적응시키는 데 유용합니다."

NorthCoast 99 수상자들은 조직 전략, 정책, 후생; 인재 유치, 확보, 온보딩; 직원 복지; 직원 참여 및 인재 개발; 총 보상; 다양성, 평등, 포용성 등의 영역에서 기업들이 최고 인재의 유치, 개발, 유지에 대응하는 방법에 대한 자세한 정보를 요구하는 엄격한 애플리케이션 프로세스에 참여했습니다.

"12번 째로 NorthCoast 99 어워드를 수상하게 되어 매우 감동적입니다! 이러한 영광은 Swagelok 문화와 75년의 역사에 걸쳐 이를 가꾸어온 직원들 덕분입니다. Swagelok 직원들은 오래 지속되는 안정성, 연결성, 자부심을 키워왔으며, 꾸준히 모든 임직원이 성공하도록 지원하는 데 노력하고 있습니다"라고 최고인사책임자 Hannah Delis가 전합니다.

“2022 NorthCoast 99 수상 기업들이 우리 지역을 선도하는 것은 당연한 결과입니다! 이 탁월한 기업들은 오늘날의 직장에 요구되는 매력적인 복리후생과 혁신적인 정책을 제공하면서 직원 환경을 우선시하고 있습니다. 수상 기업들은 선정할 수 있게 되어 기쁘게 생각하며, 앞으로도 성공 사례를 공유할 수 있기를 기대합니다"라고 ERC 대표 Kelly Keefe가 설명합니다.

2022 NorthCoast 99 어워드 프로그램은 Anthem Blue Cross and Blue Shield, CareerCurve, Cleveland Magazine, ERChealth, Fifth Third Bank, Gino’s Awards, Maloney + Novotny; Meyers, Roman, Friedberg & Lewis, Oswald Companies, Staffing Solutions Enterprises, UKG, Wayfind Creative의 후원을 받았습니다.

Swagelok 소개

Swagelok은 오일, 가스, 화학, 청정 에너지 산업용 유체 시스템 제품, 어셈블리, 서비스를 개발하는 자산 가치 약 20억 달러의 비상장 제조업체입니다. 미국 오하이오주 솔론에 본사를 둔 Swagelok은 5,700명의 직원들이 70개국에 있는 약 200개의 판매 및 서비스 센터에서 고객 여러분께 서비스를 제공하고 있으며, 제조시설 20곳과 글로벌 기술 센터 5곳을 운영하고 있습니다.

ERC 소개

ERC는 100년이 넘는 기간 동안 오하이오주 북동부와 미국 전역의 기업들이 신뢰할 수 있는 리소스였습니다. ERC는 사고 리더십, 포괄적인 데이터, 멤버십, 교육 및 전문성 개발, 자문 서비스 등을 포함한 HR 솔루션을 통해 주요 기업들이 더 나은 직장을 만들 수 있도록 지원합니다. ERC는 NorthCoast 99 어워드 프로그램의 설립업체이자 연출업체이며, 오하이오주 고용주를 대상으로 하는 ERChealth 보험 프로그램을 후원합니다.