alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

FEED-Phase für erfolgreiche FPSO-Projekte

Erfolgreiche FPSO-Projekte ab der FEED-Phase

Icon FPSOBeim Front-End Engineering Design (FEED) nimmt Ihr Projekt Gestalt an – und die hier getroffenen Entscheidungen wirken sich auf die Umsetzung aus. In dieser Phase werden nicht nur Optionen eingegrenzt, sondern Sie legen auch fest, wie Ihre Offshore-Anlage gebaut, installiert und betrieben wird.

Fluidsysteme spielen dabei eine überproportional wichtige Rolle. Obwohl sie nur einen vergleichsweise kleinen Anteil der Gesamtinvestitionskosten ausmachen, haben Fluidsysteme Einfluss auf die Installation, Zugänglichkeit, Instandhaltung und langfristige Zuverlässigkeit Ihres gesamten FPSO-Systems. Die Herausforderung besteht darin, dass viele dieser Entscheidungen früh getroffen werden, sich über die gesamte Anlage wiederholen und nach Fertigungsbeginn nur schwer zu ändern sind.

Deshalb ist die Einbindung eines Fluidsystempartners in der FEED-Phase nicht nur hilfreich, sondern von grundlegender Bedeutung.

ZUSAMMENARBEIT MIT SWAGELOK

Was umfasst die FEED-Phase bei FPSO-Projekten?

Icon GlühbirneIn der FEED-Phase können Sie die Ergebnisse noch beeinflussen, bevor Rahmenbedingungen endgültig festgelegt werden. Genau hier können Sie auf die Unterstützung eines Fluidsystemanbieters wie Swagelok zählen – mit praktischen und umsetzungsorientierten Erkenntnissen für die FEED-Phase, solange Spezifikationen, Layouts und Werkstoffentscheidungen noch in der Entwicklung sind.

Anstatt lediglich auf feststehende Anforderungen zu reagieren, helfen Fluidsystemanbieter Ihnen dabei, die Systeme so zu gestalten, dass sie den Bedingungen im Offshore-Einsatz entsprechen.

Im Verlauf der Auslegung verschiebt sich der Fokus von ganz alleine von der Frage „Funktioniert das?“ hin zu „Wie sieht es mit der Installation, Zugänglichkeit und Instandhaltung im Offshore-Einsatz aus?“ Die Optionen für die Verlegung von Rohrleitungen sind stärker eingeschränkt und auch im Topside-Bereich wird der verfügbare Platz immer knapper. Die Zeitfenster für die Installation und Einschränkungen im Hinblick auf die Zugänglichkeit kristallisieren sich deutlicher heraus. Was zu Beginn des Projekts noch Theorie war, wird nun zu realen Einschränkungen, die es bei der Auslegung zu berücksichtigen gilt.

An dieser Stelle wird eine frühzeitige Zusammenarbeit unerlässlich. Ein kompetenter Partner unterstützt Sie bei der Analyse des Zusammenwirkens von Fluidsystemen in der Praxis, der Verlegung und Abstützung von Rohrleitungen, der Montage von Komponenten und der Zugänglichkeit der Systeme nach Inbetriebnahme für Inspektion und Wartung. Durch die Berücksichtigung praktischer Installations- und Wartungsaspekte bei der Auslegung lassen sich kostenintensive Nacharbeiten und Neuauslegungen im späteren Projektverlauf vermeiden.

Warum Sie in der FEED-Phase auf einen Fluidsystempartner setzen sollten

Werkstoff- und Spezifikationsentscheidungen in Offshore-Umgebungen

Gleichzeitig ist die FEED-Phase der Punkt, an dem viele der langfristig wichtigsten Entscheidungen getroffen werden, insbesondere in Bezug auf Werkstoffe und Spezifikationen. In Offshore-Umgebungen haben diese Entscheidungen ein noch größeres Gewicht. Korrosive Umgebungsbedingungen, Druckanforderungen und Werkstoffkompatibilität sind keine isolierten technischen Aspekte, sondern wirken sich unmittelbar auf die Zuverlässigkeit, Sicherheit und die Leistung der Anlage über den gesamten Lebenszyklus aus.

Swagelok hilft Ihnen, diese Abwägungen frühzeitig zu treffen, solange noch ein gewisser Entscheidungsspielraum gegeben ist. Dies umfasst die Bewertung von Werkstoffoptionen für korrosive Umgebungen, die Abstimmung der Druckstufen mit den Systemanforderungen und die Prüfung, ob die Spezifikationen technisch fundiert sind und sich in Offshore-Anlagen installieren und warten lassen. Da sich diese Entscheidungen häufig über die gesamte Anlage wiederholen, können selbst kleine Verbesserungen in dieser Phase in der Summe erhebliche Vorteile mit sich bringen.

Geringere Komplexität durch Standardisierung in der FEED-Phase

Ein weiterer entscheidender Aspekt in der FEED-Phase ist die Komplexität. Je umfangreicher die Spezifikationen, desto schneller können Abweichungen zu vermeidbaren Herausforderungen bei der Beschaffung, beim Bau und bei der langfristigen Wartung führen. Ein Fluidsystempartner kann Ihnen bei der Standardisierung von Komponenten für Offshore-Plattformen helfen, damit Sie Ihre Auslegung vereinfachen, eine höhere Einheitlichkeit sicherstellen und das Risiko späterer Änderungen reduzieren können. Im weiteren Projektverlauf trägt dies zudem zu einer klareren Dokumentation und einer besser vorhersehbaren Umsetzung bei.

Beschaffungsrisiken und Komponentenverfügbarkeit beim Bau von Offshore-Plattformen

Auch Überlegungen rund um Verfügbarkeit und Beschaffung rücken in dieser Phase in den Fokus. Fluidsystemkomponenten mit kleiner Nennweite werden häufig in einer frühen Phase spezifiziert und kommen in der Anlage in großem Umfang zum Einsatz. Hier kann es jedoch zu Verzögerungen kommen, wenn die Verfügbarkeit nicht von Anfang an berücksichtigt wird. Durch die Ermittlung potenzieller Komponenten mit langen Lieferzeiten und die Abstimmung der Spezifikationen mit der tatsächlichen Liefersituation können Beschaffungsrisiken minimiert und Unterbrechungen im Projektzeitplan verhindert werden.

Wie Entscheidungen in der FEED-Phase das Ergebnis beeinflussen

Letztlich hilft Ihr Fluidsystempartner Ihnen in der FEED-Phase dabei, die Ziele der Auslegung zur Umsetzung zu bringen. Alle in dieser Phase getroffenen Entscheidungen, sei es in Bezug auf den Verlauf der Rohrleitungen, die Werkstoffe, die Standardisierung oder die Spezifikation, gehen weit über das reine Engineering hinaus. Sie beeinflussen, wie Ihr Offshore-Projekt gefertigt, installiert, in Betrieb genommen und gewartet wird.

Wie Entscheidungen in der FEED-Phase die Leistung von Offshore-Plattformen beeinflussen

Icon ProzessBei einem FPSO-System werden aus späten Auslegungsänderungen oft eine große Angelegenheit. Eingeschränkter Zugang, enge Zeitpläne und die Bedingungen auf Offshore-Plattformen führen zu höheren Kosten und machen Nacharbeiten deutlich komplexer. Was bei einer Onshore-Anlage eine geringfügige Anpassung wäre, kann in Offshore-Systemen zu einer erheblichen Störung werden. Wichtige Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt:

  • Werkstoffauswahl für den Bau von Offshore-Plattformen

    – Die Auswahl von korrosionsbeständigen Werkstoffen für Offshore-Umgebungen führt zu einer höheren Zuverlässigkeit und reduziert den langfristigen Wartungsaufwand.
  • Abstimmung von Druckstufen und Spezifikation

    – Indem sichergestellt wird, dass die Systemspezifikationen mit den tatsächlichen Betriebsbedingungen übereinstimmen, werden Leistungsprobleme und Sicherheitsrisiken vermieden.
  • Standardisierung in der FEED-Phase (Front-End Engineering Design)

    – Durch die Reduzierung von Abweichungen zwischen Komponenten werden Bau, Beschaffung und das langfristige Systemmanagement vereinfacht.

Damit ist die FEED-Phase die ideale Gelegenheit, um nicht nur Ihre Spezifikation, sondern auch die Leistung der Systeme über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu bewerten. Durch die frühzeitige Berücksichtigung von Aspekten wie Baubarkeit, Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit reduzieren Sie Unsicherheiten und schaffen eine stabilere Grundlage für die Umsetzung.

Eine stabilere Grundlage für die Umsetzung

Die FEED-Phase ist zwar nur eine Phase Ihres FPSO-Projekts, hat jedoch einen überproportional großen Einfluss auf alle nachfolgenden Prozesse. Bei einer frühzeitigen Einbindung helfen wir von Swagelok Ihnen dabei, die Ziele Ihrer Auslegung in umsetzbare Lösungen zu übersetzen.

Durch eine frühzeitige Partnerschaft in der FEED-Phase unterstützen wir Sie bei Folgendem:

  • Vorausschauende Berücksichtigung von Einschränkungen beim Offshore-Einsatz
  • Vereinfachte Systemauslegung
  • Minimierung der Lebenszyklusrisiken
  • Verbesserung der Zuverlässigkeit Ihrer Offshore-Anlage

So profitieren Sie in Ihrem Projekt von einem effizienteren Übergang von der Auslegung in die Bauphase sowie von Systemen, die sich über die gesamte Lebensdauer durch eine höhere Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit auszeichnen.

Entdecken Sie, wie Sie die Umsetzung Ihres FSPO-Projekts durch eine frühzeitige Zusammenarbeit in der FEED-Phase vorantreiben können.

Kontakt aufnehmen