Fase de Construcción del FEED para el Éxito de las FPSO
Apoyo al Éxito de las Unidades FPSO desde la Fase de Diseño Preliminar
El diseño de ingeniería preliminar (FEED) es la fase en la que su proyecto empieza a tomar forma y en la que las decisiones comienzan a trasladarse a la fase de ejecución. En esta etapa, no solo está reduciendo las opciones. Está definiendo cómo se construirá, instalará y realizará la operación de su instalación en alta mar.
Los sistemas de fluidos desempeñan un papel extremadamente importante en ese resultado. Aunque representan una parte relativamente pequeña del coste total de capital, influyen en las tareas de instalación, la accesibilidad, el mantenimiento y la fiabilidad a largo plazo de toda la FPSO. El problema es que muchas de estas decisiones se hacen en una fase temprana, se repiten en toda la planta y son difíciles de modificar una vez que comienza la fabricación.
Por eso, contar con un socio especializado en sistemas de fluidos durante la fase FEED no solo resulta útil, sino que es fundamental.
¿Qué es la Fase de Construcción FEED en los Proyectos FPSO?
Durante la fase de ingeniería preliminar (FEED), aún es posible influir en los resultados antes de que se cierren las opciones. Es aquí donde un proveedor de sistemas de fluidos como Swagelok puede colaborar con Vd.—aportando conocimientos prácticos y orientados a la ejecución en el proceso de diseño de ingeniería preliminar, mientras las especificaciones, los planos y las decisiones sobre los materiales todavía están en evolución.
En lugar de limitarse a reaccionar ante requisitos ya definidos, éstos le ayudan a darles forma de manera que se adapten a la realidad de los proyectos en alta mar.
Según avanza el diseño, las conversaciones pasan de forma natural de «¿funcionará?» a «¿cómo se realizará la instalación, cómo se accederá y cómo se mantendrá en alta mar?». Las opciones de ruta son limitadas. La cubierta cada vez está más llena de personal. Las ventanas de instalación y las restricciones de acceso quedan mejor definidas. Lo que antes, en las primeras fases del proyecto, podía parecer algo teórico, se convierte en una limitación real que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar.
Es aquí donde la colaboración desde el principio resulta esencial. Un socio especializado en sistemas de fluidos colaborará con Vd. para evaluar cómo se integrarán dichos sistemas en la práctica, cómo se instalará y se sujetará el tubo, cómo se realizarán los procesos de ensamblaje de los componentes y si los sistemas seguirán siendo accesibles para la inspección y el mantenimiento una vez que la instalación esté en funcionamiento. Al basar las decisiones de diseño en consideraciones prácticas relacionadas con la instalación y el servicio, se pueden evitar reparaciones y rediseños costosos posteriormente en el proyecto.
Por Qué Contratar a un Colaborador Especializado en Sistemas de Fluidos Durante la Fase de Diseño Preliminar
Decisiones sobre Materiales y Especificaciones en Entornos Marinos
Al mismo tiempo, la fase de diseño preliminar (FEED) es donde se toman muchas de las decisiones con mayor repercusión a largo plazo, sobre todo en lo que respecta a los materiales y las especificaciones. En entornos en alta mar, esas decisiones adquieren mayor importancia. La exposición a la corrosión, los requisitos de presión y la compatibilidad de los materiales no son meras consideraciones técnicas aisladas, sino que influyen directamente en la fiabilidad, la seguridad y el rendimiento a lo largo del ciclo de vida de la instalación.
Swagelok le ayuda a valorar estas opciones desde el principio, cuando aún hay margen de maniobra. Esto incluye evaluar la elección de los materiales para entornos corrosivos, adaptar los valores nominales de presión a los requisitos del sistema y garantizar que lo especificado no solo sea técnicamente adecuado, sino también práctico para instalar y mantener en alta mar. Dado que estas selecciones suelen repetirse en todas las instalaciones, incluso las pequeñas mejoras en esta fase pueden tener un impacto acumulativo significativo.
Reducción de la Complejidad Mediante la Estandarización de la Fase de Diseño Preliminar
Otro aspecto fundamental durante la fase FEED es la complejidad. A medida que las especificaciones se amplían, las variaciones pueden generar rápidamente dificultades innecesarias en la adquisición, la construcción y el mantenimiento a largo plazo. Al identificar oportunidades para estandarizar los componentes y ensamblajes de la construcción de plataformas marítimas, un colaborador especializado en sistemas de fluidos puede ayudarle a simplificar los diseños, mejorar la consistencia y reducir el riesgo de cambios downstream. Esto también permite una documentación más clara y una ejecución más predecible a medida que avanza el proyecto.
Gestión del Riesgo de Adquisición y Disponibilidad de Componentes en la Construcción de Plataformas Marítimas
En esta fase también son importantes las consideraciones relativas a la disponibilidad y la adquisición. Los componentes para sistemas de fluidos de pequeño diámetro suelen especificarse en una fase temprana y utilizarse de forma generalizada, pero pueden convertirse en una fuente de retrasos si no se piensa en su disponibilidad desde el principio. Al identificar los posibles ítems con plazos de entrega largos y adaptar las especificaciones a las realidades del suministro, Vd. puede reducir el riesgo de aprovisionamiento y evitar interrupciones en fases posteriores del calendario.
Conectar las Decisiones del Diseño de Ingeniería Preliminar con los Resultados de la Ejecución
En definitiva, la función de un colaborador especializado en sistemas de fluidos durante la fase FEED es ayudarle a conectar la intención del diseño con su ejecución. Cada decisión que se toma en esta fase—ya sea en relación con el trazado, los materiales, la estandarización o las especificaciones—se extiende más allá de la ingeniería. Influye en la forma en que se fabricará, instalará, pondrá en servicio y mantendrá su proyecto en alta mar.
Cómo Influyen las Decisiones de Construcción FEED en el Rendimiento de las Plataformas Marítimas
En una FPSO, los cambios de diseño posteriores no suelen ser pequeños. El acceso limitado, los plazos ajustados y las condiciones en alta mar aumentan el coste y la complejidad de la reparación. Lo que en una instalación en tierra firme podría ser un cambio menor, en alta mar puede suponer una interrupción importante. Los aspectos clave que hay que tener en cuenta son:
-
Selección de Materiales para la Construcción de Plataformas Marítimas
– la elección de materiales adecuados para el medio ambiente marino corrosivo mejora la fiabilidad y reduce los problemas de mantenimiento a largo plazo. -
Presión y Cumplimiento de Especificaciones
– garantizar que las especificaciones del sistema se ajusten a las condiciones operativas ayuda a evitar problemas de rendimiento y riesgos para la seguridad. -
Estandarización del Diseño de Ingeniería Preliminar FEED
– reducir la variabilidad entre los distintos componentes simplifica la construcción, el aprovisionamiento y la gestión del sistema a largo plazo.
Eso es lo que hace que el FEED sea su mejor oportunidad para evaluar no solo lo que está especificando, sino también cómo funcionarán sus sistemas a lo largo de todo su ciclo de vida en cuanto a rendimiento. Al tratar desde el principio cuestiones como la viabilidad de la construcción, la accesibilidad y la fiabilidad, Vd. reduce la incertidumbre y sienta unas bases más sólidas para la ejecución.
Construir Bases Más Sólidas para la Ejecución
La fase FEED es solo una de las fases de su proyecto FPSO—pero tiene una influencia decisiva en todo lo que viene después. Si nos implica desde el principio, Swagelok le ayuda a plasmar la idea de diseño en soluciones listas para su ejecución.
Si colaboramos desde el principio de la fase FEED, podremos:
- Prever las limitaciones en alta mar
- Simplificar el diseño del sistema
- Reducir el riesgo asociado al ciclo de vida
- Mejorar la fiabilidad en alta mar
El resultado es un proyecto que avanza de forma más eficiente desde la fase de diseño hasta la de construcción—así como sistemas más seguros, más fiables y más fáciles de mantener a lo largo de la vida útil de la infraestructura.
Vea cómo la colaboración en las primeras fases del FEED puede reforzar la ejecución de su proyecto FPSO.