alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Inbetriebnahme und Anfahren – Wo sich Leistung in der Praxis beweist

Überprüfen, testen und bereiten Sie Ihre Systeme auf einen sicheren und zuverlässigen Betrieb vor, damit es beim Wechsel von der Bauphase in den Betrieb nicht zu Verzögerungen oder Überraschungen kommt.

Team vor Ort kontaktieren

 Zurück zu globale Bauleistungen


Unterstützung bei Inbetriebnahme und Anfahren mit industriellen Inspektionsservices für globale Bauprojekte im Upstream-Bereich


Icon CheckmarkIn der Inbetriebnahme- und Anfahrphase zeigt sich, ob die Projektumsetzung erfolgreich ist – und an dieser Stelle sorgen industrielle Inspektionsservices, Leckageerkennung und Vibrationserkennung für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Systeme werden getestet, die Leistung wird verifiziert und die Verantwortung geht vom Projektteam auf den Betrieb über.

Swagelok steht Ihnen in dieser kritischen Übergangsphase zur Seite. Wir verifizieren, dass die Fluidsysteme korrekt installiert und inbetriebnahmebereit sind und vom ersten Tag an sicher und zuverlässig arbeiten – insbesondere bei Öl- und Gasprojekten im Upstream-Sektor, bei denen ein zuverlässiges Anfahren entscheidend für die Produktionszeitpläne ist.

Im Rahmen der globalen Bauleistungen von Swagelok sorgen wir für konsistente Prozesse in komplexen Investitionsprojekten im Upstream-Sektor, reduzieren Risiken und verbessern die Abwicklung insgesamt. Die Inbetriebnahme- und Anfahrservices von Swagelok tragen dazu bei, Risiken zu verringern und die Abwicklung globaler Bauprojekte zu verbessern.

Globale Unterstützung an jedem Ort

  Linie

Inbetriebnahmebereitschaft und industrielle Inspektionsservices

Industrietechniker bei der Prüfung der Inbetriebnahmebereitschaft eines FluidsystemsMit dem Abschluss der Bauarbeiten verschiebt sich der Fokus auf Inspektionen, Überprüfungen und die Behebung von Problemen. Kleine Installationsprobleme, die während der Bauarbeiten handhabbar waren, können sich beim Anfahren zu echten Stolpersteinen auswachsen.

Swagelok arbeitet während der Inbetriebnahme eng mit Ihrem Team zusammen, um etwaige Probleme vor dem Anfahren zu ermitteln und zu lösen. Wir unterstützen die Prüfung der Installation, die Endabnahme und Prüfung sowie die Fehlerbehebung im Rahmen der Inbetriebnahmevorbereitung. Wir helfen Ihren Teams dabei sicherzustellen, dass alle Baugruppen vollständig sind, die Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden und die Systeme bereit für die Druckbeaufschlagung sind.

Durch unsere enge Einbindung in den gesamten Inbetriebnahmeprozess tragen wir dazu bei, kurzfristige Korrekturen zu reduzieren und Verzögerungen zu vermeiden, die den Zeitplan gefährden können.

Was umfassen Services in den Bereichen industrielle Inspektion, Leckageerkennung und Vibrationserkennung?

Icon UmweltsicherheitMit Services in den Bereichen industrielle Inspektion, industrielle Leckageerkennung und Vibrationserkennung wird sichergestellt, dass Anlagen korrekt installiert sind, sicher betrieben werden und wie bei der Inbetriebnahme und beim Anfahren vorgesehen funktionieren. Beim Übergang in die Betriebsphase werden etwaige Probleme dank dieser Services frühzeitig erkannt, Risiken reduziert und die Zuverlässigkeit gesteigert.

Industrielle Inspektionsservices für Inbetriebnahme und Anfahrbereitschaft

Bei der Inbetriebnahme müssen Sie sich darauf verlassen können, dass die Anlagen wie vorgesehen arbeiten. Swagelok unterstützt Aktivitäten rund um die Inbetriebnahme und das Anfahren, indem wir Teams bei der Vorbereitung und Durchführung kritischer Verifizierungsschritte helfen, darunter:

  • Endprüfung und Inspektion der Fluidsysteme

  • Industrielle Leckageerkennung bei der Druckbeaufschlagung und Inbetriebnahme

  • Prüfung gemäß den Prozesssicherheits- und Freigabeanforderungen

Bei der Inbetriebnahme in Upstream-Anlagen trägt die Vibrationserkennung dazu bei, etwaige Probleme unter realen Betriebsbedingungen zu erkennen. Unser Expertenteam geht Probleme frühzeitig an, bevor die Anlage an den Betrieb übergeben wird.

Reibungslose Übergabe dank industrieller Inspektionsservices und Leckageerkennung

Icon HändedruckDie Inbetriebnahme ist der Punkt, an dem die Anlage langfristig in den Besitz des Betreibers übergeht. Die Dokumentation, der Anlagenzustand und die Qualität der Installation haben langfristige Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit und Instandhaltung der Systeme.

Swagelok unterstützt einen reibungslosen Übergang von der Inbetriebnahme in den Anfahr- und Betriebszustand, indem wir sicherstellen, dass die Anlagen bereits bei der Übergabe auf einen zuverlässigen Betrieb und künftige Wartbarkeit ausgelegt sind. Mit unserer Beteiligung gelingt es Projektteams, ihre Projekte zuverlässig zum Abschluss zu bringen und einen erfolgreichen Betrieb sicherzustellen.

Diese Kontinuität trägt zu einer reibungsloseren Übergabe und weniger Überraschungen beim Anfahren bei und schafft eine bessere Grundlage für Wartungs-, Reparatur- und Betriebsaktivitäten nach dem Anfahren. In Bauprojekten im Upstream-Bereich sorgen Leckageerkennung und Inspektionen dafür, Verzögerungen bei der Inbetriebnahme und Sicherheitsrisiken zu verringern.

Wie tragen Inspektionen und Leckageerkennung zu reibungslosen Anfahrprozessen im Upstream-Bereich bei?

Bei Öl- und Gasprojekten im Upstream-Sektor tragen industrielle Inspektionsservices und Leckageerkennung dazu bei, Probleme vor der vollständigen Inbetriebnahme zu erkennen. So werden Verzögerungen beim Anfahren reduziert, die Sicherheit gesteigert und gewährleistet, dass die Anlagen zuverlässig in Betrieb genommen werden können.

Industrietechniker prüft das Fluidsystem auf LeckagenUnterstützung bei Anfahrvorgängen durch Vibrations- und Leckageerkennung

Beim Anfahren werden die Anlagen zum ersten Mal unter realen Betriebsbedingungen geprüft. Im Rahmen des Anfahrvorgangs hilft Swagelok den Betriebsteams dabei, Probleme beim Einschalten, bei der Druckbeaufschlagung und bei der Inbetriebnahme zu lösen – einschließlich bei vibrationsbedingten Problemen, die im Rahmen der Inbetriebnahme durch spezielle Vibrationserkennung erkannt werden.

Durch die Unterstützung bei der Fehlerbehebung und Verifizierung während des Anfahrens helfen wir Teams, schnell zu reagieren, Ausfallzeiten zu minimieren und sich voll und ganz auf ein sicheres und kontrolliertes Anfahren bis zum Vollbetrieb zu konzentrieren.

Was die Services von Swagelok rund um Inbetriebnahme und Anfahren beinhalten

  • Überprüfung der korrekten Installation und Inbetriebnahmebereitschaft der Anlagen
  • Frühzeitige Erkennung und Behebung von Leckagen und Installationsproblemen
  • Unterstützung bei der sicheren und effizienten Druckbeaufschlagung der Anlage
  • Weniger Verzögerungen beim Anfahren und weniger Korrekturmaßnahmen in letzter Minute
  • Reibungsloserer Übergang von der Bauphase in den Betrieb
Linie

Inbetriebnahme- und Anfahrservices für einen reibungslosen Übergang von der Bauphase in den Betrieb

Icon WeltBei Inbetriebnahme- und Anfahrprozessen arbeitet Swagelok eng mit den zuständigen Teams zusammen, die die Anlage in Betrieb nehmen – EPC-Anbieter, die ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen, Eigentümer/Betreiber, die sich auf die Übernahme vorbereiten, sowie Projektteams, die sich auf ein sicheres und termingerechtes Anfahren konzentrieren.

Unsere Leistungen passen sich an die Komplexität und das Risikoprofil Ihres Projekts an und helfen Ihnen dabei, den Wechsel von der Bauphase in den stabilen Betrieb zuverlässig zu meistern.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und erfahren Sie, wie Swagelok Sie bei der Inbetriebnahme und beim Anfahren dabei unterstützen kann, die Betriebsbereitschaft zu verifizieren, ein sicheres Anfahren zu gewährleisten und einen reibungslosen Übergang in die Betriebsphase zu ermöglichen.

Kontakt aufnehmen