Zurück zu globale Bauleistungen
Support bei der Detailauslegung von Investitionsprojekten
Im Rahmen der Detailauslegung werden Projektkonzepte in baufertige Systeme übersetzt. Die Spezifikationen sind endgültig festgelegt, die Schnittstellen definiert und die an diesem Punkt getroffenen Entscheidungen wirken sich direkt auf die Installation, Prüfung und langfristige Leistung aus.
Swagelok bringt in dieser kritischen Phase seine Expertise rund um Fluidsysteme ein und trägt dazu bei, dass die Anlagen nicht nur auf die Anforderungen ausgelegt, sondern auch zuverlässig installiert, geprüft und betrieben werden. Da wir die Projekte auch während der Bau- und Inbetriebnahmephase weiter begleiten, setzen wir die Ziele aus der Auslegung zuverlässig in die Realität um.
Unterstützung über den gesamten Prozess hinweg
Um was geht es in der Detailauslegung?
Die Detailauslegung ist eine entscheidende Phase in der Ausführung eines Investitionsprojekts, da an diesem Punkt übergeordnete Konzepte in vollständig ausdefinierte und umsetzbare Systemauslegungen übersetzt werden. In dieser Phase werden die Spezifikationen endgültig festgelegt, die Schnittstellen bestätigt und die Systeme auf die Fertigung, Installation und Prüfung vorbereitet.
Diese Phase ist entscheidend, um nachgelagerte Risiken zu verringern und sicherzustellen, dass die Auslegung gut abgestimmt, umsetzbar und für den Einsatz unter realen Bedingungen geeignet ist.
Warum die Detailauslegung eine so wichtige Rolle spielt
Entscheidungen, die in dieser Phase getroffen werden, wirken sich unmittelbar auf die Kosten, Zeitpläne und die Systemleistung aus. Durch eine effektive und effiziente Umsetzung dieser Phase profitieren Sie von:
- weniger Verzögerungen und Nacharbeiten bei der Installation
- höhere Systemzuverlässigkeit und -sicherheit
- vereinfachte Prüfung und Inbetriebnahme
- abgestimmte Prozesse zwischen Teams und Lieferanten
Wenn diese Phase nicht sorgfältig umgesetzt wird, ziehen zu einem späteren Zeitpunkt erkannte Probleme deutlich umfangreichere und kostenintensivere Konsequenzen nach sich.
Wie Swagelok Sie bei der Detailauslegung unterstützt
Bei der Detailauslegung kommt es insbesondere auf eine gute Abstimmung an. So helfen wir Ihnen dabei, Ihre Systeme auf die Fertigung und Prüfung vorzubereiten:
- Frühzeitige Überprüfung: Fluidsystemschnittstellen und Annahmen werden überprüft, solange Änderungen mit überschaubaren Auswirkungen umsetzbar sind.
- Teamübergreifende Abstimmung: Wir unterstützen die Koordination zwischen den Beteiligten in den Bereichen Prozesse, Maschinen und Messgeräte sowie den Systemanbietern
- Umsetzbarkeit: Wir stellen sicher, dass Ihre Systeme vor Ort installiert, getestet und geprüft werden können – und nicht nur auf dem Papier.
- Langfristige Leistung: Bei der Auslegung berücksichtigen wir Faktoren wie Zugänglichkeit, Instandhaltung und langfristige Zuverlässigkeit.
- Globale Bereitstellung, lokale Unterstützung: Wir sorgen weltweit für eine einheitliche Auslegung und unterstützen Sie bei der Ausführung dabei, auftretende Probleme zeitnah zu beheben.
Gängige Fehler bei der Detailauslegung (und ihre Auswirkungen)
Es gibt einige gängige Fehler, die im Rahmen der Detailauslegung zutage treten – und wenn sie erst später entdeckt werden, können sie kostenintensive Konsequenzen nach sich ziehen.
- Nicht definierte oder widersprüchliche Schnittstellen ziehen bei der Installation Nacharbeiten über verschiedene Systeme hinweg nach sich
- Unvollständige oder nicht korrekt abgestimmte Anforderungen können eine Neuauslegung erforderlich machen oder zu Verzögerungen und Compliance-Risiken führen
- Bei einer unzureichenden Berücksichtigung baulicher Gegebenheiten können Anpassungen im Feld erforderlich sein, die zu Verzögerungen im Zeitplan führen
- Späte Auslegungsänderungen ohne ausreichende Abstimmung können zu Konflikten zwischen Teams und Lieferanten führen
- Eine unzureichende Planung von Prüf- und Testaktivitäten kann zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme und zu einem höheren Zeitaufwand für die Fehlerbehebung führen
Wichtige Schwerpunktbereiche in der Detailauslegung
Koordination der Schnittstellen und Arbeitspakete
In der Detailauslegung werden die Schnittstellen endgültig definiert. Swagelok kann Ihnen dabei helfen, Fluidsystemanschlüsse genau zu dokumentieren und die Dokumentation vor der Fertigung abzustimmen.
Wir unterstützen Sie bei den folgenden Aufgaben:
- Prüfung der Schnittstellen über alle Gewerke hinweg
- Ermittlung von Lücken und widersprüchlichen Annahmen
- Unterstützung der Abstimmung mit Systemanbietern und OEMs
Abstimmung von Anforderungen und Kommunikation von Änderungen
Im Zuge der Weiterentwicklung der Auslegung können sich die Anforderungen ändern – insbesondere wenn Zeitdruck herrscht. Wir stellen sicher, dass die Entscheidungen zu Ihrem Fluidsystem zu Ihren Projektanforderungen und Vorgaben passen.
Wir unterstützen Sie bei den folgenden Aufgaben:
- Abgleich der Detailauslegung mit den Projektanforderungen
- frühzeitige Ermittlung von Abweichungen, um spätere Risiken zu verringern
Installation und Prüfungen bei der Auslegung mitdenken
Entscheidungen in der Detailauslegung haben einen direkten Einfluss auf die spätere Installation und Prüfung der Systeme. Wir helfen Ihnen dabei, Engpässe frühzeitig zu erkennen, um später eine reibungslosere Umsetzung sicherzustellen.
Wir unterstützen Sie bei den folgenden Aufgaben:
- Prüfung der Systemanordnung im Hinblick auf Installation und Zugänglichkeit
- Ermittlung von Auslegungsentscheidungen, die ggf. Nacharbeiten vor Ort erforderlich machen
- Unterstützung bei der Planung von Prüfungen, inkl. der Werksabnahmeprüfung (FAT) sofern zutreffend
Unterstützung, die weit über die Detailauslegung hinausgeht
Unser Einsatz endet nicht, wenn die Detailauslegung abgeschlossen ist. Da wir Ihre Projekte auch über die Bauphase und Inbetriebnahme hinweg begleiten, sorgen wir für mehr Kontinuität, wenn aus Ihren Auslegungen installierte Systeme werden – für reibungslosere Übergänge und schnellere Abhilfe bei auftretenden Problemen.
Wenn abschließende Entscheidungen getroffen werden, kann eine frühzeitige Abstimmung von immensem Vorteil sein.