Wie es einem führenden Speicherchiphersteller gelungen ist, seine Installationskosten zu senken und die Anlagenzuverlässigkeit zu steigern
Optimierte Installation von Wärmemanagementsystemen bei einem führenden US-amerikanischen Speicherchiphersteller
Ein Konzept mit flexiblen Baugruppen für das Wärmemanagement in der Halbleiterfertigung ermöglicht Einsparungen in Millionenhöhe bei den Arbeitskosten, erhöht die Zuverlässigkeit der Anlagen und unterstützt die Produktion von Halbleitern der nächsten Generation.
In der modernen Halbleiterfertigung können selbst kleine Ineffizienzen erheblichen Einfluss auf die Produktionsausbeute, die Betriebszeiten und die Gesamtleistung eines Halbleiterwerks haben. Bei einem der weltweit führenden Speicherchiphersteller haben sich diese kleinen Ineffizienzen schnell summiert und dazu geführt, dass herkömmliche Installationsverfahren in den weltweiten Halbleiterwerken des Unternehmens zu einem strategischen Engpass wurden. Durch die aufwändige Installation starrer Rohrleitungen kam es zu Verzögerungen bei der Bereitstellung neuer Anlagen, uneinheitlichen Ergebnissen und hohen Kosten – und das zu einer Zeit, in der Schnelligkeit, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung waren.
Die Herausforderung wurde durch den Umfang und die Komplexität der Betriebsabläufe des Kunden zusätzlich verschärft. Angesichts zunehmender Personalengpässe und des beschleunigten Ausbaus seiner Fertigungskapazitäten war der Kunde auf der Suche nach einem neuen Ansatz, der für kürzere Installationszeiten, eine höhere Zuverlässigkeit und eine langfristige Skalierbarkeit sorgen sollte.
Die Herausforderung: Aufwändige Installationsverfahren
Mit zunehmender Komplexität der Bauelemente und steigenden Produktionskapazitäten waren konventionelle Installationsverfahren, insbesondere die Verwendung starrer Rohrleitungen für Kühlkreisläufe und Inertgasleitungen, mit einem übermäßig hohen Arbeitsaufwand und Kostenschwankungen verbunden. Die Systeme erfüllten zwar ihren Zweck, jedoch ging mit der Installation ein hoher Arbeitsaufwand einher, um eine präzise Leitungsführung und zahlreiche Schweißverbindungen herzustellen. Zudem war für die Installation ein hohes Maß an Expertise erforderlich. Allein die Fertigung und Installation eines einzigen Paares von Kühlerleitungen hat mitunter mehr als 100 Arbeitsstunden in Anspruch genommen. Darüber hinaus führten uneinheitliche Installationsverfahren zu Abweichungen, die wiederum Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit hatten. Die Ingenieure waren daher auf der Suche nach einer Lösung, die nicht nur den Arbeitsaufwand verringern, sondern auch die Reproduzierbarkeit, Sauberkeit sowie Anlagenverfügbarkeit verbessern sollte. Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels und der immer schnelleren Umsetzung von Investitionsprojekten wurde der Unternehmensleitung klar, dass eine effiziente Installation in allen Halbleiterwerken strategisch notwendig war.
Starre Rohrleitungssysteme sind mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden und erfordern eine präzise Leitungsführung sowie zahlreiche Schweißverbindungen. Dies kann bei größeren Produktionsvorhaben zu Verzögerungen und uneinheitlichen Ergebnissen führen.
Starre Rohrleitungen
- Längere Installationszeiten durch komplexe Leitungsführung
- Zahlreiche Schweißverbindungen erforderlich
- Eingeschränkte Flexibilität bei der Installation durch schwere, starre Leitungen
Flexible Schläuche
- Vereinfachte Leitungsführung
- Weniger Verbindungsstellen
Erst zuhören, dann handeln: Gemeinsam die Ursachen verstehen
Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem Kunden verfügte Swagelok bereits über umfassende Kenntnisse zu den Installationsabläufen, möglichen Fehlerursachen und Personalengpässen des Unternehmens. Durch die intensive Zusammenarbeit vor Ort – darunter Begehungen der Sub-Fabs, Gespräche mit den Installateuren sowie die direkte Beobachtung der Installationsarbeiten – konnten die Ingenieure von Swagelok wesentliche Engpässe dokumentieren:
- Die Installateure hatten Schwierigkeiten mit aufwändigen Verlegungswegen und starren Rohrleitungen
- Nacharbeiten bei starren Rohrleitungssystemen gestalteten sich schwierig
- Gelegentliche Beschädigungen von Komponenten machten deutlich, dass bei der Schulung zu den Best Practices noch Verbesserungsbedarf bestand
Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für eine Lösung, die sowohl die technischen Anforderungen der thermischen Kreislauf- und Inertgassysteme als auch die menschlichen Faktoren berücksichtigte, die die Installation verlangsamten und uneinheitliche Ergebnisse verursachten.
Die Lösung: Flexible Baugruppen, die auf die Anforderungen der Halbleiterfertigung zugeschnitten sind
Um die ambitionierten Ziele des Kunden hinsichtlich Kostenreduzierung und Zuverlässigkeit zu erreichen, hat Swagelok spezielle flexible Baugruppen entwickelt, die anstelle starrer Rohrleitungen zum Einsatz kommen sollen. Dazu gehörten unter anderem isolierte Kühlerschlauchbaugruppen für thermische Kreislaufsysteme, flexible Rohrleitungen für Inertgassysteme und optimierte Membranventile mit Rohrstumpfschweißenden. Im Gegensatz zu starren Rohrleitungen sorgen die flexiblen Baugruppen für eine einfachere Leitungsführung, machen mehrere Schweißschritte überflüssig und ermöglichen eine schnellere sowie besser reproduzierbare Installation. Um die bei den Vor-Ort-Bewertungen festgestellten Probleme zu beheben, wurden zusätzliche Verbesserungen wie Schutzabstandshalter, optimierte Kennzeichnungen und prozessorientierte Schulungsunterlagen eingeführt. An den Baugruppen wurden umfassende Qualifizierungsprüfungen durchgeführt, darunter Tests zur Partikelbildung, thermische Wechselbelastungsprüfungen, Prüfungen unter extremen Druckbedingungen sowie Validierungen direkt an den Anlagen. So wurde sichergestellt, dass die strengen Anforderungen des Kunden auch unter realen Bedingungen eingehalten werden.
Die Umsetzung: Iterativ entwickelt, umfassend geprüft und für den breiten Einsatz ausgelegt
Die Umstellung von starren Rohrleitungen auf flexible Baugruppen ließ sich nicht über Nacht bewerkstelligen. Über mehrere Monate hinweg haben die Teams für Engineering und Kühler-Entwicklung eng mit den Experten von Swagelok zusammengearbeitet. Sie haben Tests durchgeführt, Leistungsdaten ausgewertet und Installationsverfahren optimiert. Dabei spielten die Begehungen der Sub-Fabs eine entscheidende Rolle. Hierbei wurden Möglichkeiten ermittelt, um den Schutz der Schläuche zu verbessern und die Installation für das Personal ergonomischer zu gestalten. Die Expertenteams von Swagelok für thermische Kreislaufsysteme und UHP-Anwendungen haben vor Ort sowie online Schulungen durchgeführt. Im Mittelpunkt standen Best Practices, die Handhabung von Schläuchen, die Reihenfolge der Installationsschritte und Faktoren für eine langfristige Zuverlässigkeit. Der Kunde gewann zunehmend Vertrauen in die Lösung und weitete den Einsatz schrittweise von Pilotinstallationen auf ganze Halbleiterwerke aus. In jeder Phase wurden zusätzliche Erkenntnisse generiert, die zur Optimierung der Leitungsführung, Lagerung und Installationsplanung beigetragen haben. So konnte ein weltweit einsetzbarer, zuverlässiger Standard für künftige Produktionsstätten entwickelt werden.
Messbare Ergebnisse und betriebliche Auswirkungen
Die Umstellung von starren Rohrleitungen auf flexible Baugruppen hat zu erheblichen Verbesserungen geführt.
Starre Rohrleitungen
ca. 126
Arbeitsstunden pro Leitungspaar
Isolierte Kühlerschläuche
20–26
Arbeitsstunden pro Leitungspaar
Das führte zu Einsparungen von rund
10.000 $
pro Kühlerschlauchpaar
200 Werkzeugen,
für die jeweils mindestens zwei Schlauchsätze benötigt wurden, erzielte der Kunde folgende Einsparungen:
≈ 2 Mio. $ Einsparungen bei den Arbeitskosten pro Installationszyklus eines Halbleiterwerks
Neben den finanziellen Vorteilen wurden durch die flexiblen Baugruppen auch folgende Aspekte verbessert:
-
Zuverlässigkeit:
Weniger potenzielle Leckagestellen an Schweißverbindungen, geringeres Risiko von Installationsfehlern und einheitlichere Leitungsführung -
Anlagenverfügbarkeit:
Sauberere Installationsverfahren und weniger Nacharbeiten -
Einheitliches Installationskonzept:
Standardisierte Vorgehensweise für verschiedene Untersysteme
Warum das wichtig ist: Effizienz als Wettbewerbsvorteil
In der Halbleiterfertigung wirken sich Kosten, Zeitpläne und Prozessschwankungen unmittelbar auf die Produktionsleistung und die Produktionsausbeute aus. Selbst scheinbar kleine Verbesserungen können daher große Vorteile bringen. Flexible Baugruppen reduzieren den Installationsaufwand, erleichtern die Bereitstellung neuer Anlagen und erhöhen deren Zuverlässigkeit. Dadurch ermöglichen sie einen schnelleren Produktionsanlauf sowie besser planbare Wartungsintervalle. Da Halbleiterwerke ihre Kapazitäten schnell ausbauen und immer modernere Fertigungstechnologien einsetzen, werden Wärmemanagementkonzepte zunehmend wichtiger, um Installationsengpässe zu beseitigen und das Risiko menschlicher Fehler zu verringern. Die Erfahrungen des Kunden verdeutlichen einen breiteren Wandel in der Branche: Die Optimierung der Installationsverfahren nimmt mittlerweile einen genauso hohen Stellenwert ein wie die Optimierung der Anlagen selbst.
Mehr als nur Komponenten: Eine Partnerschaft auf der Grundlage von Vertrauen und fundierter technischer Expertise
Die erfolgreiche Umstellung auf flexible Baugruppen unterstreicht die Vorreiterrolle des Kunden bei der Neuausrichtung langjährig etablierter Installationsverfahren und der Einführung eines effizienteren, skalierbaren Ansatzes in seinen globalen Halbleiterwerken. Dabei spielten die Engineering-, Betriebs- und Beschaffungsteams des Kunden eine zentrale Rolle. Sie haben die Ursachen ineffizienter Abläufe ermittelt, Leistungs- und Kostenanforderungen definiert und die notwendige Zeit und Sorgfalt investiert, um neue Lösungen im Rahmen von Tests und Feldversuchen zu bewerten und zu validieren.
Swagelok hat während des gesamten Prozesses eng mit dem Kunden zusammengearbeitet, um diese Anforderungen in qualifizierte, produktionsreife Lösungen zu übersetzen. Gemeinsam haben die Teams alternative Ansätze geprüft, technische Herausforderungen gemeistert und die Leistungsfähigkeit anhand eines datengestützten Ansatzes validiert, der betriebliche Anforderungen mit fundierter technischer Expertise in Einklang bringt. Als entscheidende Faktoren für das Erreichen seiner Kosten- und Leistungsziele nannte der Kunde die technische Expertise, die schnelle Reaktionsfähigkeit und die datengestützte Vorgehensweise. Angestoßen durch die Vision des Kunden und getragen von einer engen technischen Zusammenarbeit, wurde mit diesem partnerschaftlichen Modell eine solide Grundlage für die weltweite Standardisierung und kontinuierliche Verbesserung geschaffen.
Die gezeigten schematischen Darstellungen und beispielhaften Daten dienen lediglich der Veranschaulichung. Die tatsächlichen Systemkonfigurationen, Abmessungen, Installationsanforderungen, Arbeitsstunden und Einsparungen können je nach Anwendung, Produktionsstätte und Betriebsbedingungen variieren.