alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Höhere Zuverlässigkeit und längere Wartungsintervalle in der Pilotanlage von PT Pertamina TII

Globale Zusammenarbeit als zentraler Erfolgsfaktor bei Offshore-Energieprojekten

Optimierung der Zuverlässigkeit kritischer Pilotanlagen

PT Pertamina Technology Innovation and Implementation (TII) ist in Zusammenarbeit mit Swagelok Indonesia gelungen, die Zuverlässigkeit seiner Pilotanlage zu steigern. Hierzu wurden wiederholt auftretende Fluidsystemfehler behoben, Wartungsabläufe optimiert und interne Expertise aufgebaut. Im Zuge der Zusammenarbeit konnte die Anzahl der Wartungseinsätze von mehrmals jährlich auf etwa einen Wartungszyklus alle zwei Jahre reduziert werden, was sich auch in einem geringeren Wartungsaufwand sowie niedrigeren Betriebskosten widerspiegelte.

PT Pertamina TII mit Sitz in Jakarta, Indonesien, validiert in seinen Pilotanlagen neue Technologien und die Leistung von Katalysatoren, bevor diese in Raffinerien und Anwendungen im Energiesektor zum Einsatz kommen. Da diese Anlagen unter hohen Drücken, hohen Temperaturen und anspruchsvollen Prozessbedingungen betrieben werden, sind Zuverlässigkeit und einheitliche Prozesse entscheidende Faktoren für erfolgreiche Prüfprogramme.

Jede Beeinträchtigung der Pilotanlagenleistung kann die Technologievalidierung verzögern und die Betriebskosten erhöhen. Damit wird die Zuverlässigkeit der Ausrüstung zu einer zentralen Anforderung.

Bei PT Pertamina TII stellte die Zuverlässigkeit in mehreren Anlagen ein wiederkehrendes Problem dar. Leckagen, Komponenten mit verkürzter Lebensdauer und häufige Wartungsunterbrechungen haben den Betrieb immer wieder beeinträchtigt. Einige Komponenten wurden über Kanäle beschafft, bei denen die Originalität nicht ohne Weiteres überprüft werden konnte. Das rief zusätzliche Bedenken hervor, ob das System im Betrieb die erforderliche Leistung bringt. In manchen Anwendungen mussten defekte Komponenten bis zu dreimal jährlich ausgetauscht werden. Das führte zu einem höheren Wartungsaufwand sowie zu Verzögerungen bei der technischen Entwicklung.

Steigerung der Anlagenzuverlässigkeit durch technische Zusammenarbeit

Seit dem Jahr 2020 arbeitet PT Pertamina TII direkt mit Swagelok Indonesia zusammen, um wiederkehrende Herausforderungen beim Betrieb und der Wartung seiner Fluidsysteme zu lösen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit standen zunächst die Ursachen der wiederholt auftretenden Ausfälle sowie die Ermittlung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Systemleistung und -zuverlässigkeit. In Workshops und fachlichen Gesprächen konnte sich PT Pertamina TII ein besseres Bild davon machen, wie sich die Komponentenauswahl auf die Sicherheit, die Effizienz und den langfristigen Betrieb auswirken kann.

Swagelok Indonesia hat eng mit den Ingenieuren von PT Pertamina TII zusammengearbeitet, um die bestehenden Anwendungen zu analysieren, Verbesserungspotenziale auszuloten und Upgrades für Reaktorsysteme in anspruchsvollen Pilotanlagen zu empfehlen.

Höhere Fluidsystemzuverlässigkeit durch Schulungen und bewährte Wartungsmethoden

Anstatt defekte Komponenten einfach nur auszutauschen, hat Swagelok Indonesia gemeinsam mit dem Kunden daran gearbeitet, die Wartung und Instandhaltung der Anlagenteile langfristig zu verbessern.

Bislang war es bei PT Pertamina TII gängige Praxis, Verschraubungen und Ventilbaugruppen vollständig auszutauschen, wenn einzelne Komponenten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hatten. Swagelok Indonesia zeigte dem Kunden, wie Dichtungen, Dichtelemente und Ventilantriebe einzeln ausgetauscht werden können, um so den erforderlichen Lagerbestand zu reduzieren, die Kosten für den Austausch zu senken und Ausfallzeiten zu minimieren.

Mit Workshops, Seminaren und anderen Formaten zum Wissensaustausch hat Swagelok Indonesia außerdem dazu beigetragen, die technischen Kompetenzen bei PT Pertamina TII auszubauen. Im Jahr 2025 haben 25 Mitarbeitende an der Grundlagenschulung zur Installation von Verschraubungen sowie an der Schulung zur Installation von Verschraubungen der Serie FK teilgenommen, um intern Expertise rund um die Zuverlässigkeit und Wartung von Fluidsystemen aufzubauen. Im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit haben die Experten von Swagelok Indonesia außerdem bereits zweimal am „Upscaling Skills Seminar“ des Kunden mitgewirkt.

Längere Wartungsintervalle und niedrigere Betriebskosten

Die Verbesserungen haben messbare betriebliche Vorteile mit sich gebracht.

Ergebnisse

  • Längere Wartungsintervalle: von drei Wartungseinsätzen jährlich zu einmal alle zwei Jahre
  • Geringerer Wartungsaufwand
  • Niedrigere Betriebskosten
  • Verringerter Lagerbestand für Ersatzteile
  • Höheres Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Pilotanlage

Das Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie technisches Fachwissen, Anwendungssupport, Schulungen und eine vorausschauende Wartung die Zuverlässigkeit komplexer Pilotanlagen verbessern können. Durch die Zusammenarbeit ist es PT Pertamina TII und Swagelok Indonesia gelungen, die Wartungsintervalle von Monaten auf Jahre zu verlängern und nachhaltigere und zuverlässigere Betriebsabläufe zu schaffen.

Höhere Fluidsystemzuverlässigkeit dank Unterstützung von Swagelok

Swagelok hilft Ihnen dabei, Ihre Fluidsysteme zu analysieren, Möglichkeiten für eine höhere Anlagenzuverlässigkeit auszuloten und Wartungsstrategien zu entwickeln, die auch in anspruchsvollen Betriebsumgebungen eine langfristig hohe Leistungsfähigkeit gewährleisten.

Kontakt mit unseren Experten vor Ort aufnehmen