Wie es durch eine frühzeitige globale Projektkoordination gelang, ein Offshore-Energieprojekt termingerecht umzusetzen
Erfolgsorientierte Planung in großen Offshore-Projekten
Für ein großes Offshore-Energieprojekt an der Golfküste entschied sich ein in Kalifornien ansässiger Anlagenhersteller für die regionenübergreifende Zusammenarbeit mit verschiedenen Swagelok-Teams, um die Material- und Produktionsplanung sowie die Zeitpläne optimal aufeinander abzustimmen. Dank dieses koordinierten Ansatzes konnten die benötigten Ausrüstungsteile punktgenau bereitgestellt und das Projekt fristgerecht umgesetzt werden.
Um die Zeitpläne bei großen Offshore-Energieprojekten einzuhalten, braucht es weitaus mehr als hochwertige Produkte und Ausrüstung. Bereits lange vor Baubeginn kommt es auf eine optimale Abstimmung zwischen Herstellern, Lieferanten und Projektverantwortlichen an. Für einen in Kalifornien ansässigen Anlagenhersteller, der in einem großen Energieprojekt an der Golfküste mit der Lieferung von Stromerzeugungseinrichtungen und mechanischen Antriebssystemen beauftragt wurde, wurden diese Abstimmungsprozesse zu einem zentralen Bestandteil der Projektabwicklung.
Um die Projektzeitpläne für den Bau zentraler Anlagenteile einzuhalten, war eine frühzeitige Abstimmung zwischen den Projektbeteiligten sowie den Produktionsplanungsteams und den Vertriebs- und Servicezentren von Swagelok erforderlich, die die Arbeiten über verschiedene Regionen hinweg unterstützen. Da für die kritischen Offshore-Systeme erhebliche Mengen an Komponenten aus hoch korrosionsbeständigen Legierungen – darunter 6-Moly-Edelstahl, Alloy 625 und Super-Duplex-Edelstahl – benötigt wurden, war das Team auf einen koordinierten Planungsprozess angewiesen, durch den veränderte Projektanforderungen flexibel abgefedert und in verlässliche Materialbedarfsprognosen und fortlaufend synchronisierte Produktionspläne überführt werden konnten.
Mit Unterstützung des Teams von Global Construction der Swagelok Company wurde frühzeitig ein regionenübergreifendes Projektteam zusammengestellt. Das Team vereint Mitglieder von Swagelok Southern California, Swagelok Louisiana, Swagelok Southeast Texas, Swagelok Singapore und andere Projektbeteiligte, um die Materialplanung mit den Bereichen Engineering, Produktion und Anlagenbau abzustimmen. Die enge und fortlaufende Zusammenarbeit ermöglichte es dem Team, neue oder angepasste Projektanforderungen regionenübergreifend aufzugreifen und das Projekt im Zeitplan zu halten.
Koordination zwischen Materialplanung und Offshore-Projektanforderungen
Aufgrund der engen Abstimmung mit dem Kunden fungierte Swagelok Southern California als Dreh- und Angelpunkt zwischen dem Hersteller und dem restlichen Swagelok-Projektteam. Das Team hat veränderte Vorgaben für die Produktion transparent aufgezeigt und dazu beigetragen, dass diese frühzeitig genug kommuniziert wurden, um eine koordinierte Planung über alle Regionen hinweg zu ermöglichen.
Ergebnisse
- Abstimmung zwischen Materialplanung und veränderlichen Projektanforderungen
- Koordination aller Projektbeteiligten in verschiedenen Regionen weltweit
- Einhaltung der Produktionszeitpläne für kritische Ausrüstungsteile
- Effiziente Projektabwicklung zur Einhaltung aller Projektzeitpläne
- Unterstützung bei der Lieferung von Ausrüstungsteilen für den laufenden Bau einer Offshore-Plattform
Dank des kontinuierlichen Einblicks in den Produktionsplan des Herstellers konnten die Projektbeteiligten alle Planungsaktivitäten sowie die Durchführung auf veränderte Anforderungen abstimmen. So ist es gelungen, die Projektanforderungen, die Materialplanung und den Bau kritischer Anlagenteile während der gesamten Projektabwicklung aufeinander abzustimmen.
Pünktliche Bereitstellung durch globale Projektkoordination
Passend zum anstehenden Abschluss der ersten Entwicklungsphase hatte der kalifornische Anlagenbauer die Systeme zur Stromerzeugung sowie die mechanischen Antriebssysteme bereits fertig gebaut, getestet und ausgeliefert.
Dank frühzeitiger Prognosen, koordinierter Materialplanung und einer kontinuierlichen Kommunikation konnten die Produktionsabläufe bei Swagelok perfekt mit dem Zeitplan des Anlagenbauers in Einklang gebracht werden. Dieser strukturierte Ansatz hat es den Projektbeteiligten ermöglicht, Anforderungen vorausschauend zu erkennen, Entscheidungen abzustimmen und die Dynamik der ersten Entwicklungsphase aufrechtzuerhalten.
Durch die Verknüpfung von lokalem Kunden-Know-how mit einer überregionalen Koordination von Planungs- und Produktionsprozessen hat Swagelok den Anlagenbau von der Planung bis zur Bereitstellung begleitet und den Kunden gleichzeitig dabei unterstützt, wichtige Projektmeilensteine einzuhalten. Das Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie Swagelok lokale Kundenbeziehungen, globale Koordination und professionelle Projektplanung unter einem Dach vereint, um komplexe Bauprojekte auf der ganzen Welt erfolgreich umzusetzen.
Kommen Sie bei der Planung komplexer Bauprojekte auf Swagelok zu
Swagelok unterstützt Sie bei der Vernetzung aller Projektbeteiligten, bei der Abstimmung der Materialplanung mit den Projektanforderungen sowie bei der Koordination begleitender Leistungen über alle Regionen hinweg – von der frühen Planungsphase bis zur Bereitstellung.