alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Höhere Zuverlässigkeit von thermischen Kreislaufsystemen bei OEMs von Halbleiteranlagen

Höhere Zuverlässigkeit von thermischen Kreislaufsystemen dank eines intelligenten Konzepts für Schlauchbaugruppen

Wie eine Komplettlösung mit vorkonfigurierten Schlauchbaugruppen dazu beitrug, Anschlussfehler zu vermeiden, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Auslegung von Halbleiteranlagen der nächsten Generation voranzutreiben.

Die Halbleiterfertigung ist eine schnelllebige Branche, in der jedes Teilsystem von entscheidender Bedeutung ist. Selbst kleine Komponenten können sich auf die Anlagenverfügbarkeit, die Leistung sowie die Effizienz der Installation auswirken. Als ein führender OEM für Halbleiteranlagen im Zuge der Entwicklung einer thermischen ALD-Plattform der nächsten Generation die Zuverlässigkeit seines Kühlsystems verbessern wollte, wandte er sich an Swagelok – einen langjährigen und bewährten Partner.

Erfahren Sie mehr über die Engineering Services von Swagelok

Die Herausforderung: Fehlanschlüsse bei der Schlauchinstallation in der Serienfertigung vermeiden

Thermische ALD-Prozesse erfordern eine präzise Temperaturkontrolle und Kühlung. Die Zuverlässigkeit jeder einzelnen Verbindung im Kreislauf ist daher essenziell.

Als der Kunde die Produktion seiner thermischen ALD-Plattform erweitern wollte, trat im Kühlkreislauf eine wesentliche Schwachstelle zu Tage. Das bisherige Verfahren, bei dem Gummischläuche von einem zentralen Verteiler aus verlegt wurden, brachte in einer Produktionsumgebung mit hohen Stückzahlen unnötige Risiken mit sich.

Drei Risiken für die Zuverlässigkeit

Obwohl sich dieses System in der Vergangenheit bewährt hatte, waren damit drei wiederkehrende Probleme verbunden:

  • Erhöhtes Risiko von Fehlanschlüssen bei der Installation
  • Begrenzte Lebensdauer bei langfristiger thermischer Belastung
  • Höherer Arbeitsaufwand für Techniker in einer Produktionsumgebung mit hoher Produktvielfalt und großen Stückzahlen

FEHLANSCHLÜSSE

Ähnlich aussehende Komponenten und fehlende Kennzeichnungen erhöhen das Risiko falsch hergestellter Anschlüsse.


BEGRENZTE LEBENSDAUER

Schläuche und Verbindungen sind im Laufe der Zeit Verschleiß, Vibrationen und thermischen Belastungen ausgesetzt.


HOHE FEHLERANFÄLLIGKEIT

Zu viele ähnlich aussehende Anschlüsse machen die Installation, Wartung und Fehlerbehebung fehleranfällig.

 

Diese Probleme sind nicht auf Auslegungsfehler zurückzuführen. Sie haben aufgedeckt, wo sich die Zuverlässigkeit erhöhen und die Variabilität in einem kritischen Untersystem reduzieren lässt. Der Kunde war auf der Suche nach einer Lösung, die nicht nur die Zuverlässigkeit verbessern, sondern auch die hohe Fehleranfälligkeit bei der Installation Dutzender Anlagen pro Jahr verringern sollte. Angesichts der geplanten Produktionserweiterung wurde deutlich, dass eine robustere, fehlersichere Lösung erforderlich war.

Die Lösung: Einfach zu installierende Schlauchbaugruppen für eine höhere Zuverlässigkeit

Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit und den direkten Austausch vor Ort entwickelte das lokale Team von Swagelok ein umfassendes Verständnis dafür, wie die Anlage installiert wurde und an welchen Stellen die Techniker auf Herausforderungen gestoßen sind. Das Team hat den Installationsprozess genau beobachtet und das Feedback des Kunden berücksichtigt. So konnten Möglichkeiten zur Vereinfachung der Installation, zur Verbesserung der eindeutigen Zuordnung der Anschlüsse und zur Erhöhung der Zuverlässigkeit identifiziert werden.

Standardisierte Schlauchbaugruppen für eine vereinfachte Installation

Die daraus entstandene Lösung umfasste eine Reihe vorkonfigurierter Schlauchbaugruppen, die eine einfachere Installation und eine korrekte Leitungsführung ermöglichen sollten. Jede Baugruppe wurde mit Schnellkupplungen der Serie QC, 3/8-Zoll-Schläuchen der Serie XT und Rohradapter-Endanschlüssen ausgestattet. Hinzu kamen Kennzeichnungen mit Angaben zu den Teilenummern und Verbindungsstellen. Diese Kombination war entscheidend, um drei zentrale Herausforderungen zu bewältigen:

  • Geringeres Risiko von Fehlanschlüssen durch eindeutig gekennzeichnete Schlauchbaugruppen und festgelegte Verbindungsstellen – für eine intuitive und korrekte Leitungsführung.
  • Längere Lebensdauer und langfristige Zuverlässigkeit durch standardisierte Baugruppen mit der Schlauch- und Verbindungstechnologie von Swagelok.
  • Geringere Arbeitsbelastung der Techniker durch eine vereinfachte Installation und weniger Unsicherheiten in einer Produktionsumgebung mit hoher Produktvielfalt und großen Stückzahlen.

Die Baugruppen ließen sich nahtlos in die Auslegung der ALD-Anlage integrieren. Das Kennzeichnungssystem wiederum erwies sich schnell als entscheidender Erfolgsfaktor, da die Techniker so jede Baugruppe zuverlässig identifizieren und sicher installieren konnten.

EINFACHE SCHLAUCHINSTALLATION
VORHER
NACHHER
Die manuelle Zuordnung von Schlauchbaugruppen erhöht das Risiko von Fehlanschlüssen
Manuelle Zuordnung von Schläuchen und Anschlüssen 
Eindeutig gekennzeichnete Schlauchbaugruppen und festgelegte Verbindungsstellen
Eindeutig gekennzeichnete Baugruppen und festgelegte Verbindungsstellen
Lose verlegte Schläuche
Lose Schläuche, die manuell verlegt werden müssen
Vorkonfigurierte Schlauchbaugruppen für eine korrekte Leitungsführung
Vorkonfigurierte Baugruppen für eine korrekte Leitungsführung
Hohe Variabilität
Schwankende Installationsergebnisse 
Standardisierte, reproduzierbare Schlauchinstallation
Eine standardisierte, reproduzierbare Installation

 

 

Das Ergebnis: Kleine Veränderung mit großer Wirkung

Nach der Implementierung konnte der Kunde eine dauerhaft zuverlässige Leistung seiner thermischen Kreislaufsysteme verzeichnen. Maßgeblich dazu beigetragen haben die langlebigen, einfach zu installierenden und eindeutig identifizierbaren Schlauchbaugruppen. Die Baugruppen haben die Variabilität in der Produktionsumgebung verringert und gleichzeitig die langfristigen Pläne des Kunden unterstützt, die Produktion seiner Anlagen auszuweiten.

Zuverlässige thermische Kreislaufsysteme auch bei hohen Stückzahlen

Das Feedback des Teams während der Zusammenarbeit zeigte Folgendes:

  • Die Lösung sorgte für Sicherheit – nach dem Prinzip „installieren und vergessen“
  • Sie bestätigte den positiven Eindruck, den der Kunde in der langjährigen Partnerschaft von der Qualität und Zuverlässigkeit der Swagelok-Produkte entwickelt hatte
  • Sie reduzierte das Risiko menschlicher Fehler im Installationsprozess – ein entscheidender Vorteil bei hohen Produktionsstückzahlen

Warum das wichtig ist: Kleine Verbesserungen schaffen große Chancen

In der Halbleiterfertigung können selbst schrittweise Verbesserungen einen exponentiellen Mehrwert schaffen. Eine eindeutigere Zuordnung und höhere Reproduzierbarkeit von Verbindungen in Fluidsystemen können sich spürbar auf die Fertigungsabläufe auswirken. Das gilt insbesondere in der Halbleiterindustrie, wo Präzision unerlässlich ist und die Produktionsstückzahlen kontinuierlich steigen. Selbst kleine Komponenten wie Schlauchbaugruppen können die Zuverlässigkeit beeinflussen, wenn sie sich direkt darauf auswirken, wie einheitlich eine Anlage installiert und gewartet werden kann.

Selbst kleine Teilsysteme können eine große Wirkung entfalten

Der Erfolg dieses Ansatzes unterstreicht einen allgemeinen Trend in der Branche: Die Vereinfachung der Installation und die Reduzierung des Risikos menschlicher Fehler gewinnen zunehmend an Bedeutung und sind ebenso wichtig wie die Auswahl von Komponenten auf Basis ihrer Leistungsfähigkeit. In diesem Fall konnte die Variabilität in einem wichtigen Untersystem dank der Kennzeichnungsmethode, der Schnellkupplungstechnologie und standardisierter Konfigurationen verringert werden. Dadurch wurde die Zuverlässigkeit der gesamten Anlage erhöht und der Grundstein für zukünftige Weiterentwicklungen gelegt.

Mehr als nur Komponenten: Warum fachkundige Beratung so wichtig ist

In komplexen Industrie- und Fertigungsumgebungen hängt der Erfolg häufig von mehr ab als nur von der Auswahl der richtigen Komponenten. Hier braucht es Partner, die technische Expertise, praktische Anwendungserfahrung und ein umfassendes Verständnis dafür mitbringen, wie sich Systeme unter realen Betriebsbedingungen verhalten. Dank bewährter Produkte, einer engen Zusammenarbeit vor Ort und fachkundiger Beratung können Unternehmen Möglichkeiten erkennen, Risiken zu reduzieren, ihre Abläufe zu vereinheitlichen und eine langfristige Betriebszuverlässigkeit zu gewährleisten. Partnerschaften wie diese tragen dazu bei, dass Lösungen nicht nur auf Leistungsfähigkeit ausgelegt sind, sondern auch so integriert werden, dass sie Betriebsabläufe vereinfachen, die Zuverlässigkeit erhöhen und zukünftiges Wachstum unterstützen.

Anwendungswissen erschließt ungenutzte Potenziale

Der größte Mehrwert entsteht häufig dann, wenn technische Produkte mit fundierter Beratung und anwendungsspezifischer Expertise kombiniert werden. Mit einem umfassenden Verständnis dafür, wie Systeme konstruiert, betrieben und gewartet werden, sind Unternehmen in der Lage, die Einheitlichkeit ihrer Abläufe zu verbessern, Risiken zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit langfristig zu steigern.

Lassen Sie sich von einem Schlauchexperten beraten