alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Solide FEED-Entscheidungen mit langfristiger Wirkung

Stimmen Sie Projektumfang, Spezifikationen und Materialauswahl frühzeitig ab, um nachgelagerte Risiken zu reduzieren und die Umsetzungsergebnisse zu verbessern.

Team vor Ort kontaktieren

 Zurück zu globale Bauleistungen


Unterstützung in der FEED-Phase (Front-End Engineering Design) von Investitionsprojekten


Die FEED-Phase ist der Punkt, an dem aus ersten Zielen und Absichten ein definierter Projektumfang wird. Anforderungen werden geklärt, Annahmen werden konkretisiert und es werden erste Entscheidungen getroffen, die sich auf Kosten, Zeitpläne und Durchführung auswirken.

Swagelok unterstützt Sie in der FEED-Phase, indem wir unsere Fluidsystemexpertise in diese Entscheidungsphase einbringen. Da wir auch über die FEED-Phase hinaus bei der Detailauslegung, dem Bau und der Inbetriebnahme eingebunden bleiben, tragen wir dazu bei, dass die in der FEED-Phase getroffenen Entscheidungen im weiteren Projektverlauf reibungslos umgesetzt werden können.

Experten kontaktieren

  Linie

Warum die FEED-Phase für den Erfolg eines Investitionsprojekts entscheidend ist

Entscheidungen, die in der FEED-Phase getroffen werden, wirken sich maßgeblich auf das Endergebnis eines Investitionsprojekts ausDie in der FEED-Phase getroffenen Entscheidungen haben einen überproportional großen Einfluss auf das Gesamtergebnis eines Projekts. Frühzeitige Entscheidungen zum Umfang, zu den Spezifikationen und zur Werkstoffauswahl wirken sich unmittelbar auf die Kosten- und Terminsicherheit sowie den reibungslosen Übergang eines Projekts in die Ausführung aus.

Wir von Swagelok unterstützen Sie in dieser frühen Entscheidungsphase mit unserer Fluidsystemexpertise – damit die Festlegungen aus der FEED-Phase umsetzbar und abgestimmt sind und den weiteren Projektverlauf vorantreiben. Mit Informationen zu Werkstoffauswahl sowie Verfügbarkeit und Überlegungen zur Systemauslegung tragen wir dazu bei, Unsicherheiten zu reduzieren, solange Änderungen noch gut umsetzbar sind.

Wenn die Festlegungen aus der FEED-Phase klar definiert und abgesichert sind, profitieren die Teams von besser abgesteckten Beschaffungsstrategien, einer stärkeren Abstimmung zwischen den Beteiligten und weniger Überraschungen bei der Detailauslegung und in der Bauphase. Wird die FEED-Phase dagegen überstürzt oder unvollständig durchgeführt, treten die Lücken oft erst später zutage – nämlich dann, wenn Änderungen komplexer und kostenintensiver sind und den Zeitplan erheblich beeinträchtigen.

Durch die frühzeitige Einbindung und kontinuierliche Begleitung über die FEED-Phase hinaus hilft Swagelok Ihnen dabei, eine stabilere Grundlage für die Ausführung zu schaffen – mit durchgängiger Kontinuität von der ersten Auslegung über den Bau und bis zur Inbetriebnahme.

Wie Swagelok Sie in der FEED-Phase unterstützt

Erfahren Sie, wie Swagelok Sie in der FEED-Phase Ihres Investitionsprojekts unterstützen kannIn der FEED-Phase definieren Teams den Projektumfang, nehmen die Spezifikationen kritisch unter die Lupe und treffen frühe Entscheidungen, die sich unmittelbar auf die Kosten, die Baubarkeit und die Risiken bei der Ausführung auswirken. In enger Zusammenarbeit mit Betreibern, EPC-Anbietern, Planungsbüros und Systemanbietern stellt Swagelok sicher, dass die in der FEED-Phase getroffenen Fluidsystementscheidungen auf eine umsetzbare Auslegung, zuverlässige Kostenschätzungen und einen reibungsloseren Übergang in Detailauslegung und Beschaffung einzahlen. So sind Sie bestens aufgestellt, um Ihre Anlage termingerecht und in der gewünschten Qualität in Betrieb zu nehmen.

Welche Vorteile die Zusammenarbeit mit Swagelok mit sich bringt:Swagelok arbeitet in der FEED-Phase eng mit Betreibern, EPC-Anbietern, Planungsbüros und Systemanbietern zusammen

  • Frühzeitige Einblicke in Lieferzeiten und Verfügbarkeit: Wir helfen dabei, Komponenten mit langen Lieferzeiten zu ermitteln und deren Beschaffung entsprechend zu planen.
  • Strategische Unterstützung bei der Mengenvalidierung und Nachbestellung: Wir sorgen dafür, dass die Kostenschätzungen die realistischen Installations- und Inbetriebnahmeanforderungen widerspiegeln.
  • Frühzeitige Erkenntnisse in der FEED-Phase: Wir helfen Ihnen dabei, fluidsystembezogene Aspekte zu identifizieren, solange Anpassungen noch gut umsetzbar sind.
  • Unterstützung bei der klaren Umfangsfestlegung: Wir helfen Ihnen dabei, die Grenzen des Fluidsystems klar abzustecken, damit die FEED-Ergebnisse für EPC-Ausschreibungen und die Ausführung nutzbar sind.
  • Abstimmung zwischen allen Beteiligten: Wir stellen sicher, dass Betreiber, EPC-Anbieter, Planungsbüros und Systemanbietern alle nach einheitlichen Standards und Anforderungen arbeiten.
  • Entscheidungsfindung mit Blick auf den gesamten Lebenszyklus: Wir helfen Ihnen, neben den ursprünglichen Zielen der Auslegung auch Aspekte wie Baubarkeit, Verfügbarkeit und langfristige Funktionsfähigkeit zu berücksichtigen.
  • Global einheitliche Ergebnisse mit lokaler Umsetzung: Wir unterstützen Sie über unser globales Netzwerk und arbeiten zudem direkt vor Ort mit Ihren lokalen Projektteams zusammen.

Häufige Fehler, die Sie in der FEED-Phase vermeiden sollten

Wie Sie häufige Fehler in der FEED-Phase Ihres Investitionsprojekts vermeidenSelbst in gut geplanten Projekten können in einer späteren Phase Herausforderungen auftreten, wenn frühe Entscheidungen in der FEED-Phase nur unvollständig oder gar nicht aufeinander abgestimmt sind. Häufige Probleme sind ein unzureichend definierter Projektumfang, was Änderungsaufträge in der Detailauslegung oder in der Bauphase nach sich ziehen kann, oder eine unvollständige Werkstoff- und Komponentenauswahl, wodurch später ggf. Ersatzlösungen implementiert werden müssen oder Verzögerungen bei der Beschaffung auftreten können.

Fehlende Transparenz hinsichtlich der Lieferzeiten kann in einer frühen Projektphase unnötige Terminrisiken verursachen, während Abweichungen zwischen FEED-Ergebnissen und EPC-Erwartungen die Ausschreibungsqualität und die Umsetzungsbereitschaft beeinträchtigen können. Werden diese Aspekte bereits in der FEED-Phase angegangen, können Störungen in nachfolgenden Projektphasen reduziert werden und die Projektergebnisse sind insgesamt besser abschätzbar.

Wichtige Schwerpunkte in der FEED-Phase

Schwerpunkte für die FEED-Phase Ihres InvestitionsprojektsUmfangsdefinition und FEED-Ergebnisse

FEED-Ergebnisse bilden die Grundlage für die Beschaffung und Ausführung. Swagelok hilft Ihnen, klare, abgestimmte und im weiteren Projektverlauf umsetzbare Vorgaben zu Ihren Fluidsystemen zu treffen.

Wir unterstützen Sie bei den folgenden Aufgaben:

  • Mitwirkung bei der grundlegenden Auslegung und der Festlegung der Spezifikationen des Fluidsystems
  • Prüfung der R&I-Fließbilder und Annahmen zur Komponentenauswahl
  • Ermittlung von Lücken, die sich auf EPC-Ausschreibungen oder die Umsetzung auswirken können

Strategie für die Werkstoff- und Komponentenauswahl

Die in der FEED-Phase getroffenen Werkstoff- und Komponentenentscheidungen beeinflussen die Kosten, die Verfügbarkeit und die langfristige Leistung. Swagelok hilft Ihnen, die verfügbaren Optionen im Hinblick auf die Betriebsbedingungen und den Lebenszyklus zu bewerten, bevor es in den Beschaffungspaketen zu einer endgültigen Festlegung kommt.

Wir unterstützen Sie bei den folgenden Aufgaben:

  • Überlegungen zur Werkstoff- und Komponentenauswahl
  • Unterstützung bei Standardisierungsstrategien für eine reduzierte Komplexität
  • Frühzeitige Identifizierung von Komponenten mit langen Lieferzeiten oder höheren Risiken
  • Analyse der Spezifikationen und Compliance-Anforderungen

Risiken, Implementierung von Änderungen und Übergabebereitschaft

Die FEED-Phase ist der richtige Zeitpunkt, um potenzielle Probleme aufzudecken und anzugehen, solange noch eine gewisse Flexibilität gegeben ist. Swagelok unterstützt technische Absprachen zum Risiko- und Änderungsmanagement mit unserer fluidsystemspezifischen Expertise, die wir in FEED-Reviews und in die Übergabeplanung einbringen.

Wir unterstützen Sie bei den folgenden Aufgaben:

  • Mitwirkung bei Absprachen rund um sicherheitsrelevante Auslegungen und HAZOP-Analysen
  • Ermittlung von Schnittstellen und Umsetzungsaspekten im Zusammenhang mit Fluidsystemen
  • Unterstützung bei der Erstellung einer klar nachvollziehbaren Dokumentation für eine reibungslosere Übergabe an den EPC-Anbieter
Linie

Unterstützung der Umsetzung über die FEED-Phase hinausgehendSwagelok bietet globale Unterstützung direkt vor Ort

Die Beteiligung von Swagelok endet nicht mit der FEED-Phase. Da wir Projekte auch während Detailauslegung, Bau und Inbetriebnahme weiter begleiten, tragen wir zur Kontinuität bei, wenn es um die Umsetzungen der FEED-Entscheidungen geht – für reibungslosere Übergänge und weniger nachgelagerte Störungen.

Wenn der Projektumfang noch definiert wird und Entscheidungen noch flexibel getroffen werden können, kann der richtige Input die größte Wirkung entfalten.

Sprechen Sie mit Swagelok über Ihr Projekt