Die Auswahl geeigneter Werkstoffe ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von Fluidsystemkomponenten, insbesondere in anspruchsvollen Offshore-Anwendungen. Korrosive Umgebungen, extreme Temperaturen und hohe Drücke machen den Einsatz von Werkstoffen erforderlich, die hohen Belastungen standhalten können. Swagelok bietet umfassende Lösungen für diese Herausforderungen und unterstützt Fluidsystembetreiber dabei, Risiken zu reduzieren und die Lebensdauer ihrer Systeme zu verlängern.
In unserem Kurzleitfaden zu PFAS finden Sie ausführliche Informationen zu Fluorchemikalien und ihren Eigenschaften, zu den verfügbaren Werkstoffoptionen für Sitze und Dichtungen in Swagelok-Produkten sowie zu den geltenden Gesetzesvorschriften.
Eine Offshore-Plattform kann ca. 15.000 Meter an Rohren, mehr als 20.000 Fluidsystem-Bauteile, mindestens 10.000 Verschraubungen und bis zu 8.000 mechanische Anschlüsse aufweisen.
Daher verwundert es nicht, das die Auswahl eines Werkstoffs kein einfaches Unterfangen ist.
Bei der Auswahl von Werkstoffen für Instrumentierungsleitungen, Hydraulikleitungen, chemischen Einspritzanlagen, Sprühflutanlagen, etc.
Aber hier kann Swagelok helfen. Wir bekämpfen schon seit 1947 Korrosion. Dank unserer Expertise bezüglich der Faktoren, die zur Korrosion beitragen, sowie den speziellen Eigenschaften unserer Werkstoffe, die bei der Korrosionsbekämpfung helfen, können wir Ihnen beim Auswahlprozess behilflich sein. Unsere Werkstoff enthalten Legierungen, d. h. Metalle mit zwei oder mehr Elementen, mit deren Hilfe unsere Produkte eine bessere Leistung erzielen.
Zum Beispiel:
Eisen [Fe] + Kohlenstoff [C] = Kohlenstoffstahl
Eisen [Fe] + Chrom [Cr] = Edelstahl
Dank unserer strengen Qualitätskontrollmaßnahmen, von Experten bereitgestellten Anweisungen und autorisierten Vertriebs- und Service-Zentren bietet Swagelok einzigartige Sachverstand in den weltweit anspruchsvollsten Umgebungen. Wir machen die Materialauswahl für unsere Kunden zur Vertrauenssache. Dank unserer Expertise bezüglich der Faktoren, die zur Korrosion beitragen, sowie den Eigenschaften unserer Werkstoffe, die bei der Korrosionsbekämpfung helfen, können wir Ihnen beim Auswahlprozess behilflich sein.
> Eine druckfreundliche Version des Material Selection Guide anzeigen und herunterladen
Vorgestellte Inhalte
Was ist Korrosion
So gut wie jedes Metall korrodiert unter bestimmten Bedingungen.
Korrosion ist die physikalische Zersetzung eines Materials aufgrund von Wechselwirkungen mit seiner Umgebung. Korrosion tritt dann auf, wenn ein Metallatom durch eine Flüssigkeit oxidiert wird, was zu Materialverlust auf der Metalloberfläche führt. Dadurch wird die Oberfläche dünner und anfälliger für mechanischen Schaden.
Der richtige Werkstoff ist wichtig
Rost ist ein häufiges Nebenprodukt von Korrosion und ergibt sich aus korrodierendem Eisen, das Eisenoxid bildet. Es gibt aber auch zahlreiche andere Arten der Korrosion. Jede Art stellt eine Gefahr dar, die untersucht werden muss, wenn Sie das optimale Material für Ihre Anwendung auswählen.
Ergreifen Sie Maßnahmen zur Korrosionskontrolle
Korrosion ist weit verbreitet, aber Sie können Maßnahmen ergreifen, um sie zu vermeiden.
- Erkennen Sie die Arten von Korrosion
- Wählen Sie Materialien aus, die korrosionsbeständig sind
- Reduzieren Sie Orte, an denen Spaltkorrosion auftreten kann und reduzieren Sie den Kontakt mit nicht kompatiblen Metallen
- Geben Sie alle notwendigen Zubehörteile an, von den Befestigungen und Klemmen bis hin zu den Rohren, um das Korrosionspotenzial zu reduzieren
- Verstehen Sie die Anforderungen und Normen
Arten von Korrosion
Wenn man die richtige Werkstofflösung finden will, muss man mit der Ursache des Problems beginnen.
Allgemeine (gleichmäßige) Korrosion
Allgemeine, oder gleichmäßige Korrosion ist leicht zu erkennen. . Lernen Sie sie zu erkennen.
Lokalisierte Spaltkorrosion
Hier sehen Sie, wie sich Korrosion in den Spalt eines Fluidsystems und in engen Räumen bilden kann.
Spannungsrisskorrosion
Erfahren Sie mehr darüber, wie Spannungsrisskorrosion zu Materialversagen führen kann.
Sauergas- oder Schwefelwasserstoff-Spannungskorrosion
Sauergasumgebungen können zu einer Schwefelwasserstoff-Spannungskorrosion führen. Sehen Sie, wie sich bildet.
Wasserstoffversprödung
Wasserstoff kann in Metalle diffundieren und diese verspröden. Die Auswahl resistenter Materialien kann hier helfen.
Intragranuläre Korrosion
Erfahren Sie mehr darüber, wie sich intragranuläre Korrosion auf Materialien auswirkt.
Auswahl korrosionsbeständiger Materialien
Verstehen Sie die Materialien, die Ihnen zur Verfügung stehen, um die vielen Korrosionsarten zu kontrollieren.
Die Anforderungen verstehen
Um Qualität und Konsistenz zu garantieren, entspricht unser Materialangebot den metallurgischen Anforderungen von NACE sowie den NORSOK-Normen.
Weitere Informationen finden Sie in diesen zusätzlichen hilfreichen Referenzmaterialien von Swagelok.
> Eine druckfreundliche Version des Materialführung auswählen anzeigen und herunterladen