Erfolgreiches Schlauchprüfverfahren für die Luftfahrtindustrie
Vom planmäßigen Schlauchaustausch zur datengestützten Schlauchprüfung in der Luftfahrt
Ein französisches Luftfahrtunternehmen war sich der hohen Kosten des routinemäßigen Schlauchaustauschs bewusst – die größere Herausforderung lag jedoch in der fehlenden Gewissheit über die tatsächliche Einsatzfähigkeit der Schläuche. Ohne verlässliches Verfahren zur Überprüfung der Schlauchintegrität ließ sich nicht zuverlässig beurteilen, welche Schläuche weiterhin sicher genutzt werden konnten und welche ein potenzielles Risiko darstellten. Um die Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig fundierte Wartungsentscheidungen zu treffen, hat das Unternehmen gemeinsam mit Swagelok Lyon eine maßgeschneiderte Lösung zur Schlauchprüfung in der Luftfahrt entwickelt.
Die Standardintervalle für den Schlauchaustausch schafften zwar Verlässlichkeit im Ablauf, ließen aber die entscheidende Frage offen: Welche Schläuche können bedenkenlos im Betrieb verbleiben und welche müssen unverzüglich ausgewechselt werden? Der Kunde wünschte sich ein reproduzierbares Verfahren zur Zustandsbewertung seiner Schlauchleitungen, das auf der tatsächlichen Leistung basiert und nicht allein auf der Betriebsdauer.
Wie funktioniert die Schlauchprüfung in der Luftfahrt?
Die Schlauchprüfung in Luftfahrtanwendungen verbindet eine Sicht- und eine Funktionsprüfung, um die Betriebstauglichkeit von Schläuchen zuverlässig zu bewerten. Statt sich allein auf starre Austauschintervalle zu verlassen, wird der tatsächliche Schlauchzustand bewertet. So sind Unternehmen in der Lage, verborgene Schwachstellen rechtzeitig zu erkennen, Wartungsentscheidungen abzusichern und den Austausch funktionsfähiger Schläuche zu vermeiden.
Entwicklung eines Prüfverfahrens für Schläuche im Luftfahrtsektor
Gemeinsam mit dem Kunden hat Swagelok Lyon ein maßgeschneidertes Prüfverfahren entwickelt, mit dem Schläuche unter realistischen Betriebsbedingungen getestet werden können. Swagelok Lyon hat den Kunden in den Bereichen Engineering, Konstruktion, Montage und Dokumentation unterstützt und ein reproduzierbares Evaluierungsverfahren etabliert, das die technischen Anforderungen erfüllt und eine langfristige Rückverfolgbarkeit gewährleistet.
Ermittlung versteckter Mängel im Rahmen der Schlauchprüfung
In der ersten Phase des Prüfverfahrens hat Swagelok Lyon rund 20 Schläuche einer Sicht- und Druckprüfung unterzogen. Bei der Sichtprüfung wurden fünf Schläuche identifiziert, die außer Betrieb genommen werden mussten. Bei der anschließenden Druckprüfung wurden sieben weitere mangelhafte Schläuche ermittelt, die bei einer reinen Sichtprüfung nicht zuverlässig erkannt worden wären.
Die Testergebnisse lieferten eine klare Handlungsgrundlage: Insgesamt 12 Schläuche wurden außer Betrieb genommen, während 8 nach erfolgreicher Verifizierung sicher weiterbetrieben werden konnten. Durch die Überprüfung des Schlauchzustands unter realistischen Betriebsbedingungen konnten verborgene Sicherheitsrisiken identifiziert werden, die bei einer reinen Sichtprüfung unentdeckt geblieben wären. Zudem wurde ein unnötiger Austausch funktionsfähiger Schläuche vermieden.
Erweiterung des Prüfprogramms auf ~200 Schläuche
Vorteile von Schlauchprüfungen im Luftfahrtsektor und langfristige Lösung
Aus dem ursprünglichen Vorhaben eines optimierten Schlauchmanagements entwickelte sich ein dauerhaftes Wartungskonzept. Heute ist das Prüfverfahren fester Bestandteil wiederkehrender Prüfungen für nahezu 200 Schläuche und gibt den Wartungsteams eine verlässliche Methode zur kontinuierlichen Zustandsbewertung an die Hand.
Mit der Ablösung fixer Austauschintervalle durch ein datengestütztes Prüfverfahren wurde die Entscheidungssicherheit im gesamten Wartungsprozess nachhaltig gesteigert. Dank der Unterstützung von Swagelok Lyon profitiert der Kunde von mehr Sicherheit bei der Schlauchvalidierung. Zugleich sinkt das Risiko unerwarteter Ausfälle und der vorschnelle Austausch intakter Anlagenteile wird vermieden.
Sie möchten den Zustand Ihrer Schläuche sicher und präzise bewerten?
Die Experten von Swagelok unterstützen Sie vor Ort bei der Einführung eines reproduzierbaren Prüfverfahrens.