alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Wasserstoffversprödung ist kein neues Phänomen. Für wen das Thema Wasserstoff und die Handhabung von Wasserstoffsystemen allerdings neu ist, sollte sich mit den Grundlagen vertraut machen. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie mit unserer Videoreihe Ask Swagelok.

(+) Transkript anzeigen
CRAIG GIFFORD:

Willkommen bei Ask Swagelok. Mein Name ist Craig Gifford und das ist Buddy Damm, der als Senior Scientist im Bereich Metallurgie bei Swagelok arbeitet. Heute sprechen wir über das Thema Wasserstoffversprödung. Steigen wir gleich ein. Buddy, was ist Wasserstoffversprödung?

BUDDY DAMM:

Wasserstoffversprödung ist eine der unterschiedlichen Arten von metallurgischer Versprödung. Hierbei kommt es zu einem Verlust an Duktilität, Bruch- oder Ermüdungsfestigkeit gegenüber dem Ausgangswert. OK. Technische Legierungen sind polykristallin, d. h. sie bestehen aus zahlreichen Kristallen. Sie haben unterschiedliche Phasen und es gibt Einschlüsse.

Und wenn Wasserstoff in eine technische Legierung absorbiert wird, lagert er sich bevorzugt an energetisch günstigen Stellen ab, also an Korngrenzen oder Einschlüssen. Ja. Aber auch an Stellen, die unter Zugspannung stehen. Also wenn eine Komponente unter Spannung steht, lagert sich der Wasserstoff bevorzugt in diesen Bereichen ab.

Wenn das passiert, wird der reguläre Prozess der plastischen Verformung durch den Wasserstoff beeinflusst und der Werkstoff kann der Belastung nicht mehr so gut standhalten.

CRAIG GIFFORD:

Mit welchen Auswirkungen ist dabei zu rechnen?

BUDDY DAMM:

In manchen Fällen kann das katastrophale Folgen haben und zu frühzeitigen Ausfällen und vielen weiteren Problemen führen. Dafür gibt es einige Beispiele aus der Praxis. Aber es kann auch überhaupt keine Auswirkungen haben. OK. Durch eine angemessene Auslegung, intelligente Werkstoffauswahl und Kontrolle der Spannungsbelastung lässt sich das Problem gut in den Griff bekommen.

CRAIG GIFFORD:

Vielen Dank, Buddy. Und vielen Dank, dass Sie sich dieses Ask Swagelok-Video angeschaut haben!


Experten vor Ort finden

Zusätzliche Ressourcen für Fluidsysteme