alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Qué es la fragilización por Hidrógeno?

La fragilización por hidrógeno no es un problema nuevo, pero ver sus detalles puede resultar difícil para quienes no están familiarizados con el hidrógeno.

(+) Vea la transcripción

CRAIG GIFFORD:
Bienvenido a Ask Swagelok. Soy Craig Gifford y hoy estamos con el científico experto en metalurgia de Swagelok, Buddy Damm. Vamos a hablar de la fragilización por hidrógeno. Y vamos a empezar por el principio. Dinos Buddy, ¿qué es la fragilización por hidrógeno?

BUDDY DAMM:
Buenas, sí, la fragilización por hidrógeno es sólo uno de los diferentes tipos de fragilización metalúrgica. Y lo que significa fragilización es una pérdida de ductilidad o resistencia a la fractura o a la fatiga en relación con algún valor de referencia.

Ok. Bien, así que las aleaciones de ingeniería son policristalinas, lo que significa que están hechas de muchos cristales. Tienen segundas fases. Tienen inclusiones. Y, cuando se absorbe hidrógeno en una aleación de ingeniería, tiende a acumularse en lugares energéticamente favorables, como los límites de los granos o las inclusiones. Sí. Y también en las áreas de tensión por tracción. Así que, en el componente sometido a tensión, el hidrógeno se dirigirá preferentemente a esas áreas.

En otras palabras, cuando eso ocurre, el hidrógeno afecta al proceso normal de deformación plástica y reduce la capacidad del material para soportar esa carga.

CRAIG GIFFORD:
¿Qué importancia tiene eso?

BUDDY DAMM:
En algunos casos, puede ser desastroso, provocar fallos muy prematuros y ocasionar muchos problemas. Y hay datos históricos al respecto. Aunque también puede no tener consecuencias. Ok. Con un diseño adecuado, una elección inteligente de los materiales y el control de las tensiones, se puede solucionar el problema.

CRAIG GIFFORD:
Muchas gracias, Buddy. Y gracias a ti por acompañarnos en Ask Swagelok.


Encuentre un experto local