alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Qu’est-ce que la fragilisation par l’hydrogène ?

La fragilisation par l’hydrogène n’est pas un problème nouveau, mais en comprendre les tenants et les aboutissants peut s’avérer difficile pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude de travailler avec ce gaz.

(+) Afficher le texte

CRAIG GIFFORD:
Bienvenue dans notre série « Demandez à Swagelok ». Je m’appelle Craig Gifford et je suis avec Buddy Damm, notre spécialiste en métallurgie chez Swagelok. Aujourd’hui, nous allons parler de la fragilisation par l’hydrogène. Alors, commençons par le début. Buddy, qu’est-ce que la fragilisation par l’hydrogène ?

BUDDY DAMM:
La fragilisation par l’hydrogène est un phénomène, parmi d’autres, qui fragilise les métaux. Et qui dit fragilisation dit perte de ductilité, ou encore moindre résistance à la fatigue et à la rupture. Les alliages techniques sont polycristallins, ce qui signifie qu’ils sont composés de nombreux cristaux. Ils se caractérisent par la présence d’une seconde phase. Ils comportent des inclusions. Lorsque l’hydrogène est absorbé dans un tel alliage, il a tendance à vouloir s’accumuler à des endroits favorables sur le plan énergétique comme les limites intergranulaires ou les inclusions. Et aussi aux endroits où il y a des contraintes de traction. Donc, dans un composant soumis à des contraintes de traction, l’hydrogène ira prioritairement vers les zones de contrainte. Lorsque cela se produit, l’hydrogène influe sur le processus normal de déformation plastique et réduit la capacité du matériau à résister à cette sollicitation.

CRAIG GIFFORD:
Et à quel point est-ce un problème ?

BUDDY DAMM:
Eh bien, dans certains cas, cela peut être catastrophique, entraîner des défaillances très précoces et causer toutes sortes de problèmes. Il y a des cas bien connus. Mais cela peut aussi n’avoir aucune conséquence. En plus, avec une conception appropriée, des matériaux bien choisis et des contraintes maîtrisées, le problème est gérable.

CRAIG GIFFORD:
Merci, Buddy. Et merci à vous d’avoir regardé cette vidéo « Demandez à Swagelok ».


Trouvez un expert local

Ressources supplémentaires pour les systèmes fluidiques