alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

수소 취성이 새로운 문제는 아니지만, 수소를 처음 다루는 경우 자세한 정보를 습득하기 어려울 수 있습니다.

현지 전문가 찾기


CRAIG GIFFORD:
Ask Swagelok에 오신 것을 환영합니다. 저는 Craig Gifford이며 오늘 Swagelok 선임 금속공학 과학자인 Buddy Damm과 함께 합니다. 오늘은 수소 취성에 대해 이야기하고자 합니다. 그러면, 기초부터 시작해보겠습니다. Buddy, 수소 취성이란 무엇입니까?

BUDDY DAMM:
아, 수소 취성이란 몇 가지 유형의 금속 취성 현상 중 하나입니다. 취성이란 연성, 파괴 내성 또는 피로 내성이 특정 기준에 비해 상실되는 것을 의미합니다. 엔지니어링 합금은 다결정질(polycrystalline)이며, 이는 다양한 결정으로 구성되었음을 의미합니다. 이 합금에는 두 위상이 있으며, 개재물(inclusion)이 있습니다. 수소가 엔지니어링 합금에 흡수되면, 개재물과 같은 결정립계(grain boundaries)처럼 에너지적으로 선호되는 위치에 축적되는 경향이 있습니다. 그리고 인장 응력이 있는 곳에도 그렇습니다. 따라서, 인장 응력을 받는 부품이 있다면, 수소가 그러한 곳으로 우선 이동합니다. 간단히 말하자면, 이러한 현상이 발생할 때, 수소가 정상적인 소성 변형 과정에 영향을 주고 하중을 견딜 수 있는 재질의 기능이 감소됩니다.

CRAIG GIFFORD:
그렇다면, 수소 취성이 얼마나 큰 문제입니까?

BUDDY DAMM:
경우에 따라, 이는 치명적일 수 있고 매우 이른 고장으로 이어지거나 수많은 문제를 일으킬 수 있습니다. 그와 관련된 몇 가지 기록도 있지만, 한편으로는 전혀 문제가 없을 수도 있습니다. 어쨌든, 적절한 설계와 현명한 재질 선택 및 응력 제어를 통해 문제를 관리할 수 있습니다.

CRAIG GIFFORD:
설명해주셔서 감사합니다. 그리고 Ask Swagelok에 참여해주신 여러분께도 감사드립니다.