Wie sich Betriebsabläufe mit den JIP33-Normen für Verschraubungen in Gasanwendungen verbessern lassen
Wie die JIP33-Spezifikationen für Rohrverschraubungen für verbesserte Betriebsabläufe in Öl- und Gasanwendungen sorgen
Logan Boatright, Senior Global Account Manager, Swagelok
Kein Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie möchte in so eine Situation kommen. Doch wie lässt sich das vermeiden? Um anspruchsvolle Öl- und Gasprojekte fristgerecht und budgetkonform zu realisieren, kommt es in allen Projektphasen auf technische Expertise, Effizienz, Sicherheit und konsistente Prozesse an. Dazu gehört es auch, Leckagen und Nacharbeiten auf ein Minimum zu reduzieren, technische Entwicklungszyklen zu verkürzen und unnötige Mehrkosten zu vermeiden.
Durch die Auswahl standardisierter Komponenten profitieren Betreiber von Öl- und Gasanlagen von einheitlichen Vorgängen und reduzierten Risiken, insbesondere bei globalen Großprojekten. Und genau das ist das erklärte Ziel der von der International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) im Rahmen des Joint Industry Program 33 (JIP33) entwickelten standardisierten Beschaffungsspezifikationen für Verschraubungen in Gasanwendungen. Die JIP33-Spezifikationen sind darauf ausgelegt, Abweichungen entlang der gesamten Lieferkette zu reduzieren und eine bessere Kostenkontrolle zu ermöglichen. Da dem IOGP nahezu alle großen Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie angehören, stellen diese Spezifikationen gemeinsam definierte Best Practices für die kritischsten Anwendungen dar.
Sie legen die Anforderungen an eine Vielzahl von Komponenten, Infrastrukturen und Systemen fest, die im Öl- und Gassektor zum Einsatz kommen. Dazu zählt beispielsweise die Spezifikation S-716 für Rohrleitungen und Verschraubungen mit kleinen Nennweiten. Diese wichtigen Komponenten spielen eine maßgebliche Rolle im Hinblick auf die Sicherheit, Effizienz, Produktivität und Rentabilität einer Öl- und Gasanlage.
Die Einhaltung dieser Spezifikationen bei der Auswahl von Rohrverbindungen im Rahmen neuer Bauprojekte kann maßgeblich zum Erfolg von Projekten beitragen. Vor diesem Hintergrund kann es lohnenswert sein, die wichtigsten Punkte der JIP33-Spezifikation S-716 genauer unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen, ob diese eine schnellere Projektdurchführung ermöglichen, Risiken bei der Installation vor Ort verringern und die Konformität bei großen, kostenintensiven Projekten sicherstellen. Entdecken Sie die Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok.
Wie Kombination und Austausch von Komponenten unterschiedlicher Hersteller mit der JIP33-Spezifikation vermieden werden
Fluidsysteme in der Öl- und Gasindustrie setzen sich aus einer Vielzahl an Komponenten zusammen, die für effiziente Betriebsabläufe reibungslos ineinandergreifen müssen. Ein wichtiger Faktor für eine langfristig hohe Systemleistung besteht darin, Komponenten von ein und demselben Hersteller zu verwenden. In der JIP33-Spezifikation S-716 sind hierzu folgende Vorgaben enthalten:
- Alle Komponenten müssen von einem einzigen Hersteller stammen.
- Die Kombination von Rohrverschraubungen unterschiedlicher Hersteller ist nicht zulässig.
- Rohrverschraubungen dürfen nicht durch Komponenten unterschiedlicher Hersteller ersetzt werden.
Um die Bedeutung dieser Vorgaben nachzuvollziehen, muss man sich zunächst vergegenwärtigen, was mit Kombination bzw. Austausch von Komponenten genau gemeint ist und welche Auswirkungen dies auf die Systemintegrität haben kann.
Zu unseren Videos mit technischen Tipps
Mit Kombination ist gemeint, dass Komponenten, einschließlich der Muttern, Klemmringe und Verschraubungskörper, von zwei oder mehreren Herstellern miteinander zu einer vollständigen Verschraubung kombiniert werden. Ein Beispiel für eine Kombination wäre, wenn Verschraubungskörper von einem Hersteller mit internen Komponenten anderer Hersteller kombiniert werden.
Bei einem Austausch wird die installierte Rohrverschraubung eines Herstellers vollständig demontiert und die Rohrleitung, Mutter und Klemmringe werden anschließend auf den Verschraubungskörper eines anderen Herstellers montiert.
Aussagen, dass die einzelnen Komponenten verschiedener Hersteller beliebig miteinander kombiniert und ausgetauscht werden können, sollte man nicht blind vertrauen. Es gibt beispielsweise keine Produkte von anderen Herstellern, die nachweislich Swagelok-kompatibel sind. Komponenten verschiedener Hersteller beliebig miteinander zu kombinieren oder auszutauschen, kann für Anlagenbetreiber unter Umständen nicht nur teuer werden, sondern auch Sicherheitsrisiken für Mitarbeiter und Systeme mit sich bringen. Aus diesen Gründen hat der IOGP in der Spezifikation S-716 festgelegt, dass eine Kombination bzw. ein beliebiger Austausch von Komponenten zu vermeiden ist.
Spezifizierung standardkonformer Verschraubungen gemäß JIP33
Eine Kombination bzw. ein Austausch von Komponenten kann beispielsweise deshalb von Nachteil sein, weil nicht alle Rohrverschraubungen gemäß den Spezifikationen der S-176 ausgelegt und hergestellt sind. Die Norm gibt beispielsweise vor, dass Rohrverschraubungen ohne Bördelung und mit einem doppelten Klemmring versehen sein müssen. Zwar erfüllen viele der am Markt erhältlichen Rohrverschraubungen diese Vorgabe, jedoch längst nicht alle. So sind einige handelsübliche Rohrverschraubungen mit lediglich einem Klemmring ausgestattet. Für bestimmte Anwendungsfälle sind diese zwar sicherlich geeignet, in kritischen Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie ist eine Auslegung mit zwei Klemmringen jedoch unerlässlich, um eine optimale Haltekraft der Verschraubung sicherzustellen.
In S-716 ist außerdem vorgegeben, dass die Prüfung von Rohrverschraubungen gemäß ASTM F1387-19 erfolgen soll. Die Norm legt die erforderlichen Leistungsmerkmale für Rohrverschraubungen in wichtigen Rohrleitungssystemen fest. Die Einhaltung der Vorgaben signalisiert Fachleuten aus der Öl- und Gasindustrie, dass sie sich auf die Leistungsfähigkeit der ausgewählten Rohrverschraubungen verlassen können.
Die Bedeutung von Herstellerschulungen und Tools gemäß JIP33
Eine weitere wichtige Vorgabe der S-716 betrifft die Einhaltung der Herstellerempfehlungen hinsichtlich Schulungen, Installation und anderen Aspekten. Konkret heißt es in der Norm:
- Das mit der Installation des Rohrleitungssystems betraute Personal muss nach dem vom Hersteller zugelassenen Produktschulungsprogramm oder einem gleichwertigen Branchenschulungsprogramm (einschließlich praktischer Montagehinweise) zertifiziert sein.
- Die Rohrleitungen und Verschraubungen sind gemäß den Herstellerempfehlungen vorzubereiten und zu kennzeichnen.
- Die Rohrleitungen und Verschraubungen sind mit den vom Hersteller empfohlenen Werkzeugen zu montieren.
Im Hinblick auf diese Anforderungen sollten Betreiber von Öl- und Gasanlagen vorrangig mit Anbietern zusammenarbeiten, deren Angebot neben konformen Rohrverschraubungen auch fundierte Schulungsprogramme und praktische Unterstützung umfasst. Diese Ressourcen bieten einen erheblichen Mehrwert und tragen zu einer fachgerechten und effizienten Installation unter Einsatz geeigneter Werkzeuge bei. In Zusammenarbeit mit Kunden hat Swagelok beispielsweise weltweit verfügbare Schulungsprogramme zu Rohrverschraubungen gemäß den JIP33-Spezifikationen entwickelt.
Effiziente Betriebsabläufe dank passender Schulungen
Eine fehlerhafte Montage zählt zu den häufigsten Ursachen für Leckagen in Fluidsystemen. Ein gut ausgebildetes Team von Technikern kann dazu beitragen, dass Systeme schneller einsatzbereit sind und Leckagen sowie kostspielige Nacharbeiten vermieden werden.
Erfahren Sie, wie JIP33 durch klare Vorgaben dazu beiträgt, Abweichungen zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und kostenintensive Projektverzögerungen zu vermeiden.
Die Einhaltung der JIP33-Spezifikationen trägt nicht nur zur Risikominderung bei, sondern schafft auch Vertrauen in die langfristige Zuverlässigkeit von Systemen und Lieferanten.
Sie würden gerne mehr über die Standardisierung von Rohrverschraubungen gemäß den JIP33-Spezifikationen erfahren? Die Experten von Swagelok helfen Ihnen gerne weiter. Unsere Ingenieure sind mit den Anforderungen von JIP33 bestens vertraut. Im Gegensatz zu handelsüblichen Varianten mit einem Klemmring werden die Rohrverschraubungen von Swagelok unter strikter Einhaltung der empfohlenen Normen ausgelegt. Jetzt Kontakt aufnehmen.
Verwandte Artikel zu Rohrverschraubungen
Warum die Kombination von Rohrverschraubungen unterschiedlicher Hersteller zu Problemen führen kann.
Erfahren Sie, warum die Kombination bzw. der Austausch von Rohrverschraubungen unterschiedlicher Hersteller, die Leistung von Fluidsystemen beeinträchtigen kann.
Überarbeitete Spezifikation für Rohrverschraubungen: Verbesserte Leistung und höhere Sicherheit
Erfahren Sie, wie die neuen Spezifikationen für Rohrleitungen und Verschraubungen zu einer höheren Sicherheit und Systemleistung in der Öl- und Erdgasindustrie beitragen können.
Wichtige Unterschiede bei Verschraubungen mit geringem Durchmesser
In dieser übersichtlichen Einführung zu Rohrverschraubungen mit kleinem Durchmesser erfahren Sie mehr über die wichtigsten Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Rohrverschraubungen, die in vielen Anwendungen zu finden sind.