Mejora de las Operaciones con las Normas de Instalación de Gas JIP33
Cómo la Especificación JIP33 sobre Racores para Tubo Mejora las Operaciones de Petróleo y Gas
Logan Boatright, Director de Cuentas Globales, Swagelok
Es una situación que todos los operadores de petróleo y gas quieren evitar—pero no es fácil. Para llevar a cabo proyectos complejos relacionados con el petróleo y el gas de forma puntual y dentro del presupuesto previsto, se requiere experiencia técnica, eficiencia, seguridad y consistencia en todas las etapas. Esto significa minimizar las fugas y las reparaciones, reducir los ciclos de diseño y eliminar los sobrecostes evitables.
La estandarización de la selección de componentes es una forma en que los operadores pueden optimizar la ejecución y reducir el riesgo—especialmente en proyectos globales a gran escala. Y este es el objetivo clave detrás del desarrollo de los requisitos de racores de gas en el marco del Programa Conjunto de la Industria 33 (JIP33, por sus siglas en inglés, de Joint Industry Program) de la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP, por sus siglas en inglés, de International Oil and Gas Producers) que estandariza las especificaciones de aprovisionamiento. Las especificaciones JIP33 tienen como objetivo reducir la variación a lo largo de la cadena de distribución y permitir un mayor control de los costes de capital. La IOGP está formada básicamente por todas las grandes empresas del petróleo y gas, lo que significa que estas especificaciones representan las mejores prácticas acordadas para las aplicaciones más críticas del mundo.
Las especificaciones JIP33 establecen los requisitos para una amplia gama de componentes, infraestructuras y sistemas comunes en todas las operaciones de petróleo y gas downstream. Entre ellas se encuentra la especificación S-716, que trata el tubo y los racores de pequeño diámetro—componentes críticos que influyen en muchos aspectos de la capacidad de una instalación de petróleo y gas para mantener su seguridad, eficiencia, productividad y rentabilidad.
Para los profesionales de hoy en día, las aplicaciones de esta especificación durante la selección de racores para tubo en nuevas construcciones pueden ser clave para cualquier proyecto. Teniendo esto en cuenta, vale la pena analizar algunos de los aspectos más destacados de la especificación S-716 de JIP33 y cómo pueden acelerar los plazos de sus proyectos, reducir el riesgo de la instalación en campo y asegurar el cumplimiento normativo en sus proyectos de gran escala y con un alto gasto de capital. Descubra la Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok.
Evitar la mezcla y el intercambio según JIP33
Los sistemas de fluidos de petróleo y gas se basan en miles de racores que funcionan conjuntamente para mantener la eficiencia de la operación. Una forma importante de mantener esa armonía y asegurarse el rendimiento del sistema a largo plazo es utilizar racores para tubo de un solo fabricante. De hecho, la especificación S-716 de JIP33 lo destaca al afirmar:
- “Los racores deberán ser de un único fabricante.”
- “No se aceptará la mezcla de racores para tubo de diferentes fabricantes.”
- “No se aceptará el intercambio de racores para tubo de diferentes fabricantes.”
Para comprender por qué son importantes estas directrices, es necesario examinar más detenidamente las diferencias entre la mezcla y el intercambio, y cómo cada uno de estos factores puede comprometer la integridad del sistema.
Ver Vídeos con Consejos Técnicos
La mezcla se produce cuando se mezclan componentes de racores para tubo (como tuercas, férulas y cuerpos) de dos o más fabricantes para montar un solo racor. Por ejemplo, combinar cuerpos de tubos de un fabricante con componentes internos de otro se considera mezcla.
Por el contrario, el intercambio se produce cuando se instala un racor completo de un fabricante en un tubo, se desmonta y, a continuación, el tubo, la tuerca y las férulas se reutilizan en un cuerpo de racor de otro fabricante.
Debe cuestionarse la afirmación de que los componentes de los racores para tubo pueden mezclarse e intercambiarse con los de otros fabricantes. Por ejemplo, no hay productos de otros fabricantes que hayan demostrado de forma fiable ser «compatibles con Swagelok». Mezclar e intercambiar marcas no solo es caro, sino también arriesgado, ya que hacerlo puede comprometer la seguridad de los trabajadores y la fiabilidad de los sistemas. Por estos motivos, la IOGP ha codificado la prevención de la mezcla y el intercambio en la especificación S-716.
Especificar Tecnología de Racores Según JIP33
Una de las razones por las que la mezcla y el intercambio pueden ser perjudiciales es que no todos los racores para tubo están diseñados y fabricados según la definición aceptada que figura en la especificación S-176. El documento especifica: “Los racores para tubo deben ser del tipo sin abocardar y con doble férula.” Aunque muchos racores para tubo disponibles cumplen esta descripción, no todos lo hacen. Por ejemplo, algunos racores para tubo comúnmente disponibles están diseñados con una sola férula. Aunque los diseños de una sola férula pueden ser adecuados para determinadas aplicaciones, los diseños de doble férula ayudan a asegurar una fuerza de sujeción óptima del tubo para las aplicaciones más críticas de los sistemas de fluidos de petróleo y gas.
La norma S-716 establece además que los racores para tubo deben someterse a pruebas de conformidad con la normativa ASTM F1387-19, que establece las características de rendimiento exigidas para los racores para tubo en sistemas de tubo críticos. Es otra medida con la que los profesionales del sector del petróleo y el gas pueden ganar mayor fiabilidad en el rendimiento de los racores para tubo que seleccionan.
La importancia de la formación y las herramientas del fabricante según JIP33
Otra disposición importante de la especificación S-716 es el cumplimiento de las recomendaciones del fabricante de los racores para tubo en relación a la formación, la instalación y otros factores. Concretamente, la normativa establece lo siguiente:
- “El sistema de tubo deberá ser instalado por personal certificado por el programa de formación sobre productos, aprobado por el fabricante de los racores o por un programa de formación industrial equivalente que incluya la formación práctica.”
- “El tubo y los racores se prepararán y se marcarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de los racores.”
- “El tubo y los racores se ensamblarán utilizando las herramientas recomendadas por el fabricante de los racores para tubo.”
Pensando en estos requisitos, los profesionales del petróleo y gas deben dar prioridad a trabajar con proveedores que ofrezcan no solo accesorios para tubo que cumplan con las normas, sino también programas de capacitación sólidos y apoyo técnico práctico. Estos recursos pueden suponer un importante valor añadido, ya que ayudan a garantizar que los racores se instalen de forma correcta y con eficiencia, utilizando las herramientas adecuadas. Swagelok, por ejemplo, ha colaborado con sus clientes para desarrollar programas de formación sobre racores para tubo que cumplen con las normas JIP33 y que están disponibles en todo el mundo.
Una Formación Adecuada Influye en las Operaciones
Una de las causas más comunes de las fugas en los sistemas de fluidos son las prácticas de la instalación inadecuadas. En cambio, un equipo de técnicos bien formados puede ayudar a eliminar reparaciones costosas y asegurar rápidamente el funcionamiento evitando las fugas en la fuente.
Erfahren Sie, wie JIP33 durch klare Vorgaben dazu beiträgt, Abweichungen zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und kostenintensive Projektverzögerungen zu vermeiden.
Asegurar el cumplimiento de la norma JIP33 no solo reduce riesgos—sino que genera confianza en la fiabilidad a largo plazo en sus sistemas y proveedores.
¿Le interesa conocer mejor la estandarización de los racores para tubo según las especificaciones JIP33? Los especialistas de Swagelok pueden ayudarle. Nuestros equipos de ingeniería están muy familiarizados con los requisitos de JIP33, y los racores para tubo Swagelok se diseñan siguiendo el cumplimiento estricto de las normas recomendadas—a diferencia de las opciones de una sola férula disponibles habitualmente. Contacte con nosotros para ampliar la información.
Artículos relacionados con accesorios para tuberías
Por Qué la Mezcla de Racores Para Tubo Puede Ser Problemática
Vea por qué la mezcla o el intercambio de componentes de racores para tubo de distintos fabricantes puede dar lugar a un rendimiento deficiente de los sistemas de fluidos.
Actualización de Especificaciones de Racores para Tubo: Mejorar la Seguridad y el Rendimiento
Vea por qué las nuevas especificaciones sobre el tubo y los racores para tubo pueden ayudar a mejorar la seguridad y el rendimiento de los sistemas en las plataformas de todo el mundo.
Diferencias Fundamentales en los Racores de Pequeño Diámetro
Conozca las principales diferencias entre los tipos de racores para tubo disponibles habitualmente y utilizados en diversas aplicaciones, en esta práctica introducción a los racores de pequeño diámetro.