Améliorer les opérations avec les normes JIP33 relatives aux raccords pour le gaz
Comment la spécification JIP33 relative aux raccords pour tubes améliore les opérations pétrolières et gazières
Logan Boatright, gestionnaire principal de comptes à l’échelle mondiale, Swagelok
Si tous les opérateurs pétroliers et gaziers veulent absolument éviter un tel scénario, cela n’est pas facile. Dans le secteur du pétrole et du gaz, mener à bien un projet complexe en respectant les délais et le budget exige à la fois expertise technique, efficacité, sécurité et cohérence à chacune des étapes. Cela signifie limiter les fuites et les travaux à reprendre, réduire les cycles d’ingénierie et éliminer tous les dépassements de coûts évitables.
Normaliser la sélection des composants est un moyen pour les opérateurs de rationaliser l’exécution et de réduire les risques, en particulier sur des projets internationaux de grande ampleur. Et c’est précisément l’objectif des spécifications relatives aux achats de raccords pour le gaz élaborées dans le cadre du programme JIP33 de l’Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (IOGP). Les spécifications JIP33 visent à limiter la variabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement et à mieux contrôler les coûts d’investissement. Comme l’IOGP rassemble les plus grandes compagnies pétrolières et gazières, ces spécifications correspondent aux meilleures pratiques convenues pour les applications les plus critiques dans le monde.
Les spécifications JIP33 définissent des exigences pour tout un ensemble de composants, d’infrastructures et de systèmes largement répandus dans les activités aval du secteur du pétrole et du gaz. Parmi celles-ci figure la spécification S-716, qui porte sur les tubes et les raccords de petit diamètre – des composants essentiels qui influent sur la sécurité, l’efficacité, la productivité et la rentabilité à long terme d’une installation pétrolière et gazière.
Pour les professionnels d’aujourd’hui, appliquer cette spécification au moment de choisir des raccords pour tubes destinés à une nouvelle structure peut avoir une forte incidence sur le projet. C’est pourquoi il est utile de se pencher sur certains aspects importants de la spécification JIP33 S-716 et sur leur capacité à raccourcir les délais d’un projet, à réduire les risques pour l’installation sur le terrain et à garantir la conformité sur des projets d’investissement de grande envergure. Découvrez les avantages du raccord pour tubes Swagelok.
Éviter de mélanger ou d’intervertir des composants conformément aux spécifications du programme JIP33
Le bon fonctionnement des installations pétrolières et gazières dépend de systèmes fluides qui comptent des milliers de raccords. Un bon moyen pour faire en sorte que l’ensemble soit cohérent et performant à long terme consiste à utiliser des raccords pour tubes provenant d’un seul fabricant. C’est justement ce qui est mis en avant dans la spécification JIP33 S-716 :
- « Les raccords doivent provenir d’un seul fabricant. »
- « Mélanger des raccords pour tubes de différents fabricants ne doit pas être autorisé. »
- « Intervertir des raccords pour tubes de différents fabricants ne doit pas être autorisé. »
Pour comprendre l’importance de ces directives, il faut se pencher de plus près sur ces deux notions et sur l’incidence qu’elles peuvent avoir sur l’étanchéité d’un système.
Voir des vidéos de conseils techniques
Des composants de raccords pour tubes sont mélangés lorsque des écrous, bagues ou corps provenant d’au moins deux fabricants différents sont assemblés pour réaliser un raccord complet. Par exemple, associer le corps d’un raccord d’un fabricant avec les composants internes d’un raccord d’un autre fabricant revient à mélanger des composants.
Par comparaison, des composants sont intervertis lorsqu’un raccord pour tube acheté chez un certain fabricant est monté sur un tube, puis démonté, et le tube, l’écrou et les bagues de ce raccord sont réassemblés dans le corps du raccord provenant d’un autre fabricant.
On peut véritablement douter de toute déclaration affirmant que les composants de raccords pour tubes peuvent être mélangés ou intervertis, quelle que soit la provenance des raccords. Il n’existe par exemple aucun produit d’autres fabricants dont la compatibilité avec Swagelok est formellement établie. Mélanger ou intervertir des composants de marques différentes est non seulement coûteux, mais aussi risqué, car cela peut nuire à la sécurité du personnel et la fiabilité du système. C’est pourquoi l’IOGP a établi dans la spécification S-716 qu’il fallait absolument éviter de mélanger ou d’intervertir des composants de raccords.
Spécifier des raccords conformes au programme JIP33
L’une des raisons pour lesquelles il peut être préjudiciable de mélanger ou d’intervertir des composants de raccords est le fait que tous les raccords pour tubes ne sont pas conçus et fabriqués selon la définition établie dans la spécification S-176. Celle-ci précise en effet ce qui suit : « Les raccords pour tubes doivent être du type raccord double bague sans évasement. » Bien que de nombreux raccords pour tubes disponibles sur le marché soient conformes à cette description, ce n’est pas le cas de tous. Par exemple, certains raccords assez répandus ne comportent qu’une bague. Si un modèle à une bague peut convenir à certaines applications, un modèle à deux bagues permettra de garantir un maintien optimal des tubes dans les applications les plus critiques des installations pétrolières et gazières.
La spécification S-716 stipule en outre que les raccords pour tubes doivent être testés conformément à la norme ASTM F1387-19, qui établit les caractéristiques de performance requises pour des raccords utilisés dans des systèmes à tubes critiques. Il s’agit là d’une autre disposition qui permet aux professionnels du secteur du pétrole et du gaz d’avoir une confiance accrue dans les performances des raccords pour tubes qu’ils ont choisis.
L’importance de la formation des fabricants et des outils conformes aux spécifications JIP33
Une autre disposition importante de la spécification S-716 porte sur le respect des recommandations du fabricant de raccords pour tubes en ce qui concerne la formation, l’installation et d’autres facteurs. Plus précisément, il est stipulé ce qui suit :
- « Le système à tubes doit être installé par du personnel titulaire d’une certification obtenue dans le cadre du programme de formation approuvé par le fabricant des raccords ou d’un programme de formation équivalent comportant une épreuve pratique d’assemblage. »
- « Les tubes et les raccords doivent être préparés et marqués conformément aux recommandations du fabricant des raccords. »
- « Les tubes et les raccords doivent être assemblés à l’aide des outils recommandés par le fabricant des raccords. »
Compte tenu de ces exigences, les professionnels du secteur du pétrole et du gaz devront s’efforcer de travailler en priorité avec des fournisseurs qui proposent non seulement des raccords pour tubes conformes à la spécification, mais aussi de solides programmes de formation et un soutien pratique. Ces ressources peuvent apporter une valeur ajoutée importante, en contribuant à s’assurer que les raccords sont installés correctement et avec efficacité à l’aide des outils appropriés. Swagelok, par exemple, a collaboré avec des clients du secteur pour élaborer des programmes de formation sur les raccords pour tubes conformes aux normes JIP33. Ces programmes sont disponibles dans le monde entier.
L’incidence d’une formation adaptée sur vos activités
La plupart du temps, l’apparition de fuites dans les systèmes fluides est due à de mauvaises pratiques d’installation. En revanche, une équipe de techniciens bien formés peut contribuer à éliminer des reprises coûteuses et permettre une mise en service rapide en prévenant les fuites à la source.
Découvrez les critères précis définis dans le cadre du programme JIP33 pour limiter la variabilité, améliorer la sécurité et éviter des retards coûteux dans les projets.
Assurer la conformité aux spécifications JIP33 ne réduit pas seulement les risques : cela renforce la confiance dans la fiabilité à long terme de vos systèmes et de vos fournisseurs.
Vous souhaitez en savoir plus sur les raccords pour tubes conformes aux spécifications JIP33 ? Les spécialistes de Swagelok peuvent répondre à vos questions. Nos équipes d’ingénieurs connaissent très bien les spécifications JIP33. De plus, les raccords pour tubes Swagelok sont conçus dans le strict respect des normes privilégiées par le secteur, contrairement aux modèles à simple bague souvent proposés. Contactez-nous pour en savoir plus.
Pourquoi mélanger des composants de raccords pour tubes peut être problématique
Découvrez pourquoi le fait de mélanger ou d’intervertir les composants de raccords de tubes provenant de différents fabricants peut nuire aux performances d’un système fluide.
Mise à jour de la spécification S-176 concernant les raccords pour tubes : améliorer la sécurité et les performances
Découvrez pourquoi la récente mise à jour de la spécification concernant les tubes et raccords utilisés dans le secteur du pétrole et du gaz peut contribuer à améliorer la sécurité et les performances des systèmes sur les plateformes du monde entier.
Les principales différences entre raccords de petit diamètre
Dans cette présentation pratique des raccords de petit diamètre, découvrez principales différences entre les différents types de raccords pour tubes utilisés dans de nombreuses applications.