alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Улучшение операционной надежности благодаря стандартам JIP33 для газопроводных фитингов

Влияние спецификации JIP33 на качество работы и безопасность объектов нефтегазовой промышленности

Логан Боутрайт (Logan Boatright), старший менеджер по работе с международными клиентами, Swagelok 

Представьте: Крупная нефтегазовая компания выполняла пусконаладку верхнего модуля, где было предусмотрено более 2000 соединений трубных фитингов малого диаметра. Они выбрали поставщика, который декларировал соответствие «эквивалентным спецификациям», но в ходе независимых испытаний выявился целый ряд проблем: нестабильное качество продукции, отсутствие сертификатов на материалы и неправильная сборка фитингов. Что получилось в результате? Задержка сроков на 12 недель для обеспечения поставки требуемых компонентов, дополнительные расходы в размере 3 млн долларов США, затраты на срочную доставку и потери рабочего времени.


Таких ситуаций старается избежать любой оператор, но на практике это крайне трудно. Своевременная реализация сложных нефтегазовых проектов в рамках бюджета требует технической компетентности, эффективности, и безопасности на каждом этапе работ. Что предполагает снижение количества утечек и доработок, ускорение технических циклов и исключение необоснованных затрат.

Единый подход к выбору компонентов помогает оператором снизить риски, особенно при реализации крупных международных проектов. Именно с этой целью были разработаны требования к газопроводным фитингам в рамках Совместной отраслевой программы 33 (JIP33) Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP), направленной на унификацию закупочных спецификаций. Спецификации JIP33 призваны сократить различия в цепочке поставок, и обеспечить более эффективный контроль инвестиционных затрат. IOGP объединяет ведущих игроков нефтегазовой отрасли, поэтому данные спецификации отражают набор лучших отраслевых практик для наиболее ответственных областей применения.

Спецификации JIP33 устанавливают требования к широкому спектру компонентов, инфраструктуры и систем, применяемых для переработки и сбыта нефти и газа. В их числе спецификация S-716, регламентирующая трубки малого диаметра и фитинги – ключевые элементы, от которых зависят безопасность, эффективность, производительность и рентабельность технологических установок. 

Для современных специалистов использование данной спецификации при выборе трубных фитингов для нового строительства может существенно повлиять на результаты проекта. В этом контексте необходимо выделить основные положения спецификации JIP33 S-716, и как они помогают ускорить графики проектов, снизить риски монтажных работ, а также обеспечить соответствие требованиям при реализации масштабных проектов с высокими капитальными затратами.  Узнать преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok.

Меры по недопущению использования компонентов трубных обжимных фитингов другого производители или разных производителей согласно требованиям JIP33 

Недопущение смешивания и замены компонентов согласно требованиям JIP33 

Газовые и жидкостные системы в нефтегазе включают сотни и тысячи фитингов, совместная работа которых обеспечивает стабильную и эффективную эксплуатацию объектов. Важным фактором поддержания долговременной эффективности системы является использование трубных фитингов, изготовленных одним производителем. Спецификация JIP33 S-716 акцентирует на этом внимание, прямо указывая:

  • «Фитинги должны поставляться одним производителем» 
  • «Смешивание трубных фитингов разных производителей не допускается» 
  • «Взаимозаменяемость трубных фитингов разных производителей не допускается» 

Понимание значимости данных рекомендаций требует детального анализа различий между понятиями 'intermix (смешивание)' и 'interchange (замена)', а также воздействия на целостность и надежность системы.  

Перейти к видео с техническими рекомендациями

Intermix (смешивание) возникает в случае, когда при сборке трубного фитинга используются компоненты (гайки, обжимные кольца, корпуса) от разных производителей. Например, сочетание корпусов трубных фитингов одного производителя с внутренними компонентами другого производителя будет считаться intermix. 

Interchange (замена) имеет место в случае, когда полностью собранный фитинг одного производителя устанавливается на трубку, затем разбирается, а потом трубка, гайка и обжимные кольца собираются в корпус фитинга другого производителя.

Любые утверждения о совместимости (смешивании) и взаимозаменяемости компонентов трубных фитингов от разных производителей должны вызывать сомнение. Так, изделия других производителей не имеют достоверного подтверждения совместимости с изделиями Swagelok. Смешивание и замена продукции разных брендов приводит не только к дополнительным расходам, но и является опасным, поскольку ведет к снижению уровня безопасности персонала и надежности системы. Именно поэтому IOGP включила в спецификацию S-716 отказ от практики intermix и interchange. 

Узнать больше о процедурах Interchange (замена) и Intermix (смешивание)

Технология обжимных фитингов согласно JIP33 

Убедитесь, что в документах на поставку указаны фитинги, соответствующие требованиям JIP33Такие действия (intermix и interchange) могут быть недопустимыми, поскольку не все трубные фитинги выполнены согласно определению, принятому в спецификации S-176. В документе указано: "Трубные фитинги должны иметь два обжимных кольца, и не должны иметь развальцовки." Хотя значительная часть поставляемых на рынок трубных фитингов отвечает этому описанию, не все изделия ему соответствуют. Например, отдельные типы трубных фитингов имеют только одно обжимное кольцо. Несмотря на применение в ряде случаев конструкции с одним кольцом, двойное обжимное кольцо гарантирует оптимальную прочность захвата трубки для наиболее критичных систем нефтегазовой промышленности. 

В спецификации S-716 дополнительно указано, что испытания трубных фитингов должны проводиться по стандарту ASTM F1387-19, устанавливающему требования к эксплуатационным характеристикам фитингов для критичных трубных систем. Это еще один способ, позволяющий специалистам нефтегазовой отрасли получить большую уверенность в работоспособности выбранных фитингов.

Важность обучения персонала заводом-изготовителем, и применения соответствующего инструмента в рамках JIP33 

Важность обучения персонала заводом-изготовителем, и применения соответствующего инструмента в рамках JIP33 Другим ключевым требованием спецификации S-716 является следование рекомендациям производителя трубных фитингов по обучению, монтажным работам и другим сопутствующим аспектам. В частности, стандарт гласит: 

  • "Монтаж трубной системы должен выполняться персоналом, сертифицированном согласно одобренной производителем фитингов программе обучения либо эквивалентной отраслевой программы обучения, включающей практическую сборку." 
  • "Трубки и фитинги должны готовиться к сборке и маркироваться согласно рекомендациям производителя фитингов." 
  • "Сборка трубок и фитингов должна выполняться с применением инструмента, рекомендованного производителем фитингов."

Учитывая данные требования, специалистам нефтегазовой сферы следует выбирать поставщиков, которые предоставляют не только соответствующие трубные фитинги, но и развитые программы обучения  и практическое сопровождение. Такие ресурсы могут значительно повысить ценность работ, обеспечивая корректную установку фитингов с применением нужного инструмента. Компания Swagelok совместно с заказчиками разработала программы обучения по трубным фитингам согласно требованиям JIP33, доступные по всему миру. 

Качественное обучение персонала является важным фактором успешной эксплуатации

Одной из наиболее частых причин утечек в газовых и жидкостных системах является неправильный монтаж. Хорошо обученная команда техников, напротив, помогает избежать дорогостоящих переделок, что снижает затраты на переделки и ускоряет запуск.  

Узнайте, как JIP33 помогает унифицировать требования и снизить риски дополнительных затрат при реализации проектов.

Соблюдение JIP33 не просто снижает риск, но и укрепляет уверенность в долговременной надежности систем и поставщиков. 

Интересуетесь стандартами JIP33 для унификации трубных обжимных фитингов? Специалисты Swagelok помогут вам в этом. Наши инженеры отлично знакомы с требованиями JIP33, трубные фитинги Swagelok разработаны в полном соответствии с предпочтительными стандартами в отличие от типовых решений с одним обжимным кольцом. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.  

Получить поддержку в вашем регионе

Статьи по теме трубных соединений

Почему не следует использовать компоненты трубных обжимных фитингов разных производителей

Почему использование компонентов трубных обжимных фитингов от разных производителей может вызвать проблемы

Узнайте, почему использование компонентов трубных обжимных фитингов разных производителей или другого производителя может ухудшить работу жидкостной или газовой системы.

Технические условия IOGP для трубок и фитингов малого калибра

Новая редакция ТУ для трубных обжимных фитингов: улучшение безопасности и эксплуатационных характеристик

Узнайте, каким образом новые параметры, представленные в ТУ для трубок и трубных обжимных фитингов в нефтегазовой отрасли, могут помочь в улучшении безопасности и эксплуатационных характеристик систем по всему миру.

Различные виды трубных обжимных фитингов

Основные различия между фитингами малого диаметра

Узнайте об основных различиях между представленными на рынке видами трубных обжимных фитингов, применяемых в самых разнообразных системах, в этом ознакомительном руководстве по фитингам малого диаметра.