Was ist Rücklaufdruck, wie wird er beeinflusst und warum ist er wichtig?
Erfahren Sie mehr zum Thema Rücklaufdruck und welche Rolle er für die Probenahme flüssiger Medien spielt.
(+) Transkript anzeigen
LUCAS TREU:
Hallo zusammen. Ich bin Lucas Treu, und das ist Ask Swagelok. Heute bin ich im Solon Tech Center mit Matt Dixon, einem unserer Experten für Probenahmesysteme. Und wir sprechen über die Probenahme von Flüssigkeiten, insbesondere mithilfe von Zylindern.
Also, Matt, wenn wir über die Probenahme in Zylindern sprechen, was ist der Rücklaufdruck, wie wird er beeinflusst und wie wirkt sich das auf die Probe aus?
MATT DIXON: Nun, es ist denkbar, dass zusätzlich zum Rücklaufdruck aus dem Prozess ein Bauteil stromabwärts des Probenahmezylinders installiert ist, z. B. ein Rückschlagventil oder ein Vordruckregler, das zusätzlichen Gegendruck auf den Zylinder ausübt. Das hat dann zur Folge, dass auf der Oberseite des Zylinders ein höherer Rücklaufdruck herrscht. Entgegen den Erwartungen wird der Dampfraum dadurch sogar vergrößert. Das geschieht dadurch, dass ein großer Teil des Gases, das sich ursprünglich im Zylinder befand, dort bleibt und nicht entweicht. Und je mehr Gas sich darin befindet, desto besser kann die Größe des Dampfraums nach dem Einschließen der Flüssigkeit im Zylinder aufrechterhalten werden.
LUCAS TREU: Alles klar. Dankeschön, Matt. Und vielen Dank, dass Sie sich dieses Ask Swagelok-Video angeschaut haben!