Qu’est-ce que la pression de retour, qu’est-ce qui influe sur cette pression et pourquoi est-elle importante ?
Découvrez ce qu’est la pression de retour et pourquoi elle est importante dans l’échantillonnage des liquides.
(+) Afficher le texte
LUCAS TREU:
Bonjour. Ici Lucas Treu pour « Demandez à Swagelok ». Nous sommes aujourd’hui au centre technologique de Solon avec Matt Dixon, l’un de nos spécialistes de l’échantillonnage, pour parler de l’échantillonnage des liquides en cylindre. Alors, Matt, quand on parle d’échantillonnage en cylindre, qu’est-ce que la pression de retour, de quoi dépend-elle et quel effet a-t-elle sur l’échantillon ?
MATT DIXON:
Alors, en plus de la pression de retour du process, un composant installé en aval du cylindre d’échantillonnage, un clapet anti-retour ou un déverseur par exemple, peut exercer une contre-pression sur ce cylindre. Cette contre-pression vient alors s’ajouter à la pression de retour. On obtient donc une pression de retour plus élevée sur la partie supérieure du cylindre. Paradoxalement ou contre toute attente, cela augmente le volume de la phase gazeuse. La pression de retour fait en sorte que plus de gaz que ce qu’il y avait initialement reste à l’intérieur et ne s’échappe pas. Et plus il y a de gaz, plus ce gaz sera capable de maintenir cette phase gazeuse une fois le cylindre rempli de liquide.
LUCAS TREU:
D’accord. Eh bien, merci, Matt. Et merci à vous d’avoir regardé cette vidéo « Demandez à Swagelok ».