Was sind Tauchrohre und warum sind diese wichtig?
Matt Dixon erklärt in diesem Beitrag, um was es sich bei so genannten Tauchrohren handelt und welche Rolle diese bei der Probenahme flüssiger Medien spielen.
(+) Transkript anzeigen
LUCAS TREU:
Hallo zusammen. Ich bin Lucas Treu, und das ist Ask Swagelok. Heute bin ich im Solon Tech Center mit Matt Dixon, einem unserer Experten für Flüssigkeitsproben, und wir sprechen über die Probenahme von Flüssigkeiten, insbesondere mithilfe von Metallzylindern. Also, Matt, wenn wir über Metallzylinder sprechen, was sind Tauchrohre und welche Rolle spielen sie?
MATT DIXON:
Sicher. Ein Tauchrohr ist so ausgelegt, dass es eine bestimmte Menge an Gas, den so genannten Dampfraum, im Inneren des Zylinders hält. Das ist sehr wichtig, wenn man eine Flüssigkeit in einem Probenzylinder entnimmt. Das ist so, weil Flüssigkeiten eine höhere Wärmeausdehnungsrate haben als der Metallzylinder, in dem sie sich befinden. Wenn also eine Probe in einem Zylinder eingeschlossen ist und die Temperatur steigt, würde sich die Flüssigkeit ohne den Dampfraum ausdehnen, was zu einem enormen hydraulischen Druck führen und den Zylinder zum Bersten bringen könnte.
Durch den Dampfraum entsteht also ein Raum, in dem sich die nicht komprimierbare Flüssigkeit ausdehnen kann. Dennoch wird der Druck bis zu einem gewissen Grad ansteigen, da der Dampf verdichtet wird. Der enorme hydraulische Druck wird auf diese Weise jedoch nicht aufgebaut, weshalb der Zylinder nicht bersten kann.
LUCAS TREU:
Alles klar, super. Vielen Dank für die Erklärung. Und vielen Dank, dass Sie sich dieses Ask Swagelok-Video angeschaut haben!