alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

¿Qué son los Tubos de Derrame y Por Qué son Importantes?

Matt Dixon explica qué son los tubos de derrame y por qué son importantes en la toma de muestras de líquidos.

(+) Vea la transcripción

LUCAS TREU:
Hola a todos. Soy Lucas Treu, y esto es Pregúntale a Swagelok. Hoy estoy aquí en el Solon Tech Center con Matt Dixon, uno de nuestros expertos en la toma de muestras de fluidos, y hablamos sobre la recogida de muestras de líquidos, concretamente en cilindros metálicos.

Matt, en cuanto a los cilindros metálicos, ¿qué puedes decirme de ellos? ¿Qué son los tubos de derrame y qué función tienen?

MATT DIXON:
Claro. Los tubos de derrame están diseñados para mantener en el interior del cilindro una cierta cantidad de gas llamada espacio de vapor. Esto es muy importante cuando se introduce un líquido en el interior de un cilindro de toma de muestras. Esto se debe a que los líquidos suelen tener un índice de dilatación térmica superior al de los cilindros metálicos que los contienen. Así que si capturamos una muestra en el interior de un cilindro y luego la temperatura aumenta, si no tenemos ese espacio de vapor, el líquido tratando de expandirse podría crear una inmensa presión hidráulica y reventar el cilindro.

El espacio de vapor permite que el líquido incompresible se expanda. Sin embargo, habrá un aumento de presión porque el vapor se comprime. Pero no se producirá esa inmensa presión hidráulica ni reventará el cilindro.

LUCAS TREU:
Muy bien, genial. Gracias. Y gracias a vosotros por acompañarnos en Pregúntale a Swagelok.


Encuentre un experto local