alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Que sont les tubes de remplissage et pourquoi sont-ils importants ?

Matt Dixon explique ce que sont les tubes de remplissage et pourquoi ils sont importants dans l’échantillonnage des liquides.

(+) Afficher le texte

LUCAS TREU:
Bonjour. Ici Lucas Treu pour « Demandez à Swagelok ». Nous sommes au centre technologique de Solon avec Matt Dixon, l’un de nos spécialistes de l’échantillonnage pour parler du stockage des échantillons liquides dans des cylindres métalliques. Alors, Matt, vous pouvez nous en dire plus sur les cylindres métalliques ? Les tubes de remplissage, par exemple, pourquoi sont-ils importants ?

MATT DIXON:
Bien sûr. Un tube de remplissage est conçu pour conserver un certain volume de gaz appelé phase gazeuse à l’intérieur du cylindre. C’est vraiment important lorsque vous prélevez un liquide pour le mettre dans un cylindre d’échantillonnage. Cela s’explique par le fait que les liquides ont tendance à avoir un taux d’expansion thermique plus élevé que le métal du cylindre qui les contient. Donc, imaginons que vous avez stocké un échantillon liquide dans un cylindre et que la température vient à augmenter. Si vous n’avez pas conservé cette phase gazeuse, le liquide, en se dilatant, peut exercer une pression hydraulique énorme qui peut faire éclater le cylindre. La présence de cette phase gazeuse offre donc un espace dans lequel ce liquide incompressible peut se dilater. Maintenant, il y aura toujours une certaine augmentation de la pression parce que la phase gazeuse est comprimée. Mais il n’y aura pas cette énorme pression hydraulique et le cylindre ne risque pas d’éclater.

LUCAS TREU:
D’accord, parfait. Eh bien, merci pour ces informations. Et merci à vous d’avoir regardé cette vidéo « Demandez à Swagelok ».


Trouvez un expert local

Ressources supplémentaires pour les systèmes fluidiques