alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Wie wird ein Probenahmezylinder befüllt?

Lernen Sie, wie Probezylinder befüllt werden und was es dabei alles zu beachten gilt.

(+) Transkript anzeigen

LUCAS TREU:
Hallo, ich bin Lucas Treu, und das ist Ask Swagelok. Ich bin im Solon Tech Center mit Matt Dixon, einem unserer Experten für Flüssigkeitsproben, und wir sprechen über die Probenahme von Flüssigkeiten in Metallzylindern. Also, Matt, wie befüllt man eigentlich den Probenahmezylinder und was ist dabei besonders wichtig?

MATT DIXON:
Einen Zylinder befüllt man typischerweise mit einem Probenahmezylinder. Wenn man eine Flüssigkeit einfüllt, sollte der Zylinder aufrecht stehen, damit der Versorgungsdruck mit dem Anschluss am Boden verbunden ist und der Zylinder von unten nach oben gefüllt wird. Was viele aber meist nicht wissen, ist, dass es in der Regel auch einen Rücklaufdruck gibt. Sehr oft wird also auch von oben nach unten befüllt, zumindest anfangs. Also hat man dann eine Flüssigkeitsbefüllung von unten und von oben. Und das verdichtet den Dampfraum im Inneren. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, weil es uns dabei hilft, die Größe des Dampfraums zu bestimmen, die wir am Ende des Probenahmeprozesses erhalten werden.

LUCAS TREU:
Ja, das macht Sinn. Dankeschön! Und vielen Dank, dass Sie sich dieses Ask Swagelok-Video angeschaut haben!

Experten vor Ort finden

Zusätzliche Ressourcen für Fluidsysteme