alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Comment un cylindre d’échantillonnage se remplit-il ?

Découvrez comment se remplit un cylindre d’échantillonnage et ce que les utilisateurs doivent savoir sur ce processus.

(+) Afficher le texte

LUCAS TREU:
Ici Lucas Treu pour « Demandez à Swagelok ». Nous sommes au centre technologique de Solon avec Matt Dixon, l’un de nos spécialistes de l’échantillonnage, pour parler des échantillons liquides conservés dans des cylindres métalliques. Alors, Matt, comment un cylindre d’échantillonnage se remplit-il et quelles sont les choses à savoir à ce sujet ?

MATT DIXON:
Eh bien, lorsque vous remplissez un cylindre d’échantillonnage avec un liquide, vous le placez en position verticale avec l’alimentation raccordée en bas. Le cylindre se remplit donc de bas en haut. Maintenant, ce que les gens ne réalisent pas, c’est que généralement il y a aussi une pression de retour. Le remplissage se fait aussi de haut en bas au moins au début. Le remplissage se fait donc par le bas et par le haut, ce qui a pour effet de comprimer la phase gazeuse. Il est important de bien comprendre ce phénomène car cela va aider à déterminer le volume de la phase gazeuse qu’il restera à la fin de l’opération d’échantillonnage.

LUCAS TREU:
Oui, c’est logique. Eh bien, merci. Et merci à vous d’avoir regardé cette vidéo « Demandez à Swagelok ».


Trouvez un expert local

Ressources supplémentaires pour les systèmes fluidiques