alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Warum unterscheidet sich die Auslegung von Wasserstoffsystemen zu denen von Öl & Gas?

Erfahren Sie, warum sich die Auslegung von Wasserstoffsystemen von Öl- und Gassystemen unterscheidet.

(+) Transkript anzeigen

CRAIG GIFFORD:
Willkommen bei Ask Swagelok. Mein Name ist Craig Gifford und das ist Chuck Hayes, der als Global Technical Lead für saubere Energie bei Swagelok arbeitet. Mit Chuck spreche ich heute über die Unterschiede zwischen Wasserstoff- sowie Öl- und Gasanwendungen bei der Auslegung von Fluidsystemen. Chuck, kannst du uns erklären, warum sich die Auslegung von Wasserstoff-Fluidsystemen im Vergleich zu herkömmlichen Öl- und Gasanwendungen unterscheidet?

CHUCK HAYES:
Gerne, Craig. Der wichtigste Unterschied ist, dass Wasserstoff ein kleinmolekulares Gas ist.

CRAIG GIFFORD:
Was bedeutet kleinmolekular genau?

CHUCK HAYES:
Wenn man die Größe eines Wasserstoffatoms mit einem Golfball gleichsetzt und diesen Golfball dann mit der Größe der Erde vergleicht, hat man ein ähnliches Größenverhältnis. Es ist also sehr, sehr klein, um nicht zu sagen unvorstellbar klein. Und warum ist das nun wichtig? Dieses Größenverständnis ist wichtig, damit die hohen Anforderungen an eine leckagefreie Abdichtung verstanden werden können. Aus Ihrem Prozess sollte kein Wasserstoff austreten. Da das Wasserstoffmolekül so viel kleiner ist als zum Beispiel ein Ölmolekül, kann es selbst durch die kleinsten Leckagestellen austreten.

In diesem Zusammenhang geht es um den Aspekt der durchgehenden Porenstruktur. Wenn man zwei Metalloberflächen miteinander verbindet, können kleine Erhebungen und Vertiefungen entstehen. Die Bereiche zwischen den Erhebungen und Vertiefungen bezeichnet man als durchgehende Porenstruktur, durch die sich Wasserstoff seinen Weg bahnen und es so zu einer Freisetzung in die Atmosphäre kommen kann.

Eine mögliche Lösung dafür ist der Einsatz von Rohrverschraubungen von Swagelok. Wir arbeiten ständig daran, diese noch besser zu machen, damit kein Wasserstoff oder Gas austreten kann. Aber dazu mehr in einer nächsten Folge.

CRAIG GIFFORD:
Alles klar, das machen wir. Vielen Dank für deine Zeit, Chuck. Und vielen Dank, dass Sie sich dieses Ask Swagelok-Video angeschaut haben!


Experten vor Ort finden

Zusätzliche Ressourcen für Fluidsysteme