用途に応じて設計されたグラブ・サンプリング・システムでサンプリングの安全性を向上する
タンク貯蔵施設におけるグラブ・サンプリングの安全性向上を実現する
スウェージロック・ルイジアナのお客さまは、メキシコ湾岸の化学施設における定期的なグラブ・サンプリングの安全性、一貫性、信頼性の向上に期待を寄せていました。そこで、部分的に開口ボトルを使用するサンプリング方法から用途に応じて設計されたクローズド・ループ・グラブ・サンプリングに移行することで、オペレーターの暴露リスク低減、サンプルの信頼性向上、日常的なオペレーション全体にわたるサンプリング方法の標準化を図ることを目指しました。
課題:グラブ・サンプリングのリスクを低減する
ルイジアナ州プラークミンズ郡近郊の大規模産業施設では、ある世界的なタンク貯蔵会社がサードパーティのターミナル・プロバイダーとして、バルク液体およびガス貯蔵施設の管理や物流支援を行っています。品質管理およびプロセス制御を維持するには定期的なサンプリングが不可欠ですが、既存のグラブ・サンプリング・システムには安全上のリスクや非効率性が存在していました。
同社では、試料採取用ボンベにホースを接続してサンプリングする方法や、バルブを介して開口ボトルにサンプルを採取する方法などを使用していました。このプロセスでは、ブタジエンなどの有害な炭化水素を含むプロセス流体に暴露する可能性がある個所が複数存在していました。
また、従来のサンプリング方法では、プロセスの状態を正しく表すサンプルを一貫して採取することも容易ではありませんでした。セットアップ、流量調節、オペレーターごとの手順の違いによって非効率やばらつきが生じていたことから、より安全かつ一貫性を確保できる手法の必要性が浮き彫りになっていました。
ソリューション:クローズド・ループ・グラブ・サンプリング・システムに移行する
こうした課題に対処するため、お客さまはスウェージロック・ルイジアナとパートナーシップを組み、既存のサンプリング・プロセスを評価すると共に、一貫性を高めながら リスクを低減する機会 を洗い出しました。当初はオペレーターの安全性向上を目的とした取り組みでしたが、やがて施設全体におけるサンプリング手順の標準化およびシステム全体のパフォーマンス向上へと発展しました。
スウェージロック・ルイジアナは、お客さまのチームと緊密に連携しながら、アプリケーションに応じた設計に関するアドバイス、現場での技術サポート、より安全かつ一貫性を確保できるサンプリング手法の実現に向けた提案を行いました。こうした協働により、提案したソリューションだけでなく、長期的なパートナーシップに対する信頼も高まりました。
その結果、同社は部分的に開口ボトルを使用する簡素なサンプリング方法から、封止性、再現性、サンプル精度の向上を目的として設計されたクローズド・ループ手法に移行しました。このソリューションには、アプリケーションのニーズに即した2種類のグラブ・サンプリング・システムが含まれています。
- GSL-3は、パージやシステムの複雑さを最小限に抑えたい用途向けの連続循環ボトル・サンプリング構成です。
- GSL-4は、パージ、アイソレーションの向上、または安全性/清浄度管理の強化などの機能を追加した、より高度な構成です。
クローズド・ループ・グラブ・サンプリング・システムとは
クローズド・ループ・ グラブ・サンプリング・システム は、プロセス流体の状態を正しく表すサンプルを採取しながら、流体を完全に封止した状態に維持することを目的として設計されたサンプリング方式です。密閉された流路内を循環するプロセス流体の一部を採取し、残りをシステムに戻します。これにより、オペレーターの暴露リスクを低減すると共に、排出を防止することができます。
クローズド・ループ・サンプリング・システムの利点
クローズド・ループ・グラブ・サンプリング・システムを使用することで、封止性の改善、ばらつきの低減し、より再現性の高いサンプル採取が実現し、安全かつ一貫性のあるサンプリング・プロセスを構築することができました。
-
オペレーターの暴露リスクが低減:
クローズド・ループ・サンプリングは、密閉されたシステム内にプロセス流体を封止した状態に保つことで、接触、流出、排出の機会を最小限に抑えます。 -
サンプルの信頼性が向上:
連続循環により滞留域が減少するため、サンプルは実際のプロセスの状態をより正確に反映するようになります。 -
取り外し時や洗浄時の安全性が向上:
パージ機能を内蔵していることで、取り外し前に残留流体をパージできるため、滞留圧力やクロス・コンタミのリスク低減を実現します。 -
より再現性の高いオペレーションを実現:
システム設計を標準化することで、オペレーター間やサンプリング・ポイント間のばらつきが低減します。
一貫性を確保でき、効率的かつ安全なサンプリング・プロセスを構築すると共に、サンプル全体の信頼性を向上させることができました。
結果:より安全かつ一貫性のあるサンプリング・オペレーションへ
現在、取り付けおよび試運転が進められており、施設全体の安全性およびオペレーションの一貫性向上に向けた重要なステップとなっています。従来の方法から用途に応じて設計されたサンプリング手法に移行したことで、オペレーターの暴露リスクの低減、炭化水素を取り扱う際のリスクの最小化、サンプルの信頼性向上、定期的なサンプリング作業の再現性向上を実現しています。
技術面での改善に加え、本プロジェクトは日々のオペレーションの標準化および体制強化にもつながり、オペレーターやサンプリング・ポイントに左右されない一貫した結果が得られるようになりました。
当初は安全上のリスクに対処するための取り組みとして始まりましたが、やがて施設全体のサンプリング方法の改善へと発展しました。現在では、一貫性、効率性、そして長期的なオペレーションの信頼性も重視しています。
グラブ・サンプリングに関して質問がありますか?スウェージロックがお答えします。
詳細につきましては、最寄りのスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。