alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Cumplimiento de los Requisitos de la Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés de International Organization for Standardization)

Con los agresivos avances en la producción y exploración de energía que se están produciendo en todo el mundo, la estandarización es fundamental para asegurar una cadena de distribución fluida—garantizando que los componentes adecuados, fabricados con los materiales adecuados, lleguen al lugar adecuado en el momento adecuado. El cumplimiento de las normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO) es una de las muchas formas en que Swagelok trabaja para asegurar que nuestros clientes reciben exactamente lo que necesitan.

El conocimiento y la aplicación de las normas ISO por parte de Swagelok son una parte fundamental de nuestro compromiso con la atención al cliente y la calidad. Nos permite responder con antelación a muchas de las preguntas más críticas que Vd. tiene sobre cuestiones operativas, entre ellas:

  • Rendimiento
  • Seguridad
  • Durabilidad
  • Material
  • Contaminación
  • Gestión de procesos y calidad
  • Protección medioambiental y sostenibilidad

El compromiso de Swagelok con el cumplimiento de las normas ISO va más allá de nuestra oferta de productos. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para conseguir una comprensión precisa de dónde y cómo se aplican las normas ISO a sus aplicaciones particulares.

¿Qué es ISO?

La ISO se fundó poco después del final de la Segunda Guerra Mundial en respuesta a los problemas emergentes en el conjunto de la industria.

Si bien la inmensa tarea del estado de guerra transformó innumerables operaciones industriales en todo el mundo, también puso de manifiesto las inconsistencias, a menudo caóticas, derivadas de una gran disparidad en la normativa. En un mundo empeñado en reconstruirse, estas inconsistencias a menudo perturbaron el comercio internacional, comprometieron la seguridad de los productos y complicaron la colaboración industrial. Para muchas naciones e industrias era claramente vital y beneficioso estandarizar de forma coherente.

El 23 de febrero de 1947, representantes de 25 países crearon la ISO con el fin de tratar estas disparidades de una forma que pudiera ampliarse de manera fiable en los años venideros. Algunos de los esfuerzos iniciales de la organización se centraron en cuestiones fundamentales como:

  • Terminología (ISO/R 37): Representaciones léxicas y lenguaje
  • Métrica (ISO 31): Cantidades, unidades y símbolos
  • Procesos Industriales (ISO/R 1, R 286, y R 263): Temperaturas de referencia, tolerancias, tamaños y escalas

Con el paso de los años, el ámbito de normalización de la organización ha crecido hasta abarcar más de 25.000 documentos, que tratan una amplia selección de intereses que van desde la gestión de procesos y la fabricación hasta la salud y la seguridad.

Swagelok Entiende la Normativa ISO

Algunos de los aspectos más importantes de la normalización ISO son los que guían el enfoque de un proveedor hacia la gestión de sistemas—es decir, los medios por los que se puede garantizar la calidad de los resultados de la forma más consistente. Swagelok tiene certificados ISO en varias áreas de gestión de sistemas, entre las que se incluyen:

  • ISO 45001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
  • ISO 14001: Certificado del Sistema de Gestión Ambiental
  • ISO 9001: Certificado de Garantía de Calidad

Igualmente importantes son las normas ISO que regulan la calidad, la vida de servicio y la interoperabilidad de los componentes críticos de los sistemas, lo que garantiza a los clientes que se cumplirán de forma fiable las exigencias de rendimiento y seguridad. Las normas ISO con las que cumplen diversos procesos, materiales y componentes de Swagelok incluyen:

  • ISO 15156: Componentes para entornos húmedos y con gases sulfurosos (H2S) de petróleo y gas
  • ISO 15500-1: Componentes para aplicaciones a presión de hidrógeno y gas natural comprimido (GNC)
  • ISO 12619: Componentes para hidrógeno gas comprimido
  • ISO 19880: Estaciones de servicio de hidrógeno gas
  • ISO 19848: Buques y tecnología marina
  • ISO 5211: Interoperabilidad para actuadores neumáticos
  • ISO 5: Entornos de sala limpia
  • ISO 14644-1: Calidad del aire en salas limpias para componentes de grado semiconductor

Trabajar en colaboración con nuestros clientes para comprender y aplicar las normas ISO es un sello distintivo del compromiso de Swagelok con la excelencia. ¿Tiene preguntas específicas sobre las normas ISO? Contacte con uno de los casi 200 centros autorizados de ventas y servicio Swagelok para obtener respuestas.

Contacte con un centro local de ventas y servicio