alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Leitfaden zur Instandhaltung und Wartung von Industrieventilen

In einer Anwendung installierte Ventile von Swagelok

 

Leitfaden zur Instandhaltung und Wartung von Industrieventilen

Best Practices für die Instandhaltung und Wartung von Ventilen in industriellen Fluidsystemen

Ventile zählen zu den wichtigsten Komponenten in industriellen Fluidsystemen, da sie den Durchfluss im System optimal steuern und aufrechterhalten. Im Hinblick auf die betriebliche Effizienz, Rentabilität und Sicherheit ist die korrekte und zuverlässige Funktionsweise der Ventile unerlässlich. Betreiber von Fluidsystemen sollten für die Wartung und Reparatur ihrer Ventile daher einen Instandhaltungsplan entwickeln.

Grundlagenwissen zu Ventilen

Was müssen Sie also über die Wartung und Instandhaltung von Ventilen wissen? Lassen Sie uns einige grundlegende Aspekte unter die Lupe nehmen, die bei der Wartung von Industrieventilen zu beachten sind.

Was sind die wichtigsten Punkte bei der Instandhaltung von Ventilen?

Icon Instandhaltung und Wartung von VentilenBereits mit der Installation des Ventils wird die Grundlage für einen zuverlässigen Betrieb geschaffen. Wenn ein Ventil – oder eine andere Komponente eines Fluidsystems – nach der Inbetriebnahme nicht optimal funktioniert, ist dies zumeist auf eine unsachgemäße Installation zurückzuführen. Mit einem ordnungsgemäß installierten Ventil lassen sich fortlaufende Wartungsarbeiten über den Lebenszyklus hinweg reduzieren.

Diese Best Practices helfen Ihnen bei der Installation Ihrer Ventile:

Ordnungsgemäß installierter Kugelhahn
Dieses Ventil wurde sachgemäß installiert.

✔ Befolgen Sie stets die Herstelleranweisungen. Lesen Sie die Betriebsanleitung, nehmen Sie an Schulungen teil, oder sehen Sie sich Videos an, um sich die erforderlichen Schritte für eine ordnungsgemäße Installation und Demontage vor Augen zu führen.

✔ Informieren Sie sich über die technischen Grenzen und Betriebsparameter des Systems. Liegen Temperatur oder Druck im System über den Nennwerten des Ventils, sollte dieses zum Beispiel keinesfalls in Betrieb genommen werden.

✔ Lassen Sie ausreichend Platz für den Zugang zum Ventil und künftige Wartungsarbeiten. Die Wartung eines Ventils erfolgt in der Regel manuell vor Ort. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Ventile möglichst an leicht zugänglichen Stellen platzieren.

✔ Bringen Sie Ihre Ventile nach Möglichkeit an einer sicheren, festen Stelle an. Um Vibrationsbelastungen zu vermeiden, sollten Sie auf beiden Seiten des Ventils geeignete Halterungen für Rohre oder Leitungen vorsehen.

✔ Achten Sie auf eine richtige Ausrichtung des Ventils, damit Prozessmedien in die richtige Richtung fließen.

✔ Prüfen Sie Ihre Installation im Anschluss auf Leckagen.

✔ Vermeiden Sie Verunreinigungen. Statten Sie ihr Fluidsystem mit Filtern aus, um Partikel zu entfernen, die den ordnungsgemäßen Betrieb der Ventile beeinträchtigen könnten. Derartige Partikel können dazu führen, dass der Ventilsitz beschädigt, Prozessflüssigkeit verunreinigt und der Gesamtdurchfluss im System verringert wird.

Wenn Sie diese Dinge bei der Installation berücksichtigen, ist Ihr Ventil optimal für einen langfristig zuverlässigen Betrieb gerüstet.

Wie gelingt die vorbeugende Instandhaltung von Ventilen?

Um eine zuverlässige Ventilfunktion sicherzustellen, ist es hilfreich, im Anschluss an die Installation feste Intervalle für die vorbeugende Instandhaltung festzulegen. Die Intervalle sollten sich nach den Systemanforderungen richten und Faktoren wie Druck, Temperatur, Prozessfluid und Ventilbeanspruchung berücksichtigen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten nach spezifischen Wartungsempfehlungen.

Unabhängig von den jeweiligen Betriebsparametern besteht das Ziel eines Instandhaltungsplans darin, die Ventile in regelmäßigen Abständen auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Der häufigste Indikator für einen nicht sachgemäßen Betrieb sind Leckagen – sowohl große als auch kleine Leckagen. Leckagen lassen sich schnell ermitteln. Chemische Leckage erkennt man z. B. häufig bereits am Geruch – noch bevor man etwas sieht. Alternativ setzt man Ultraschallgeräte oder flüssige Lecksuchmittel ein. Durch die Ermittlung einer Ventilleckage können ernstere Konsequenzen abgewendet werden, die bei einer Nichtentdeckung möglicherweise aufgetreten wären. 

Sicherheit hat bei der Instandhaltung von Ventilen höchste Priorität

Lesen Sie sich die Sicherheitsvorschriften Ihres Unternehmens durch, bevor Sie Wartungsarbeiten oder Reparaturen an einzelnen Ventilen durchführen. Gewisse Ventilkomponenten, die Verschleißanzeichen oder Beschädigungen aufweisen, können repariert oder ausgetauscht werden. Um herauszufinden, welche das sind, wenden Sie sich immer an den Hersteller. Im Zweifel ist aus Sicherheitsgründen das komplette Ventil auszutauschen.

Die Hauptursachen von Leckagen sind auf unzuverlässige Metall-Metall-Dichtungen, Verunreinigungen im System, unsachgemäß installierte Anschlüsse sowie auf Fehler bei der Auswahl bzw. Vorbereitung der Rohre zurückzuführen.

Vorgehensweise für die Fehlerbehebung und Instandhaltung von Ventilen

TESTEN – Überprüfen Sie die Funktion und bestimmen Sie die Art der Leckage. Es gibt zwei Hauptarten von Ventilleckagen:Die Instandhaltung von Ventilen umfasst auch interne Komponenten

  1. Bei einer Leckage am Ventilsitz befindet sich das Leck im Inneren des Ventils. Das Fluid dringt durch die Dichtung hindurch und das Ventil kann den Produktaustritt nicht verhindern.
  2. Bei einer Leckage am Ventilgehäuse tritt das Fluid am Ventil in die Atmosphäre aus, oft durch die Spindel oder den Körper des Ventils.

ÜBERPRÜFEN – Untersuchen Sie alle internen Komponenten, einschließlich der Ventilsitze (wichtiger Schritt bei der Wartung von Kugelhähnen), O-Ringe und Spindelspitzen auf Verschleißanzeichen oder Beschädigungen.

Wie lassen sich Ventilleckagen und damit verbundene Kosten minimieren?

Mit einem umfassenden Wartungs- und Instandhaltungsplan können Sie das Leckagerisiko und potenzielle Auswirkungen auf Kosten, Sicherheit, Produktivität und Umweltschutz minimieren. Wenn beispielsweise an einer Hydraulikarmatur pro Minute 6 Tropfen zu je 0,05 ml austreten, entspricht das einem halben Liter pro Tag, 15 Litern pro Monat und ca. 180 Litern pro Jahr. Wenn man für die Hydraulikflüssigkeit von Kosten in Höhe von 15 US-Dollar pro Gallone (oder ca. 4 US-Dollar pro Liter) ausgeht, beläuft sich diese Leckage auf über 700 US-Dollar pro Jahr.

REPARIEREN – Je nachdem, was Ihre Überprüfung ergibt, lassen sich Komponenten mit Verschleißerscheinungen wie z. B. Sitze, Packungen oder Spindel oftmals austauschen, ohne dass das Ventil komplett ersetzt werden muss. Manchmal kann es auch nötig sein, das gesamte Ventil zu überholen. Dabei werden alle internen Verschleißteile ausgetauscht. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten nach verfügbaren Dichtungssätzen für Ihre Reparaturmaßnahmen.

WARTEN – Passen Sie Ihren Wartungsplan bzw. Ihre Prozesse an, sobald Sie ein besseres Bild davon haben, welches Verschleißverhalten Ihre Ventile in einer bestimmten Anwendung aufweisen. Anhand von Kennzeichnungen können zuständige Techniker schnell und einfach erkennen, welche Funktion einzelne Ventile erfüllen und wie oft sie inspiziert werden müssen.

Wann empfiehlt es sich, das Ventil auszutauschen?

Der Austausch eines Ventils anstelle von Instandhaltungstätigkeiten ist dann angezeigt, wenn schwerwiegende Beschädigungen oder andere Faktoren an wichtigen Komponenten dies erforderlich machen. Beispiele hierfür sind:

  • Starke Korrosion kann zu einer Beschädigung des Ventilkörpers führen, was wiederum seine Druckbeständigkeit beeinträchtigt und ein Sicherheitsrisiko darstellt
  • Starke Verunreinigungen, die nicht entfernt werden können
  • Zu fest gezogene Anschlüsse können zu Beschädigungen führen, die das Ventil für eine erneute Installation unbrauchbar machen
Abbildung: Gründe, warum ein Ventil ausgetauscht werden muss
Es gibt vielerlei Gründe, warum ein Ventil ausgetauscht werden muss. Die häufigste Ursache sind jedoch Leckagen. Quelle: Health & Safety Executive

Ganz abgesehen von Beschädigungen gibt es allerdings noch weitere Faktoren, die den Austausch eines Ventils erforderlich machen. So kann es mitunter kostengünstiger sein, in ein neues Ventil zu investieren, anstatt viel Aufwand in die Prüfung und Instandsetzung eines alten Ventils zu stecken. Mögliche Ausfallzeiten zu Wartungszwecken dürfen dabei nicht unberücksichtigt bleiben.

***

Die zuverlässige Funktionsweise installierter Ventile ist für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb Ihrer Fluidsysteme unerlässlich. Indem Sie sich einen umfassenden Überblick über die ordnungsgemäße Installation von Ventilen verschaffen, die Grundlagen der Ventilinstandhaltung verstehen und angemessene Instandhaltungspläne für Ihre Ventile implementieren, können Sie für einen sichereren, effizienteren und rentableren Systembetrieb sorgen.

Sie würden gerne mehr über die Wartung von Ventilen erfahren? Swagelok bietet Ventilschulungen an, mit denen Sie Ihr Wissen über Ventile und deren Funktionsweise vertiefen und häufige Probleme leichter erkennen und lösen können. Erfahren Sie mehr über unser Schulungsangebot zu Ventilen und wie Sie davon profitieren können.

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Weitere Artikel zum Thema Instandhaltung von Ventilen

Überströmventile für eine höhere Sicherheit chemischer Anlagen

Warum Sicherheitsventile für die Sicherheit von Chemieanlagen unerlässlich sind

Erfahren Sie, wie Sie die Sicherheit von Chemieanlagen verbessern und empfindliche Anlagen schützen können, indem Sie Sicherheitsventile in kritische Anwendungen integrieren, um potenziell gefährlichen Überdruck zu verhindern.

Auswahl von Industrieventilen

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem finden.

Swagelok Ventil- und Schlauchkennzeichnungen vereinfachen die Wartung und minimieren Ausfallzeiten

So optimieren Sie die Wartung durch Kennzeichnungen an Ventilen und Schläuchen

Erfahren Sie von zwei Experten von Swagelok, wie ein zuverlässiges Kennzeichnungssystem für Schläuche und Ventile in industriellen Fluidsystemen Sie bei der Vereinfachung der Wartung und der Minimierung der Ausfallzeiten unterstützen kann.