alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

透明性およびトレーサビリティによる原子力グレードの信頼性の確保

原子力発電所

原子力アプリケーションにおける確かな品質

原子力発電のアイコン原子力環境では、たったひとつの部品の不具合や品質記録の不備であっても、安全性を脅かし、オペレーションの遅延を招く可能性があります。ボッカルド社は、世界有数のエンジニアリング/建設会社であり、厳しい制約のある環境での専門知識を有していますが、こうしたリスクは、最近の原子力プロジェクトにおいて最重要課題となっていました。

フランスの多国籍エンジニアリング企業であり、公益事業および原子力発電所の運営を手掛ける同社のプロジェクトでは、安全上重要で、不確実性が一切許されない機能を対象としていました。ボッカルド社の顧客は、圧縮エアー供給ネットワークに不具合が生じた場合でもエアー・アクチュエーターの自律動作を確保するエアー調節システムを必要としていました。原子力施設では、安全上重要なエアー・システムが失われると、オペレーションの停止、再始動の遅延を招き、オペレーション上や規制上のリスクの大幅な増加につながる可能性があります。場合によっては、その損失は1日当たり約100万ユーロに達することもあります。つまり、信頼性および完全な文書化が欠かせません。

厳格な原子力要件への対応

スウェージロックのバルブは、安全上重要な原子力流体システム向けとして、PMUCの承認を受けていますPMUC資格および原子力規格への準拠

本アプリケーションでは、従来の産業プロジェクトとは異なり、計装用エアー・システムが原子力の安全性において極めて重要な役割を担っているため、より高度な要求が課されていました。システムに組み込まれるすべての部品は、PMUC(Products and Materials Used in Power Plants;発電所で使用される製品および材料)資格を含む厳格な原子力規格への準拠が求められました。加えて、製造、検査、文書化に関わるすべての業務も、顧客の原子力要件に完全に準拠する必要がありました。

システム承認における文書化の役割

あるプロジェクトのステークホルダーが述べたように、規格に準拠した品質文書がなければ、システムの試運転を進めることはできません。

ボッカルド社は、システムの設計および製造に加え、技術的なパフォーマンスと同様にトレーサビリティや正式な承認が欠かせない広範な原子力品質要件の管理という新たな課題にも直面していました。こうした状況下では、たとえシステムが正常に動作していても、文書に不備があったり、規格に準拠していなかったりするだけで、装置が不適合となる可能性がありました。それを支援したのが、スウェージロック指定販売会社でした。

指定販売会社を検索する

スウェージロック・リヨン、原子力規格準拠およびトレーサビリティを実現

電球のアイコン完全な文書化およびトレーサビリティの提供

こうした厳しい要件を満たすため、スウェージロック・リヨンはプロジェクトのさまざまな段階に関与し、原子力業界の期待に添った包括的かつ透明性の高いアプローチを採用しました:

  • 文書化を全面的に担当[体系的な製造終了報告書(全241ページ)の準備を含む]
  • 技術仕様に厳密に従い、各部品を個別包装
  • PMUC資格に準拠し、原子力環境に適したバルブを供給し、アプリケーションの重要度に応じて選定
  • 出荷前に顧客立ち会い検査を実施し、部品および文書の要求事項への適合性を検証

部品の規格準拠および検査準備の徹底

スウェージロック・リヨンは、各段階においてトレーサビリティ、規制準拠、透明性を重視しながら、ボッカルド社およびその最終顧客に対し、すべての要件が満たされていることを示す、明確かつ監査可能な証拠を提供しました。

スウェージロック・リヨンで品質マネジャーを務めるマティルド・サラザン氏は、次のように述べています。「原子力業界では品質は安全に直結します。すべての部品、すべての文書、すべての管理項目について、トレーサビリティおよび妥当性を確保する必要があります。ボッカルド社向けに作成したRFFは、単なる成果物ではありません。システム全体が最高水準の要件を満たしていることを、透明性を確保しながら具体的に示すものです」

原子力プロジェクトにおける透明性およびトレーサビリティの価値安全上重要な原子力流体システムに取り付けられたスウェージロック製品

安全上重要なシステムにおける信頼性の構築

スウェージロック・リヨンは、規律ある遂行、透明性の高いプロセス、厳格なトレーサビリティを通じて、ボッカルド社が最終顧客の厳格な原子力要件を確実に満たす、安全上重要なシステムを納入できるよう支援しました。

原子力の長期的なパフォーマンスをサポート

スウェージロック・リヨンは、原子力規格に準拠した部品 と包括的な文書とを整合させることで、プロジェクトのあらゆる段階で信頼性を高めました。こうしたアプローチによって、安全性および規格準拠に対するボッカルド社の取り組みを支えると共に、極めて過酷な環境における長期的な信頼性の確保にもつながりました。

ボッカルド社で改修プロジェクト・マネジャーを務めるムラド・ベラバール氏は、次のように述べています。「このプロジェクトは、品質に対する真の共通ビジョンを体現するものでした。ボッカルド社では、安全性、つまりリスク管理、技術上および文書の両面での規格準拠、各段階における要件と、品質とは切り離せません。その姿勢はスウェージロック・リヨンにも共通していました。供給された部品はもちろん、その厳格さ、トレーサビリティ、そして当社の原子力要件との整合性こそが、決定的な違いをもたらしたのです」

信頼できるパートナーと共に

握手のアイコン原子力分野をはじめ、規制の厳しいアプリケーション に携わるお客さまも、それ以外のお客さまも、実績ある流体システムの専門知識および品質管理サポートにつきましては、最寄りのスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

専門スタッフに相談する