alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Materiales Resistentes a la Corrosión

materiales resistentes a la corrosión

Guía Sobre Materiales Resistentes a la corrosión, Compatibilidad e Inspección

Una plataforma marítima puede tener cerca de 15.000 metros de tubo, más de 20.000 componentes para sistemas de fluidos, no menos de 10.000 racores, y unas 8.000 conexiones mecánicas. Por eso, a la hora de seleccionar los materiales, es importante elegir materiales resistentes a la corrosión.

Hay muchos aspectos a tener en cuenta para ayudar a gestionar la corrosión cuando se especifican los materiales. Y muchas de las consideraciones están más allá del material en sí. Aunque la calidad inicial de los materiales y de la fabricación es importante para la longevidad de los componentes de los sistemas de fluidos, encontrar un proveedor con experiencia en la ciencia de los materiales y con capacidad para apoyarle en la toma de decisiones sobre los materiales, también puede marcar la diferencia a la hora de incorporar materiales resistentes a la corrosión en los sistemas de fluidos.

 

¿Qué Causa la Corrosión?

La corrosión aparece cuando un átomo metálico es oxidado por un fluido, favoreciendo la pérdida de material en la superficie. Eso reduce el espesor del componente, por ejemplo, el tubo, y lo hace más propenso al fallo mecánico. Casi todos los metales se corroen en determinadas condiciones, y pueden producirse muchos tipos de corrosión, cada uno de los cuales supone una amenaza que debe evaluarse al seleccionar los materiales resistentes a la corrosión óptimos para las aplicaciones.

Mientras la composición química del material afecta a la resistencia a la corrosión, uno de los factores más importantes para reducir los fallos debidos a defectos en el material es la calidad global de los materiales resistentes a la corrosión utilizados. Desde la calificación del material en barra a la inspección final de los componentes, la calidad debe ser parte de cada operación.

¿Quiere más información sobre la selección de los materiales adecuados para resistir la corrosión?

Consulte Nuestra Guía de Selección de Materiales

Inspección de Materiales Resistentes a la Corrosión

La mejor manera de prevenir un problema es detectarlo antes de que ocurra, por eso es tan importante la inspección de los materiales. Y una forma de hacerlo es asegurar que el proveedor tiene implementadas medidas de control de calidad estrictas para evitar la corrosión, empezando por los controles del proceso e inspección del material de barra. La inspección de materiales puede tener muchas formas, desde la visual para asegurar que el material no tiene defectos superficiales, a la utilización de métodos de ensayo no destructivos, y a los ensayos específicos que detectan la susceptibilidad a la corrosión.

Visita por nuestras instalaciones corporativas de materias primas para conocer la importancia de validar la calidad de los materiales.

Gráfico que muestra los porcentajes de cromo y níquel en el acero inoxidableOtra forma en que un proveedor puede ayudarle a verificar la idoneidad de los materiales es comprobar los niveles de elementos específicos en la composición de éstos. En relación a la resistencia a la corrosión, resistencia, soldabilidad y ductilidad, el punto de partida es una aleación de una composición optimizada. Por ejemplo, cantidades mayores de níquel (Ni) y cromo (Cr) en el acero inoxidable 316 que las mínimas exigidas por las especificaciones de la American Society of Testing and Materials (actualmente ASTM International), resultan en materiales que no se corroen fácilmente. El proveedor debería siempre ofrecer la composición química de los materiales e indicar el cumplimiento de las normativas publicadas por la International Standards Organization (ISO) y ASTM International.

 

¿Por Qué es Importante la Prueba de Materiales? 

Idealmente, el proveedor debería inspeccionar los materiales en cada etapa del proceso de fabricación. El primer paso es verificar que se han seguido las instrucciones de trabajo adecuadas. Una vez que los componentes están fabricados, se debe verificar la correcta fabricación a través de otros ensayos para asegurar la ausencia de defectos visuales u otras imperfecciones que podrían dificultar el buen rendimiento. Y para asegurar que la operación es la prevista y sin fugas, también se deben realizar ensayos.

¿Qué Papel Tiene la Experiencia en la Ciencia de los Materiales en la Resistencia a la Corrosión?

Icono de ciencia de los materialesUna vez que se sabe que el material y los componentes resultantes cumplen o superan las normas de rendimiento, la experiencia en la ciencia de los materiales puede ayudarle a tomar las decisiones adecuadas  para tratar las cuestiones fundamentales de su entorno de actuación. Un proveedor con conocimientos en la ciencia de los materiales y experto en materiales resistentes a la corrosión puede facilitar la selección.

En el aspecto técnico, contar con factores como las propiedades mecánicas y la compatibilidad de materiales puede ayudarle a entender cómo elegir bien.

Gráfico comparativo entre el límite elástico y la resistencia a la tracción de diversos materiales

¿Qué Propiedades Mecánicas se Deben Tener en Cuenta para los Materiales Resistentes a la Corrosión?

Icono de propiedades mecánicasLas propiedades mecánicas, como el límite elástico, la resistencia a la tracción y la ductilidad, son factores importantes a tener en cuenta en la resistencia a la corrosión. Los materiales más resistentes se pueden utilizar para fabricar componentes que deben trabajar con fiabilidad a altas presiones.

¿Por Qué es Importante Elegir Materiales Resistentes a la Corrosión?

Icono de compatibilidad de materialesElegir materiales compatibles puede ayudar a combatir el alto coste de la corrosión. NACE International (por sus siglas en Inglés, de National Association of Corrosion Engineers) calcula que el coste total anual de la corrosión asciende a 1.400 millones de dólares en todo el sector de la producción de petróleo y gas. Pero el poder identificar visualmente y saber dónde buscar la corrosión puede minimizar el riesgo. Mejor aún, si los ingenieros pueden prever la corrosión y seleccionar los mejores materiales resistentes a la corrosión, mejorarán la integridad del sistema, la longevidad de los bienes, el rendimiento y la seguridad.

Siga estos pasos para reducir el impacto de la corrosión en sus aplicaciones:

  1. Identificar los tipos de corrosión– qué aspecto tiene, dónde se produce y por qué
  2. Seleccione materiales resistentes a la corrosión
  3. Reduzca al mínimo los lugares donde se puede dar la corrosión y reduzca el contacto entre materiales no compatibles
  4. Especifíquelo todo, desde los soportes y abrazaderas hasta el tubo, para reducir el potencial de corrosión
Material de barra Swagelok

¿Qué Importancia Tiene el Apoyo Continuo?

Para asegurar la longevidad de sus aplicaciones, es vital tener asesoramiento continuo como servicio post venta. La instalación de componentes para sistemas de fluidos fabricados con materiales resistentes a la corrosión de primera calidad es solo el principio, por lo que debe asegurarse de seleccionar un proveedor que conozca sus retos y pueda recomendarle y ofrecerle soluciones que protejan sus inversiones en materiales.

Por ejemplo, tiene disponible una formación especializada en ciencia de los materiales  impartida por expertos con doctorados en ciencias de los materiales e ingeniería metalúrgica. Estos cursos están diseñados para ayudar a los profesionales de los sistemas de fluidos con los conocimientos necesarios para seleccionar los componentes de los materiales adecuados, y ofrecer un rendimiento duradero en entornos de uso final difíciles. Contacte con nosotros para programar la formación en el enlace que aparece a continuación, o para buscar orientación adicional sobre la resistencia a la corrosión.

Hable con un ingeniero local de Swagelok sobre sus inquietudes relacionadas con la corrosión.

Contacte con Nosotros

Artículos relacionados

Combinaciones diseñadas Swagelok en plataformas petrolíferas

Mejorar la Seguridad y Ahorrar con Materiales Optimizados

Vea cómo los propietarios de plataformas marítimas pueden optimizar su selección de los materiales del tubo y los racores para tubo, para controlar los costes y mejorar la seguridad en muchas aplicaciones.

Imagen de comparación entre la corrosión por picaduras y la corrosión intersticial del acero inoxidable.

Corrosión por Picaduras y Corrosión intersticial: Identificar las Diferencias

La corrosión en los sistemas de tubo de acero inoxidable es una de las causas principales de pérdidas para las compañías petrolíferas cada año. Aprenda cómo identificar y prevenir dos tipos de corrosión, la corrosión por picaduras y la corrosión intersticial, con los consejos de los expertos de Swagelok.

Vídeo: La Importancia de la Selección de Materiales

Vídeo: La Importancia de la Selección de Materiales

Vea la importancia de elegir los materiales adecuados para su sistema de fluidos.