alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

NORSOK準拠

業界の推計によれば、部品が標準化されていないことに端を発するダウンタイム(停止時間)や非効率によって、海洋 オイル/ガス 産業は年間10億ドル以上の損失を被っています。この課題に対処するべく、スウェージロックは、NORSOK準拠 の流体システム・ソリューションを提供しています。

スウェージロックが流体システム部品の設計および製造において75年以上培ってきた専門知識を活かして緻密に設計した生産プロセスは、厳格な基準を満たしていることから、スウェージロックはNORSOK M-650メーカーとして認定されています。スウェージロックは、厳格なNORSOK M-630規格に適合した継手をはじめ、過酷な海洋や陸上のオイル/ガス環境における安全性およびパフォーマンスに寄与する製品を提供しています。

スウェージロックは、競合他社との差別化にとどまらず、NORSOK準拠を継続的な取り組みとして掲げています。これは、当社のプロセスや製品だけでなく、お客さま特有のニーズを重視する姿勢の表れに他なりません。

スウェージロックの製品エンジニアおよび材料科学者は、お客さまと緊密に連携し、固有のアプリケーション・ニーズを把握することで、NORSOK要件を効果的かつ効率的に満たすべくサポートします。こうした連携を通じて、単一のシステムであれオペレーション全体であれ、特定の課題に対処する、そして精度、耐久性、価値に重点を置いたソリューションを実現しています。

NORSOKとは

スウェージロックのNORSOK規格への準拠は、材料と製造の両面にわたる厳格な要件を含むM-630およびM-650規格そのものの特徴的な適用領域を織り込んでいます。

1980年代から1990年代にかけて、ノルウェー大陸棚での海洋石油探査がますます過酷で困難な環境へと拡大するにつれ、業界における運用基準や仕様の統一化が進んでいないことが問題となって現れ、非効率や不具合が生じていました。

当時、腐食性の海水やサワー・ガス 環境での使用には適していないとわかっている材料で部品が製造されることも少なくありませんでした。その結果、構造劣化や機械的信頼性の低下が生じたことで、ダウンタイム(停止時間)が増加したばかりか、作業員の安全を脅かすことにもなっていました。それに加えて、大手石油会社間で基準が異なっていたことから、サプライヤーはカスタム仕様に迅速に対応することを繰り返し求められ、その結果、調達の遅延が頻発していました。こうした非効率性や危険性が、複雑な設計およびメンテナンス上の課題と相まって、ノルウェーはメキシコ湾などの他の産油地域に対して競争力を維持するという意欲を失いかけていました。

市場や投資の懸念に集団的な競争力をもって対処する必要性を認識したノルウェーの石油産業は、現在のノルウェー海洋局(NOD)の前身であるノルウェー石油監督局(NPD)の指導の下で団結し、NORSOK規格を策定しました。


NORSOK M-630とM-650の違いとは

NORSOK M-630 によって、継手、パイプ、バルブなどの重要部品の材質規格が標準化されました。耐食性合金および統一された材料データ・シートを定義することで、不適合材料の使用を抑止し、過酷な海水およびサワー・ガス条件における腐食による不具合を低減することに成功しました。この標準化によって調達の簡素化や設計プロセスの合理化が実現し、エンジニアは一貫した仕様に依存することが可能になったことで、遅延やコストの削減につながっています。

NORSOK M-650 は、部品メーカー自体を対象とし、厳密に文書化・承認された生産プロセスに従って部品を製造するのに必要な能力、経験、設備を有していることを認定する規格です。M-650準拠のプロセスに何らかの変更を加える場合は、完全な再適格性評価が必要になるため、機械的な不具合や安全上の事故の原因となりかねない品質のばらつきを大幅に削減することができます。認定メーカーは、信頼性の高い製品をタイムリーに提供できるものとみなされるようになりました。これは、高圧海洋環境におけるダウンタイム(停止時間)やメンテナンス上の課題を軽減する上で重要な一歩となりました。

スウェージロックはNORSOK規格を熟知しています

スウェージロックは、NORSOK M-650認定メーカーとして、材料科学および製造の専門知識を生かし、NORSOK M-630に準拠した材料を用いて、非常に過酷な洋上および海底環境でも優れた性能を発揮する継手を製造しています。これらには、以下が含まれます:

  • 合金2507:通常のステンレス鋼の約2倍の耐力(約550 MPa)を持つ合金2507は、サワー・ガス硫化水素(H2S)や塩化物の濃度が高い海水中での孔食、すき間腐食、応力腐食割れ(SCC)に耐える必要がある部品に適しています。
  • スーパーオーステナイト系254 SMO®(6 Mo):モリブデンおよび窒素を多く含む254 SMOは、耐孔食指数(PREN)が40を超えており、海水環境において高い耐塩化物性を示すと共に優れた溶接性を維持します。

スウェージロックは、専門知識およびNORSOK認定への継続的な取り組みを通じて、またNORSOK要件を分析してコンプライアンスとコストやパフォーマンスとのバランスを考慮してターゲットを絞ったソリューションを提供するなど、お客さまの信頼にお応えするべく努めています。


NORSOK準拠に関するご質問がありましたら、世界約200カ所のスウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。専門スタッフがオペレーションの効率、安全性、成功を最大化するべくサポートします。

最寄りの指定販売会社に問い合わせる