NORSOK 규정 준수
NORSOK 규정 준수
업계 예측에 따르면 비표준화 부품으로 인한 가동 중단과 비효율성이 해양 오일 및 가스 산업에 연간 10억 달러 이상의 비용을 초래하고 있습니다. Swagelok은 NORSOK 호환 유체 시스템 솔루션을 통해 이 문제에 대응합니다.
Swagelok은 75년 이상 쌓아온 유체 시스템 부품 설계 및 제조 전문 지식을 통해, NORSOK M-650 적격 제조업체로 인정받는 데 필요한 철저한 기준을 충족하도록 생산 공정을 세심하게 설계했습니다. Swagelok은 가장 엄격한 NORSOK M-630 표준을 충족하는 피팅을 포함하여 까다로운 해양 및 육상 오일 및 가스 환경에서 안전과 성능에 기여할 수 있는 제품을 제공합니다.
Swagelok은 단순한 경쟁력 차별화를 넘어 지속적인 노력으로 NORSOK 규정 준수를 장려합니다. 이는 Swagelok의 공정 및 제품뿐만 아니라, 고객의 특정 요구에 부여하는 중요성으로도 분명히 알 수 있습니다.
Swagelok 제품 엔지니어와 재료과학자들은 각 고객과 면밀하게 협력하여 고유한 애플리케이션 요구를 이해하고, NORSOK 요구 사항을 효율적, 효과적으로 충족하도록 지원합니다. 이러한 협력은 단일 시스템 또는 전체 사업을 막론하고, 제안된 솔루션이 정밀성, 내구성, 가치에 중점을 두고 특정 해결 과제에 대응하도록 보장합니다.
NORSOK란 무엇입니까?
NORSOK 표준에 대한 Swagelok의 집착은 재질 및 제조 모두에 대한 엄격한 요건을 포괗하는 M-630 및 M-650 표준 자체의 고유 영역을 반영합니다.
80년대와 90년대를 통틀어, 노르웨이 대륙붕에 대한 해양 석유 탐사가 점점 더 혹독하고 까다로운 환경으로 확대됨에 따라, 운영 표준 및 사양에 대한 업계의 비통합적 접근 방식에 존재하는 뚜렷한 결함이 비효율성과 실패를 초래하고 있었습니다.
당시에는 부식성 바닷물과 Sour 가스 환경에서 사용하기에 적합하지 않은 것으로 검증된 재질을 사용하여 부품을 생산하는 경우가 흔했습니다. 그 결과로 발생된 구조적 열화와 기계적 신뢰성 결여로 인해 가동 중단이 증가하고 작업자 안전이 침해되었습니다. 동시에, 주요 오일 회사 사이의 이종 표준으로 인해 공급업체가 고객 사양을 적시에 만족하는 데 반복적으로 문제가 발생하여 잦은 조달 지연이 일어났습니다. 이러한 비효율성과 위험 요소가 복잡한 구조와 유지보수 문제와 결합됨에 따라, 멕시코 만과 같은 다른 석유 생산 지역에 비해 경쟁력을 유지하려는 노르웨이의 야망이 저지되었습니다.
노르웨이 석유 업계는 집합적으로 경쟁력 있는 방식으로 시장 및 투자 문제에 대응할 필요성을 인식하고 노르웨이 석유국(Norwegian Petroleum Directorate, 현재는 노르웨이 해양국:Norwegian Offshore Directorate)을 중심으로 연합하여 NORSOK 표준을 제정했습니다.
NORSOK M-630과 M-650 사이의 차이점은 무엇입니까?
NORSOK M-630은 피팅, 배관, 밸브와 같은 핵심 부품에 대한 재질 사양을 표준화한 규격입니다. M-630 표준은 내식성 합금과 일정한 재질 데이터시트를 정의함으로써 비호환 재질의 사용을 막고, 혹독한 해수 및 Sour 가스 조건에서 부식 파손의 감소를 성공적으로 겨냥했습니다. 이 표준은 조달을 간소화하고 설계 공정을 능률화함으로써, 엔지니어들이 일관적인 사양에 의존하여 지연을 줄이고 비용을 절감할 수 있도록 했습니다.
NORSOK M-650은 철저하게 문서화되고 승인된 생산 공정을 엄격히 준수하면서 부품을 생산하는 데 필요한 경쟁력, 경험, 시설에 대해 부품 제조업체 자체에 자격을 부여하는 표준입니다. M-650 규정 준수 프로세스를 변경하려면 전체 재인증이 필요하므로, 이 표준은 기계적 실패와 안전 사고의 원인이 되는 품질 변동을 크게 줄여줍니다. 이제 적격 제조업체가 적시에 신뢰할 수 있는 제품을 공급하리라고 믿을 수 있으며, 이는 고압 해양 환경에서 가동 중단과 유지보수 문제를 줄이는 데 중요한 진전입니다.
Swagelok의 NORSOK 표준 이해
NORSOK M-650 인증 제조업체인 Swagelok은 재료과학 및 제조 전문 지식을 활용하여 가장 까다로운 해양 상부설비 및 해저 조건에서 뛰어난 성능을 제공하는 NORSOK M-630 호환 재질로 피팅을 생산합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 2507 합금. 항복강도가 일반 스테인리스강(~550 MPa)의 거의 2배인 이 재질은 Sour 가스 황화수소(H2S)와 염소 함량이 높은 바닷물에서 공식(Pitting corrosion), 틈새 부식(Crevice corrosion), 응력 부식 균열(SCC)을 견뎌야 하는 부품에 이상적인 재질입니다.
- 초오스테나이트계 254 SMO®(6 Mo). 몰리브덴과 질소 함량이 높은 이 재질은 공식 저항성 지수(PREN)가 40이 넘으므로 해수 환경에서 높은 염화물 내성을 제공하며 뛰어난 용접 용이성을 유지합니다.
고객들은 NORSOK 인증에 대한 전문 지식과 지속적인 노력을 바탕으로 꾸준히 Swagelok과 협력하고 있지만, 더불어 NORSOK 요구 사항을 분석하는 작업에도 규정 준수와 비용/성능이 균형 잡힌 표적 솔루션을 제공하는 Swagelok을 신뢰하고 있습니다.
NORSOK 규정 준수에 대한 질문이 있으십니까? 거의 200곳에 달하는 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 문의하여 사업의 효율성, 안전, 성공을 극대화할 수 있도록 지원하는 전문가와 만나 보십시오.