Comment remédier aux problèmes liés aux systèmes fluides sur les navires FPSO ?
Deb Carpenter présente des problèmes courants et explique comment maîtriser les meilleures pratiques d’échantillonnage instantané pour obtenir des résultats fiables avec des gaz comme avec des liquides. Découvrez les caractéristiques d’un système bien conçu pour remédier à ces problèmes.
(+) Afficher le texte
BETH NIESER:
Bonjour et bienvenue dans notre série « Demandez à Swagelok ». Je m’appelle Beth Nieser et je suis avec Deb Carpenter, qui dirige nos activités pour le secteur du pétrole et du gaz. Aujourd’hui, nous allons parler de certains problèmes couramment rencontrés avec les systèmes fluides sur les navires FPSO.
BETH NIESER:
Alors, Deb, peut-on commencer en parlant des problèmes que rencontrent nos clients dans cet environnement des navires FPSO ?
DEB CARPENTER:
Absolument. Nos clients du secteur des FPSO veulent des navires fiables et sûrs, et Swagelok y contribue au niveau des systèmes fluides.
Construire un navire FPSO a quelque chose d’unique qui diffère de ce qui se fait dans les autres segments du secteur du pétrole et du gaz, et cela a notamment à voir avec les systèmes fluides utilisés ainsi que les différents métaux et alliages nécessaires pour des raisons de réglementation et de sécurité.
BETH NIESER:
Vous avez mentionné l’importance de la fiabilité pour nos clients. Comment est-ce que nous contribuons à cette fiabilité ?
DEB CARPENTER:
Cela commence par nos produits. Nos produits sont vraiment adaptés au secteur amont du pétrole et du gaz. Nous avons notre offre de produits conformes aux normes NACE, fabriqués dans des alliages exotiques qui aident à répondre aux besoins et aux exigences en mer, et puis, nous avons aussi nos produits haute pression.
En plus de cela, nous avons l’expertise en matière de service et de capacités. Lorsqu’on est en mer, il est vraiment difficile d’obtenir les réponses à certaines questions dont on aurait éventuellement besoin. Nous avons la capacité dans notre réseau de répondre aux besoins dans cet environnement.
Enfin, et c’est le plus important, nous maîtrisons les systèmes fluides que nos clients équipent de nos composants. Cela signifie que nous pouvons les aider à les imaginer, à résoudre des difficultés ou des problèmes de conception liés à ces systèmes, en plus de les conseiller sur les meilleures pratiques opérationnelles pour vraiment contribuer à maximiser la disponibilité des installations et la sécurité des opérateurs en mer.
BETH NIESER:
Vous avez parlé de l’importance pour Swagelok de bien comprendre les systèmes fluides de ses clients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ?
DEB CARPENTER:
Absolument. C’est une excellente question. Lorsqu’on pense à nos clients, on pense à tous les risques associés au secteur amont du pétrole et du gaz. Nos clients cherchent à limiter ces risques.
Les risques sont nombreux à deux moments : durant la construction et durant la maintenance du navire. Et ces risques sont principalement de deux types. Le premier concerne la contamination des systèmes, qui est généralement causée par de mauvaises méthodes de soudage, ce qui peut détériorer les composants d’un système fluide.
Le second concerne la qualité de l’installation. Un raccord pour tube ou une vanne mal installés peuvent compromettre l’ensemble du système. Et lorsque vous êtes en mer, le niveau de risque augmente considérablement à cause de l’isolement et des distances. Or, ces systèmes sont absolument essentiels pour la disponibilité des installations et la fiabilité du navire.
BETH NIESER:
Il semblerait que la maintenance et la mise en service d’un navire en mer soient des opérations vraiment complexes. Pouvez-vous expliquer ce que fait Swagelok pour faciliter la tâche à ses clients ?
DEB CARPENTER:
Nous voulons vraiment faire équipe avec eux pour les aider à comprendre où se situent les carences dans leurs activités concernant les systèmes fluides, ce qui se résume généralement à deux domaines. Le premier est la fiabilité et le second est la sécurité.
La fiabilité des systèmes fluides est d’une grande importance. Nous apprécions de pouvoir faire équipe avec nos clients afin de les aider à diagnostiquer les risques les plus importants et de leur apporter des solutions pratiques pour augmenter la disponibilité des installations et faire en sorte de transmettre ce message de fiabilité sur le terrain.
Ensuite, pour ce qui est de la sécurité, nous examinons vraiment l’ensemble du système et nous assurons la formation du personnel ainsi que la supervision de l’installation afin de s’assurer que la sécurité est une préoccupation permanente au niveau du système.
Et lorsque nous travaillons en partenariat avec nos clients, le fait d’amener de l’excellence dans les systèmes fluides génère des profits qui vont bien au-delà des composants.
BETH NIESER:
On retiendra donc que les bonnes pratiques commencent dès le chantier naval et deviennent de plus en plus importantes à mesure qu’on se rapproche de la mise en service, et que Swagelok peut vraiment accompagner ses clients tout au long du processus.
DEB CARPENTER:
Absolument.
BETH NIESER:
Parfait. Eh bien, merci, Deb, pour toutes ces informations et merci à vous d’avoir regardé cette vidéo.