alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

FPSO 선박에서 어떻게 유체 시스템 문제에 대응할 수 있습니까?

Deb Carpenter가 일반적인 FPSO 문제와 그 대응 방법을 설명합니다. 그랩 샘플링 모범 사례를 숙지하여 기체 및 액체 모두에서 정확한 결과를 얻어 보십시오. 잘 설계된 시스템의 특성을 이해해 보십시오.

현지 전문가 찾기


BETH NIESER:
안녕하세요. Ask Swagelok에 오신 여러분을 환영합니다. 저는 Beth Nieser이며, 오늘은 오일 및 가스 사업부의 책임자인 Deb Carpenter가 함께합니다. 오늘은 FPSO 선박에서 일반적으로 발생하는 유체 시스템 문제 몇 가지에 대해 이야기해보려고 합니다. Deb, 먼저 FPSO 분야에서 고객이 직면하는 과제에 대해 말씀해주시겠습니까?

DEB CARPENTER:
물론입니다. 선박을 건조 중인 FPSO 분야 고객들은 신뢰성 높고 안전한 선박을 원하고 있으며, Swagelok은 그들의 유체 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 선박을 건조할 때는 오일 및 가스 산업의 다른 분야와 비교해 고유한 특성이 있습니다. 이는 사용하는 유체 시스템의 종류, 필요한 다양한 금속 및 합금, 그리고 규제 준수 및 안전 요구사항과 관련이 있습니다. 신뢰성은 매우 중요하며, Swagelok은 특수 합금(Exotic Alloy)을 포함한 NACE 제품군과 고압 제품군을 통해 이를 지원합니다. 또한, 해양 환경에서는 질문에 대한 답을 얻기 어려운 경우가 많기 때문에, 저희 채널 파트너의 전문 지식은 서비스와 지원 측면에서 큰 도움이 됩니다. 무엇보다도, Swagelok은 고객이 유체 시스템 부품을 사용하는 시스템 자체를 이해하고 있기 때문에 설계, 문제 해결, 운영 모범 사례 제공을 통해 가동 시간을 확보하고 해양 작업자의 안전을 유지하는 데 기여합니다.

BETH NIESER:
고객의 유체 시스템을 이해하는 것이 중요하다고 말씀하셨습니다. Swagelok은 이를 어떻게 실현하고 있습니까?

DEB CARPENTER:
좋은 질문입니다. 업스트림 오일 및 가스 산업에는 다양한 위험이 존재하며, 고객의 목표는 이러한 위험을 완화하는 것입니다. 위험이 큰 부분은 주로 두 가지입니다. 하나는 건조 과정이고, 다른 하나는 선박을 운영하는 과정입니다. 첫 번째 위험 요소는 시스템 오염으로, 이는 종종 용접 또는 용접 이후의 잘못된 절차로 인해 발생하며 유체 시스템 부품의 품질을 저하시킬 수 있습니다. 두 번째는 부적절한 설치로, 튜브 피팅이나 밸브가 잘못 설치되면 전체 시스템이 위험에 처할 수 있습니다. 해양 환경은 외딴 곳이기 때문에 이러한 위험은 더욱 커지며, 시스템의 가동 시간과 신뢰성은 매우 중요합니다.

Swagelok은 고객과 협력하여 유체 시스템 운영에서 발생하는 격차를 파악하도록 돕습니다. 이는 일반적으로 신뢰성과 안전 두 가지 측면으로 나뉩니다. 신뢰성 측면에서는 위험이 큰 부분을 진단하고, 가동 시간을 개선할 수 있는 실용적인 솔루션을 제공하며, 현장 수준에서 신뢰성을 강화하는 데 중점을 둡니다. 안전 측면에서는 전체 시스템을 검토하고, 교육과 설치 감독을 제공하여 고객이 시스템 차원에서 안전을 확보할 수 있도록 지원합니다. 이러한 협력을 통해 고객은 단순한 밸브나 피팅 이상의 가치를 얻고, 유체 시스템 운영의 우수성을 실현할 수 있습니다.

BETH NIESER:
결국 조선소에서 좋은 습관이 시작되고, 시운전 단계로 갈수록 더욱 중요해지며, Swagelok은 이러한 과정 전반에서 고객과 함께할 수 있다는 말씀이군요.

DEB CARPENTER:
그렇습니다.

BETH NIESER:
좋습니다. 오늘 좋은 정보 공유해주셔서 감사드리고, 시청해주신 여러분께도 감사드립니다.