Configurateur MPC
Configurateur Swagelok de plate-forme modulaire (MPC)
Le configurateur MPC est un outil interactif qui permet de construire des assemblages modulaires miniatures conformes à la norme ANSI/ISA 76.00.02 avant de procéder à l'acquisition des composants.
Procédure de téléchargement et d'installation du configurateur MPC Swagelok :
-
Veuillez sélectionner la version du configurateur MPC que vous souhaitez en cliquant sur ce lien pour la version 32 bits : Configurateur MPC Swagelok 2.4 - 32 bits ou sur ce lien pour la version 64 bits : Configurateur MPC Swagelok 2.5 - 64 bits.
- La taille du fichier du programme est de 99 Mo.
- La version du configurateur est en anglais.
- Le programme est un fichier zip autodécompressible. Il n'est pas nécessaire de disposer de Winzip pour procéder à l'installation.
- Double-cliquez sur le fichier d'installation du configurateur MPC. Le processus d'installation commence.
- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez « Suivant ».
- Sur l'écran du contrat de licence, vous devez accepter le contrat, puis cliquer sur « Suivant » pour continuer.
- Lors du processus d'installation, les fichiers du configurateur seront placés dans un dossier dont le chemin d'accès est C:\Program Files\Swagelok\MPC Configurator 2.4. Si vous souhaitez utiliser le dossier par défaut, cliquez sur le bouton « Suivant ». Pour placer les fichiers dans un autre dossier, cliquez sur le bouton « Parcourir », puis sélectionnez un autre dossier. Une fois le dossier sélectionné, cliquez sur « Suivant » pour continuer.
- Cliquez sur « Suivant » pour démarrer l'installation.
- Les fichiers sont copiés et enregistrés sur l'ordinateur. L'écran suivant indique que l'installation du configurateur MPC Swagelok a été effectuée correctement. Cliquez sur « Fermer » pour terminer le processus.
Configuration requise : |
À ce jour, le configurateur est uniquement en version anglaise. |
La taille du fichier zip est de 97 Mo. |
Espace nécessaire sur le disque dur : 150 Mo. |
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (toutes versions), ou Microsoft Windows 7 (toutes versions) |
.NET Framework 3.5.1 |
Configuration CAO requise : Pour AutoCAD : AutoCAD 2010 (la version Lite ne fonctionnera pas) Pour SolidWorks : SolidWorks 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012 |
Questions fréquemment posées (FAQ) sur le configurateur Swagelok MPC
Vous trouverez ci-dessous une liste de questions fréquemment posées concernant l'application Swagelok MPC Configurator installée localement. Cette FAQ couvre la configuration système requise et les problèmes techniques du configurateur. Toutes les questions sur l'utilisation générale du logiciel sont traitées dans le fichier d'aide inclus avec le logiciel.
Question : Qu'est-ce que le configurateur Swagelok MPC ?
Réponse : Le configurateur Swagelok MPC est une application logicielle dotée d'une interface facile à utiliser pour concevoir des systèmes d'échantillonnage au format modulaire. Le résultat est une nomenclature complète et un schéma d'assemblage qui détaille le placement de chaque composant individuel dans la construction du système. De plus, le configurateur peut fournir des informations de base fonctions de calcul technique avec AutoCAD & Sorties SolidWorks.
Question : Quelle est la configuration logicielle de base requise pour le configurateur Swagelok MPC ?
Réponse : Pour utiliser les fonctions de base du configurateur, à l'exclusion des sorties CAO, la configuration logicielle requise est :
- Microsoft Windows XP (n'importe quelle version), Microsoft Windows Vista (n'importe quelle version) ou Microsoft Windows 7 (n'importe quelle version)
- Framework Microsoft .NET 4.0
Question : Quelle est la configuration logicielle requise pour les sorties CAO du configurateur Swagelok MPC ?
Réponse : En plus de la configuration logicielle de base requise, les sorties CAO du configurateur MPC nécessitent :
- Pour la sortie AutoCAD : AutoCAD 2010 (la version Lite ne fonctionnera PAS)
- Pour les sorties SolidWorks : SolidWorks 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012
Question : Quelle est la configuration matérielle requise pour le configurateur Swagelok MPC ?
Réponse : Il n'y a aucune configuration matérielle spécifique requise pour le configurateur MPC.
Question : Quelles autorisations de compte utilisateur sont nécessaires pour installer le configurateur MPC ?
Réponse : Le configurateur MPC doit être installé avec un compte doté de privilèges d'administrateur.
Question : Quelles autorisations de compte utilisateur sont nécessaires pour exécuter le configurateur MPC ?
Réponse : Le configurateur MPC peut être exécuté par un utilisateur disposant d'un compte limité.
Question : J'ai un problème pour installer une version plus récente du configurateur MPC ou effectuer une mise à jour du Configurateur de swagelok.com.
Réponse : Supprimez complètement l'ancienne version du configurateur MPC de votre système, puis effectuez une nouvelle installation à l'aide de la dernière version du configurateur MPC (disponible sur swagelok.com).
Question : Où peut-on obtenir une assistance pour le configurateur MPC ?
Réponse : L'assistance pour le configurateur MPC est disponible auprès de votre vente Swagelok agréée locale et centre de service.