alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

¿Cómo Influye el Procedimiento de Toma de Muestra en la Muestra Extraída?

Matt Dixon analiza cómo el procedimiento de toma de muestra utilizado afecta a la muestra obtenida.

(+) Vea la transcripción

LUCAS TREU:
Hola a todos. Soy Lucas Treu, y esto es Pregúntale a Swagelok. Hoy me acompaña Matt Dixon en el Solon Tech Center, uno de nuestros expertos en la toma de muestras de fluidos. Y estamos hablando de toma de muestras de líquidos y de cómo hacerlo eficazmente con los cilindros.

Entonces, Matt, cuando hablamos de toma de muestras en cilindros, ¿cómo afecta el procedimiento de toma de muestras a la propia muestra?

MATT DIXON:
Pues afecta mucho. El procedimiento de toma de muestras puede influir claramente en el volumen del espacio de vapor. El factor más importante es la presión de suministro de la muestra, pero el procedimiento puede aumentar los efectos de la presión de suministro. Así, por ejemplo, la peor situación, la que provocaría el menor espacio de vapor posible, sería que cerrásemos la válvula de retorno de la muestra pero dejásemos abierta la válvula de suministro de la muestra. Esto permitiría que la presión de suministro de la muestra siguiera introduciendo líquido en el cilindro, comprimiendo aún más el espacio de vapor. Lo ideal sería cerrar las dos válvulas al mismo tiempo, lo que minimizaría el impacto de la presión en la compresión del espacio de vapor. Podríamos modificar nuestro procedimiento de toma de muestras indicando al operario que cierre las dos válvulas al mismo tiempo. También podríamos modificar el diseño del panel y conectar las válvulas con algún tipo de acoplamiento o ensamblaje de válvulas con engranajes para obligarlas a funcionar juntas y asegurarnos de que el suministro de muestras no presiona y comprime continuamente el espacio de vapor.

LUCAS TREU:
Muy bien. Pues muchas gracias, Matt, y gracias a vosotros por acompañarnos en Pregúntale a Swagelok.


Explora más vídeos “Pregunta a Swagelok”