alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Nos articles les plus lus en 2021

Nos articles les plus lus en 2021

Des réponses à vos questions les plus pressantes : rétrospective de l’année 2021

Fabriques de semi-conducteurs, plateformes pétrolières et gazières offshore ou laboratoires de recherche, nos clients exercent leurs activités dans des secteurs très divers aux enjeux importants. Il arrive cependant qu’ils soient confrontés aux mêmes problèmes,

comme en témoigne les articles de notre blog les plus consultés en 2021. Vous vous êtes tourné(e) vers nos spécialistes pour en savoir plus sur des sujets comme la lutte contre la corrosion, la sélection de raccords adaptés ou les difficultés associées à l’instrumentation pour l’analyse, et bien d’autres. Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus pressantes posées cette année :

Comment empêcher la corrosion de provoquer la mise à l’arrêt d’installations ?« Comment empêcher la corrosion de provoquer la mise à l’arrêt d’installations ? »

Les industries de transformation travaillent souvent avec des substances aux compositions chimiques très diverses et dans des environnements qui le sont tout autant. Ainsi, en l’absence de mesures adéquates, la corrosion et les problèmes qu’elle engendre peuvent nuire à l’efficience opérationnelle d’une installation.

La corrosion est une cause majeure de baisse de rentabilité, en particulier dans des installations pétrolières et gazières exploitées en mer ou sur le littoral. Il n’est donc pas surprenant que nos lecteurs se soient particulièrement intéressés aux moyens de repérer et prévenir les causes courantes de la corrosion. Dans cet article, nous avons exposé les différences entre corrosion par piqûres et corrosion caverneuse, et expliqué comment choisir des matériaux adaptés pour y faire face.

Lire l’article suivant : Corrosion par piqûres et corrosion caverneuse : savoir les différencier

Comment savoir si un manomètre est endommagé ou non ?« Comment savoir si un manomètre est endommagé ou non ? »

Les manomètres donnent une indication visuelle de la pression dans un système. Ils permettent de savoir si la pression se trouve bien dans la plage souhaitée ou si, au contraire, le système rencontre un problème, ce qui en fait des appareils d’une importance majeure. Un manomètre endommagé peut donc vous laisser dans un flou total concernant un paramètre d’exploitation essentiel.

C’est pourquoi il est important de pouvoir détecter la défaillance imminente d’un manomètre. Heureusement, plusieurs signes à observer peuvent vous alerter sur un risque de défaillance à venir. Découvrez les cinq signes de la défaillance d’un manomètre dans l’un des articles de blog les plus consultés cette année.

Lire l’article suivant : Comment détecter les pannes de manomètre et comment s’en protéger

Quel est la meilleure méthode pour déterminer le diamètre du filetage sur un raccord ?« Quel est la meilleure méthode pour déterminer la taille du filetage sur un raccord ? »

L’état d’un système fluide industriel repose sur la capacité de l’ensemble de ses composants à fonctionner harmonieusement. Des raccordements étanches entre vos composants — réalisés le plus souvent au moyen de divers raccords — sont indispensables à la sécurité et à la productivité globales de votre installation.

Savoir déterminer le diamètre et le pas du filetage d’un raccord est la première étape pour choisir le bon raccord pour votre système, et il n’est pas rare que nous aidions nos clients dans ce choix. Apprenez-en davantage sur la manière de déterminer le diamètre et le pas d’un filetage dans cet article très consulté.

Lire l’article suivant : Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Que faire lorsqu’une ligne d’instrumentation process ne fonctionne pas correctement ?« Que faire lorsqu’une ligne d’instrumentation process ne fonctionne pas correctement ? »

Le transmetteur analytique est souvent considéré comme la cause d’une ligne d’instrumentation process peu performante. Cependant, la fiabilité des résultats du transmetteur dépend elle-même de ce qui lui parvient du process par la ligne d’impulsion.

Lorsque l’on cherche à diagnostiquer des problèmes en rapport avec l’instrumentation process, il est important de se concentrer sur l’ensemble de la boucle d’instrumentation. Dans cet article, nous avons analysé des pratiques éprouvées qui pourront vous aider à mieux gérer vos lignes d’impulsion et à obtenir des résultats fiables.

Lire l’article suivant : Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Quels sont les matériaux à utiliser pour des applications qui mettent en œuvre des gaz acides ?

« Quels sont les matériaux à utiliser pour des applications qui mettent en œuvre des gaz acides ? »

Les fluides des process propres aux gisements de pétrole et de gaz sulfureux contiennent des matières connues pour être corrosives, inflammables et toxiques. Cette corrosivité peut pousser les alliages à leurs limites et favoriser le phénomène de corrosion sous contrainte due aux gaz sulfureux (CCS) avec des aciers faiblement alliés et l’acier au carbone à haute résistance. La CCS peut conduire à une fragilisation des matériaux et à la rupture brutale d’alliages métalliques normalement ductiles.

Il est donc indispensable de choisir des matériaux qui résistent à la corrosion. Que faut-il rechercher ? Nous avons répondu à cette question dans cet article très consulté.

Lire l’article suivant : Quatre questions et réponses concernant le choix des matériaux pour exploiter des gisements de pétrole et de gaz sulfureux 

Nous sommes impatients de vous aider à résoudre les problèmes les plus difficiles que vous rencontrerez avec vos systèmes fluides en 2022. Si vous avez besoin d’aide pour résoudre un problème nouveau ou persistant, contactez un spécialiste des systèmes fluides près de chez vous.

Contacter un spécialiste des systèmes fluides

Articles Liés

Matériel de cintrage Swagelok

Quand cintrer des tubes et comment le faire correctement

Découvrez les applications pour lesquelles il est plus avantageux d’utiliser des tubes cintrés plutôt que des raccordements filetés, ainsi que les compétences et le matériel nécessaires pour réaliser des cintrages de qualité pour vos systèmes fluides.

Système d’échantillonnage instantané Swagelok

Analyser vos besoins en matière d’échantillonnage

Vous cherchez à savoir si l’échantillonnage instantané ou un analyseur en ligne est la meilleure option pour contrôler votre process ? Nous avons dressé une liste de points à examiner pour vous aider à déterminer une solution adaptée à vos activités.

Comment choisir un régulateur de pression

Comment choisir un régulateur de pression

Apprenez à différencier les types de régulateurs couramment utilisés dans les systèmes d’analyse et les systèmes fluides industriels, et découvrez comment choisir le régulateur adapté aux besoins de votre système.