alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

¿Cuándo Hay que Preocuparse por la Fragilización por Hidrógeno?

Conozca los tres factores que juntos pueden suponer un problema en caso de fragilización por hidrógeno.
 

(+) Vea la transcripción

CRAIG GIFFORD:
Bienvenido a Ask Swagelok. Soy Craig Gifford, y estamos aquí con Buddy Damm, científico experto en metalurgia de Swagelok. Hemos hablado sobre la fragilización por hidrógeno. Y hoy estamos viendo: "¿cuándo hay que preocuparse por la fragilización por hidrógeno?".

BUDDY DAMM:
Así es. La fragilización por hidrógeno se produce cuando se conjugan tres factores. El primero es el esfuerzo de tracción. Ok. El segundo es la presencia de hidrógeno atómico y el tercero, un material susceptible.

CRAIG GIFFORD:
Tiene sentido. Vamos a analizarlo un poco.

BUDDY DAMM:
Desde el punto de vista de la resistencia a la tracción, nuestros componentes contienen hidrógeno a alta presión. Esa alta presión somete a nuestros componentes a un esfuerzo de tracción. Ok. Esa es la fuente principal. Otras fuentes podrían ser externas como elementos que ejerzan una carga de doblado. Y estas cargas pueden ser estáticas, lo que significa que son permanentes. Alta presión en ese punto. O pueden ser ciclos de presión dinámicos y cíclicos que se activan y desactivan y cosas así. Es importante entender todo eso.

Segundo: presencia de hidrógeno atómico. Así, en los sistemas de hidrógeno gas, el hidrógeno es H2 o una molécula diatómica, igual que el oxígeno o el nitrógeno son O2 y N2. Bien—pero cuando una molécula de H2 toca la superficie de una aleación específica, puede disociarse en dos átomos. Ok. Y el átomo de hidrógeno está entre los átomos más pequeños. Y puede difundirse en la estructura metálica e ir a zonas donde puede crear problemas y provocar fragilización por hidrógeno.

El tercer factor es algo más complejo. Es la susceptibilidad de un material. Así pues, por norma general, todas las aleaciones son susceptibles a la fragilización por hidrógeno de alguna forma. Aleaciones de muy alta resistencia con una ductilidad generalmente menor tienen mucho más riesgo de fallar debido a la fragilización por hidrógeno. Ok. En cambio, las aleaciones de resistencia inferior o moderada con gran ductilidad, como suele ocurrir en los aceros inoxidables, se comportan mucho mejor en presencia de hidrógeno.

CRAIG GIFFORD:
Sí. Sí. Muchas gracias, Buddy. Y gracias a ti por acompañarnos en Ask Swagelok.


Explora más vídeos “Pregunta a Swagelok”