alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

¿Cómo Hacer Más Seguros los Sistemas de Hidrógeno a través del Diseño?

Ve cómo el diseño influye en la seguridad de los trazados de los sistemas de fluidos de hidrógeno.

(+) Vea la transcripción

CRAIG GIFFORD:
Bienvenido a Pregúntale a Swagelok. Soy Craig Gifford, aquí de nuevo con Chuck Hayes, que es el contacto técnico global de Swagelok para energías limpias. Y hemos estado hablando sobre diferencias de diseño entre sistemas de fluidos para aplicaciones de hidrógeno y para aplicaciones de petróleo y gas.

Chuck, hablemos hoy sobre la seguridad. ¿Cómo hacer más seguros los sistemas de fluidos de hidrógeno en la fase de diseño?

CHUCK HAYES:
Claro, Craig, eso es bastante fácil. Pero antes, veamos qué es la seguridad. Seguridad—normalmente, en el caso del hidrógeno, lo más importante es mantenerlo alejado de incendios y explosiones. El límite de explosividad, o el límite de incendio, es del 4% en oxígeno. Así que es muy importante mantenerlo por debajo del 4%. Solemos utilizar un 1% como referencia. Así pues, cualquier fuga que pueda acumularse hasta llegar a esa cifra es un problema.

Te recomendamos que utilices productos Swagelok. El problema es que, frecuentemente, en el sector del petróleo y gas, la empresa de ingeniería decide solicitar a los proveedores de paquetes de obra ofertas para construir sistemas o partes de sistemas. Estos proveedores de paquetes de obra suelen recurrir a los proveedores de componentes más baratos que encuentran. Lo malo es que así se mezclan diferentes tecnologías; esos sistemas pueden ser muy heterogéneos. Son difíciles de mantener. Y son difíciles de gestionar durante toda su vida útil. Y la mezcla de tecnologías—la mezcla de tecnologías es totalmente inadecuada.

Por lo tanto, lo que le recomendamos es especificar un solo proveedor para todo ello—para las válvulas, para los racores—para ofrecerte ese nivel de consistencia y esa facilidad de mantenimiento con un producto con una vida de servicio larga y segura.

CRAIG GIFFORD:
Genial. Muchas gracias, Chuck. Y gracias a ti por acompañarnos en Pregúntale a Swagelok.


Explora más vídeos “Pregunta a Swagelok”