alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

¿Qué es la Presión de Retorno, Qué le Afecta y Por Qué es Importante?

Vea qué es la presión de retorno y por qué es importante en la toma de muestra de líquidos.

(+) Vea la transcripción

LUCAS TREU:
Hola a todos. Soy Lucas Treu, y esto es Pregúntale a Swagelok. Hoy estoy en el Solon Tech Center con Matt Dixon, uno de nuestros expertos en sistemas de toma de muestras. Y estamos hablando de la toma de muestras de líquidos, concretamente en los cilindros.

Matt, cuando hablamos de la toma de muestras con cilindros, ¿qué es la presión de retorno, cómo influye y cómo afecta a la muestra?

MATT DIXON:
Claro, además de la presión de retorno del proceso, puede haber algún componente instalado aguas abajo del cilindro de toma de muestras, como una válvula antirretorno o un regulador de contrapresión que añada contrapresión adicional a ese cilindro. Y esencialmente se suma a la propia presión de retorno. Así que el resultado es una mayor presión de retorno en la parte superior del cilindro. E irónicamente o en contra de lo que podría pensarse, eso en realidad aumenta el tamaño del espacio de vapor. Y lo hace evitando que la mayor parte del gas que se encuentra inicialmente en el interior del cilindro se escape. Y cuanto más gas haya dentro, más se podrá mantener ese espacio de vapor después de capturar el líquido en el cilindro.

LUCAS TREU:
Muy bien. Muchas gracias, Matt. Y gracias a vosotros por acompañarnos en Pregúntale a Swagelok.


Explora más vídeos “Pregunta a Swagelok”