半導体サブファブにおける適切なホースのレイアウトとは
ダグ・ノードストロームおよびマーガレット・ブレナンが、半導体サブファブにおいてホースを適切にレイアウトする際に考慮すべき重要事項について説明します。
(+) 筆記録を見る
BETH NIESER:
「Ask Swagelok」へようこそ。本日は私、ベス・ニーザーがスウェージロック・ホース・ビルから、半導体の専門家であるマーガレット・ブレナンとダグ・ノードストロームとともにお届けします。本日のテーマは、半導体ファブにおけるホースのレイアウトの重要性です。まず、ホースの適切なレイアウトがなぜ重要なのか教えてください。
MARGARET BRENNAN:
ホースのレイアウトは非常に重要です。サブファブ内のサポート機器をクリーンルーム内の製造装置に接続する用途では、メンテナンスや装置設置の時間と手間を大幅に削減できるため、フレックスラインへの切り替えが進んでいます。レイアウトが重要なのは、ホースの性能や寿命に直接影響するからです。狭いスペースで無理に曲げるとホースがつぶれて性能が低下しますし、エンドコネクションの近くで曲げすぎるとレイヤーが裂けてしまう可能性もあります。また、極端な温度の流体が流れる場合、必要なスペースや接触面にも影響が出ます。クリーンルームでもサブファブでもスペースは非常に貴重で、適切なレイアウトを確保するのは簡単ではありません。
DOUG NORDSTROM:
マーガレットが述べたように、スペースの制約が問題を複雑にします。では、スペースが特に重要になるのはなぜでしょうか。
MARGARET BRENNAN:
スペースが重要なのは、特に流体が極端な温度になる用途です。ファブでは非常に冷たい冷却水がホースに流れると、ホース同士や他の表面と接触してコールドスポットが発生することがあります。高温の場合も同様で、ホットスポットが生じます。サブファブの低温用途では結露や氷結が起こり、ダウンタイムや性能低下につながる可能性があります。サブファブはスペースが限られているため、ホース同士が近接して配管され、こうした問題が起こりやすいのです。
DOUG NORDSTROM:
そこで私たちはお客さまと協力し、ホース同士が接触しないようにする物理的なスペーサーを開発しました。これにより、コールドスポットやホットスポットを防ぐことができます。こうしたシンプルな対策により、ホースの適切な間隔を確保し、問題を回避できます。
BETH NIESER:
では、ホースを曲げてよい場合とよくない場合について教えてください。
DOUG NORDSTROM:
マーガレットが述べたように、レイアウトは難しいものです。もちろん、ある地点から別の地点へ流体を送るためにホースを曲げる必要があります。しかし問題なのは、最小曲げ半径を超えて曲げてしまうことです。ホースには最小曲げ半径があり、これを超えると弾性変形ではなく塑性変形が起こり、ホースが損傷して性能や耐圧性が低下します。断熱材を巻き付けても最小曲げ半径は変わりません。断熱材は曲げによって外側が引き伸ばされ、内側が圧縮されるため、断熱性能が低下します。そのため、断熱ホースの場合は断熱材のないホースの3倍の最小曲げ半径を確保する必要があります。例えば最小曲げ半径が2インチのホースに断熱材を使用する場合、最小曲げ半径は約6インチになります。
BETH NIESER:
では、どのような場合に断熱が必要になるのでしょうか。
MARGARET BRENNAN:
ファブには、製造装置に対して加熱や冷却が必要なプロセスが多数あります。サブファブのチラーや熱交換器から供給される流体は温度調節されていますが、製造装置まで移送される間に温度が変わる可能性があります。そこで重要なのが、流体温度に応じた断熱材です。ホース外側の温度が露点を下回ると結露が発生します。これは夏に氷を入れたグラスに水滴がつくのと同じ現象ですが、サブファブでは液体の種類が不明なため、プロセスを中断して調査する必要があり、大きな損失につながります。そのため、露点を下回らないよう断熱ホースが使用されます。断熱材を多く巻くことで露点より高い温度に維持できますが、断熱材の効果は約-30℃までです。これより低い場合は別の断熱技術が必要で、そこで登場するのが真空断熱層ホースです。インナーホース外側の真空層が対流による熱伝達を遮断し、-200℃の極低温でも適切な断熱性を発揮します。この技術は今後主流になるでしょう。
BETH NIESER:
本日はさまざまなお話をありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。