alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

¿Qué es la Compresión del Espacio de Vapor y Por Qué Puede ser Problemática?

Vea qué es la compresión del espacio de vapor y por qué puede ser problemática.

(+) Vea la transcripción

LUCAS TREU:
Hola a todos. Soy Lucas Treu, y esto es Pregúntale a Swagelok. Hoy me acompaña Matt Dixon, uno de nuestros expertos en la toma de muestras de fluidos, y estamos hablando sobre la toma de muestras de líquidos y cómo hacerlo con eficacia cuando trabajamos con cilindros.

Matt, háblame un poco de la compresión del espacio de vapor. ¿Qué es y por qué es un problema?

MATT DIXON:
Sí. La compresión del espacio de vapor puede ser un gran problema. Si prevés que es de un cierto volumen pero en realidad es más pequeño, es posible que no haya espacio suficiente para que el líquido se expanda. Y así también podrías correr el riesgo de reventar el cilindro. Pero si conocemos el procedimiento de toma de muestras, si conocemos la presión de suministro y si conocemos la presión de retorno, hay una forma bastante fácil de estimar cuál será el espacio de vapor después de haber recogido la muestra en el cilindro. Y si es demasiado pequeño, podemos tomar medidas correctoras para reducir los riesgos.

LUCAS TREU:
Genial, muchas gracias. Y gracias a vosotros por acompañarnos en Pregúntale a Swagelok.


Explora más vídeos “Pregunta a Swagelok”