alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Das Swagelok® Gasverteilungsprogramm liefert erhöhte Sicherheit

Das Swagelok®  Gasverteilungsprogramm
Im Rahmen des Swagelok-Gasverteilungsprogramms arbeiten Berater und Techniker mit Kunden zusammen, um vollständig montierte und getestete Gasverteilungssysteme zu liefern.

Das Swagelok® Gasverteilungsprogramm liefert erhöhte Sicherheit und reduziert Ausfallzeiten

Ein Komplettangebot an Dienstleistungen und Untersystemen von Swagelok, wurde dazu entwickelt, um wichtige Gasverteilungssysteme in industriellen Anlagen optimal zu nutzen.

Solon, Ohio — (2. Dezember 2020) — Swagelok—ein weltweit führender Anbieter von Fluidsystem-Bauteilen, Baugruppen und unterstützenden Dienstleistungen—hat die Einführung seines Swagelok® Gasverteilungsprogramms angekündigt. Das neue Programm bietet ein Komplettangebot an Dienstleistungen und komplett konstruierten Untersystemen, die dazu entwickelt wurden, um die Sicherheit von Gasverteilungssystemen in industriellen Anlagen zu erhöhen und die Ausfallzeiten zu reduzieren.

Es kann eine betriebliche Herausforderung sein, die optimale Leistung in einem Gasverteilungssystem aufrechtzuerhalten, weil ein nicht intuitives Systemdesign oder unzugängliche Bauteile es schwierig machen können, Wartungen auszuführen. Daher kann es vorkommen, dass Leckagen nicht erkannt oder repariert werden, was ein Risiko für Bediener und Maschinen schafft und Systemineffizienzen verursacht, die sich negativ auf die Profitabilität auswirken.

Swageloks Gasverteilungsprogramm umfasst Dienstleistungen und Untersysteme, die diese Herausforderungen mindern sollen. Die Gasverteilungs-Berater des Unternehmens bieten eine umfassende Evaluierung der existierenden Gasverteilungssysteme, um potenzielle Leckagepunkte zu identifizieren und um Chancen aufzuzeigen, wie die Leistung verbessert und Wartungsarbeiten erleichtert werden können Sie geben dann umsetzbare Empfehlungen, um existierende Systemdesigns zu verbessern, oder erklären, wie standardisierte Swagelok-Gasverteilungs-Untersysteme integriert werden können, um diese Herausforderungen zu meistern.

Zu den von Swagelok hergestellten Untersystemen gehören u. a.:

  • Swagelok® Ursprungs-Eingänge: Diese Baugruppen stellen eine zuverlässige und hoch konfigurierbare Verbindung zwischen Hochdruck-Ursprungsgasen und dem Rest des Verteilungssystems her
  • Swagelok® Gas-Panels: Diese modularen und wartungsfreundlichen Panels garantieren, dass Ursprungsgase bei der richtigen Fließgeschwindigkeit an ihr Ziel kommen
  • Swagelok® Changeover Systems (Umschaltsysteme): Diese automatischen Untersysteme schalten von einer Gasquelle auf eine andere über, um eine ununterbrochene Versorgung zu gewährleisten
  • Swagelok® Point-of-Use Systems (Systeme am Einsatzort): Diese Baugruppen geben Technikern eine praktische Methode, um den Druck für jedes Ausrüstungsteil richtig einzustellen.

Swagelok-Berater arbeiten mit Kunden in ihren industriellen Anlagen zusammen, um mehr über deren Betrieb zu lernen. Dann konfigurieren, bauen, testen und liefern sie komplett konstruierte Gasverteilungs-Untersysteme. die auf die Anforderungen der Kunden eingehen. Die Untersysteme sind deutlich gekennzeichnet, einfach zu verstehen und zu verwenden und können mühelos repariert und gewartet werden.

Durch die Eliminierung potenzieller Leackagepunkte in existierenden Systemen oder die Integration von Untersystemen für vereinfachte Verwendung und Wartung, können industrielle Unternehmen Risiken für ihre Mitarbeiter vermeiden, die durch leistungsschwache Gasverteilungssysteme entstehen. Das Erkunden und Bewältigen von Leckage- und Design-Problemen kann dabei helfen, Ausfallzeiten oder Effizienzverlust zu vermeiden und Kosten zu reduzieren, die durch Gasverschwendung entstehen. Außerdem kann es den Einsatz technischer Ressourcen freistellen und potenziell die Arbeit des Wartungspersonals reduzieren, wenn sich ein Unternehmen von einem Swagelok Fluidsystem-Spezialisten ein Gasverteilungssystem konfigurieren, bauen und testen lässt.

Nach Bedarf bieten Swagelok-Mitarbeiter auch professionelle, praktische Schulungsprogramme, die den Betreibern angemessene Unterstützung liefern und ihnen dabei helfen, die Vorteile des Swagelok Gasverteilungsprogramms zu nutzen.

Sie können mehr Informationen zum Swagelok Gasverteilungsprogramm anfordern >

Über Swagelok

Swagelok ist ein privater Entwickler und Anbieter von Fluidsystemprodukten, -Systemen, Baugruppen und Serviceleistungen mit einem Firmenwert von ca. 2 Milliarden US-Dollar für die folgenden Industrien: Öl- und Gas, Chemie und Petrochemie, Halbleiter und Transport. Das Unternehmen hat seine Zentrale in Solon, Ohio, USA und unterstützt Kunden durch 200 Vertriebs- und Service-Zentren in 70 Ländern, gemeinsam mit der Expertise von 5.500 Mitarbeitern in 20 Produktionsstätten und fünf globalen Technologiezentren.