Qu’est-ce que la corrosion et quelles en sont les causes ?
Buddy Damm, spécialiste en métallurgie, explique en détail ce qu’est la corrosion et pourquoi le phénomène touche les installations pétrolières et gazières offshore.
(+) Afficher le texte
BETH NIESER:
Bonjour et bienvenue dans notre série « Demandez à Swagelok ». Je m’appelle Beth Nieser et je suis avec Buddy Damm, notre spécialiste en métallurgie chez Swagelok. Aujourd’hui, nous allons parler de la corrosion sur les plateformes pétrolières et gazières offshore. Alors, Buddy, pouvez-vous définir la corrosion et en expliquer la cause ?
BUDDY DAMM:
Bien sûr. La corrosion est une réaction électrochimique au cours de laquelle le métal perd des électrons et se dégrade chimiquement. Elle implique deux semi-réactions : l’oxydation, où le métal perd ses électrons, et la réduction, où ces électrons réagissent avec l’environnement. Ensemble, elles forment une réaction d’oxydo-réduction qui « consomme » le métal. Cela peut entraîner un amincissement des parois métalliques, des fissures, des piqûres ou des crevasses, compromettant la résistance mécanique des composants.
BETH NIESER:
Pouvez-vous maintenant m’expliquer quels sont les problèmes de corrosion couramment rencontrés sur une plateforme offshore ?
BUDDY DAMM:
Oui. On distingue généralement la corrosion externe et la corrosion interne. La corrosion externe est causée par l’environnement marin : eau salée, embruns, alternance de phases humides et sèches. À mesure que l’eau s’évapore, la concentration en éléments corrosifs augmente, rendant l’environnement plus agressif. Il existe aussi la corrosion par frottement, due au contact entre composants, et la fatigue-corrosion, causée par les vibrations et les contraintes cycliques de la plateforme.
La corrosion interne, elle, provient des composés chimiques extraits des puits, comme le sulfure d’hydrogène ou le dioxyde de carbone, qui peuvent rendre le milieu très acide. Dans les puits profonds, la température et la pression élevées aggravent encore la corrosion, pouvant provoquer des fissures dues à la pression dans un environnement difficile.
BETH NIESER:
Parfait. Eh bien, merci pour ce résumé, Buddy, et merci à vous d’avoir regardé cette vidéo « Demandez à Swagelok ».