Qu’entend-on par « compression de la phase gazeuse » et pourquoi cela peut-il être un problème ?
Découvrez ce qu’on entend par « compression de la phase gazeuse » et les problèmes que ce phénomène peut engendrer.
(+) Afficher le texte
LUCAS TREU:
Bonjour. Ici Lucas Treu pour « Demandez à Swagelok ». Je suis aujourd’hui avec Matt Dixon, l’un de nos spécialistes de l’échantillonnage, pour parler de l’échantillonnage des liquides et de la meilleure manière d’utiliser des cylindres d’échantillonnage. Alors, Matt, parlez-moi un peu de la compression de la phase gazeuse. Qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce un problème ?
MATT DIXON:
OK. La compression de la phase gazeuse peut être un gros problème. Lorsque vous vous attendez à un certain volume mais que celui-ci est bien moindre, il n’y aura peut-être pas assez d’espace pour que le liquide puisse se dilater suffisamment. Et là encore, il y a un risque d’éclatement du cylindre. Mais si on maîtrise la procédure d’échantillonnage, si on connaît la pression d’alimentation et la pression de retour, alors on peut estimer assez précisément le volume de la phase gazeuse une fois le cylindre rempli. Et si ce volume est insuffisant, il est possible d’y remédier pour atténuer les risques que cela pourrait poser.
LUCAS TREU:
Eh bien, merci. Et merci à vous d’avoir regardé cette vidéo « Demandez à Swagelok ».