alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Знания и опыт в сфере подачи газов сыграли важную роль в критической ситуации

Системы подачи газов в аппаратах ИВЛ созданы с применением множества компонентов Swagelok

Как технические специалисты Swagelok использовали свои знания в сфере распределения газов при производстве аппаратов ИВЛ

Алекс Чу (Alex Chu), руководитель технического отдела, Swagelok Bristol

В промышленности распределение газов представляет собой тонкий и сложный процесс. Для эффективной транспортировки потенциально опасных газов до точки потребления под нужным давлением и без утечек требуется определенный ряд инженерно-технических навыков и знаний.

В прошлом году определенная область применения транспортировки газов попала под пристальное внимание общественности, хотя о таком применении люди редко задумываются. Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с самого начала пандемии играют важнейшую роль в лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19, доставляя кислород в дыхательную систему человека. В 2020 году масштабы пандемии значительно выросли, и медики предупредили о нехватке аппаратов ИВЛ, что теоретически могло лишить некоторых пациентов необходимого им лечения.

Британский челлендж по созданию аппаратов ИВЛ cтал одной из попыток борьбы с потенциальной нехваткой аппаратов. Группы промышленных, технологических и инженерных предприятий Великобритании объединили усилия в попытке ускорить производство аппаратов на случай, если системе здравоохранения потребуется большее их количество. Одним из таких предприятий стала компания Swagelok Bristol: группа инженеров технического отдела начала работу над решением проблемы, в результате осуществив проектирование и сборку более 200 спасающих жизни аппаратов.

Читайте ниже, как специалисты Swagelok Bristol применили свои знания в сфере промышленного распределения газов для благой цели и как эти знания можно использовать в широком диапазоне специфических областей применения для удовлетворения конкретных потребностей.

Определение сути системы

Подходя к решению вопроса производства аппаратов ИВЛ, специалисты в первую очередь занялись рассмотрением важнейших функций изделия. По своей сути аппарат ИВЛ представляет собой автоматизированную систему подачи и распределения газов, доставляющую кислород и воздух от источника под давлением к точке потребления (в данном случае — пациенту) с нужными значениями расхода, давления и концентрации. Системы смешивания и распределения газов используются в широком диапазоне важнейших областей применения, с которыми инженеры технического отдела Swagelok знакомы не понаслышке. В том числе это касается подачи газов сверхвысокой степени очистки, транспортировки токсичных газов и т. д.

По своей сути аппарат ИВЛ представляет собой автоматизированную систему подачи и распределения газов, доставляющую кислород и воздух от источника под давлением к точке потребления (в данном случае — пациенту) с нужными значениями расхода и концентрации.

На следующем этапе группа специалистов Swagelok Bristol выработала метод надлежащего контроля за расходом воздуха и кислорода в системе. В выбранном решении использовались в том числе массовые расходомеры в сочетании со специализированным куполовидным регулятором обратного давления. Стандартные конструкции регуляторов с обычно высокой жесткостью пружины не подходили в данном случае, поскольку контролировать давление в аппарате ИВЛ нужно с осторожностью. Специализированный регулятор, разработкой которого занимались наши инженеры-конструкторы на острове Мэн, обеспечивал динамический контроль давления для соблюдения стабильности значений давления, что необходимо при лечении пациентов. Помимо ряда прочих компонентов Swagelok, специалисты смогли разработать систему, способную выполнять все функции аппарата ИВЛ.

Assembly of a Swagelok gas distribution subsystem

Высокие достижения в действительно важной сфере

За этапом проектирования последовал этап оценки и приемочных испытаний. Наверное, ни в одной из отраслей в мире нет таких строгих требований к приемочным испытаниям, как те, которые предъявляются к медицинским изделиям класса III. К аппаратам ИВЛ, как и другим важнейшим медицинским устройствам, прибегают в ситуации, когда любой отказ устройства может привести к смерти или тяжелой травме пациента. Как следствие, требования к испытаниям являются самыми строгими.

Многие из областей применения, знакомых инженерам Swagelok, имеют схожую степень критичности. Кислород, который используется в аппаратах ИВЛ, также применяется и в ряде других промышленных предприятий как распространенный бытовой газ. Он крайне легко воспламеняем при взаимодействии с другими материалами и веществами, которые также часто используются на тех же промышленных предприятиях. Таким образом, любая утечка из промышленной системы подачи и распределения кислорода может представлять значительную опасность для работников предприятия. Во всех отраслях, где компания Swagelok предоставляет сервисы для систем подачи и распределения газов, утечка газов из системы в окружающую среду может привести к не менее тяжелым или затратным последствиям.

Узнайте, как компания Swagelok может помочь в критических системах подачи и распределения газов.

Для обеспечения надежности при приемке медицинских изделий класса III производитель должен продемонстрировать строгие меры контроля качества, процедуры приемочных испытаний, полную отслеживаемость, сертификаты на материалы и высокий уровень чистоты компонентов. Все это удалось сделать нашим специалистам. Компания Swagelok предлагает сервисы для систем подачи и распределения газов и конфигурируемые газовые щиты для разнообразных отраслей, где действуют аналогичные требования к сертификации и приемочным испытаниям. На наши материалы распространяются схожие требования к контролю качества, прослеживаемости и сертификации в рамках повседневной производственной деятельности.

Final ventilators built with Swagelok gas distribution subsystemsЗнания в сфере систем подачи и распределения газов могут пригодиться в любой области применения

Способность инженеров Swagelok применять свои знания в новых специфических сферах способствовала успешному завершению проекта по производству аппаратов ИВЛ. В результате была получена высоконадежная и точная система подачи газов для критической области применения, в которой отказы просто недопустимы. Во всех отраслях, где мы предоставляем сервисы для систем подачи и распределения газов, наша цель состоит в обеспечении одинаково высоких характеристик систем, каковы бы ни были потребности заказчика в сфере распределения газов.

Хотите узнать больше? Узнайте подробнее, как уменьшить число утечек, минимизировать затраты, повысить безопасность и избежать незапланированных простоев с помощью наших сервисов и решений для систем подачи и распределения газов, воспользовавшись приведенными ниже ссылками. Или прямо сегодня свяжитесь с нашими специалистами, если у вас возникли вопросы в сфере подачи и распределения газов.

Подробнее о сервисах и решениях Swagelok для систем подачи и распределения газов

Статьи по Теме

Выездное техническое обслуживание Swagelok: Алекс Чу

Техническое обслуживание в лицах: Алекс Чу, руководитель технического отдела, Swagelok Bristol

Руководитель технического отдела Алекс Чу помогает заказчикам решать задачи, выясняя их нужды и требования. Узнайте, как Алекс и сотрудники Swagelok Bristol и Swagelok Isle of Man благодаря своим знаниям в сфере жидкостных и газовых систем помогли Великобритании в борьбе с коронавирусом.

Сервисы Swagelok для систем подачи и распределения газов

Вопросы и ответы. Как оптимизировать вашу систему подачи и распределения газов.

Узнайте о распространенных проблемах, которые могут препятствовать безопасной и эффективной работе важных систем подачи и распределения газов, а также о том, как профессиональное обследование таких систем может принести пользу в долгосрочной перспективе.

Сервис обследования системы пробоотбора для поточного анализа Swagelok

Повышение безопасности и эффективности газораспределительных систем

Газораспределительные системы играют решающую роль в обеспечении максимально эффективной работы лабораторий, испытательных центров и промышленных предприятий. Узнайте подробнее, как улучшить состояние и безопасность систем подачи газа, уменьшить затраты и оснастить ваших сотрудников всем необходимым для достижения успеха.