alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

检查柔性软管端接类型和实例

检查柔性软管端接类型和实例

2019年7月1日 | Doug Nordstrom

端接只有一个目的:安全可靠地连接流体系统内的组件。但在设计流体系统时,要考虑的柔性软管端接类型 多种多样,而所选的类型出错可能会损坏工艺、使员工面临危险,并可能影响您的收入。所以,设计工程师和设备经理要定期检查端接的性能,并考虑是否可以使用其他类型来改善效率和样品质量,这一点非常重要。  

在选择软管的内管材料、加强层和外层后,就应该选择端接了。请考虑以下三项:行业标准、软管类型和系统规格。

1. 考虑行业标准

不同的行业需要专门为其用途而设计的端接。要想实现和保持高性能的流体系统,选择专门为您所在行业的实例而设计的端接至关重要。下面是一些常见行业的端接实例以及对这些应用场合所用端接的不同规格要求。

  • 制药、生物制药和生物技术
    I在制药和生物技术领域,设计流体系统时通常最为重要的一点是清洁和卫生。设计该行业所用的端接时要谨记这一点 - 更容易清洗,无论是拆开系统彻底清洗,还是使用 CIP(原位清洗)工艺。管面的设计要能够减少细菌滋生,并且耐腐蚀。
  • 半导体
    在 半导体制造行业,材料纯度往往是流体系统设计的重中之重。在半导体市场,所用的端接都是适用于敏感环境的高纯端接,带有精细的螺纹,精心设计的涂覆材料,以提高端接防积聚和污染物的能力。
  • 一般工业
    对于许多其他工业流体系统应用,设计工程师最为关注的是端接和接头对高压环境的适应能力。这些端接的额定值取决于 psi(顶级高压接头的适用压力高达 60,000 psi),有时需要额外制备的卡套管才能满足压力要求。  

2. 考虑软管要求  

  • 渗透性和化学相容性 
    端接要求可能视应用的腐蚀要求和渗透需求不同而异。  任何材料的软管都具有一定程度的可渗透性,因此在使用之前必须测试每种软管的应用场合适用性。同理,对于许多流体系统应用也需要测试化学相容性(即两种物质相遇时不会化学反应)。找到适当的软管材料以减轻化学反应、系统损坏或腐蚀十分重要。 
  • 压力和温度额定值
    根据应用场合,流体系统元件必须能够耐受特定的压力和温度。在高压和高温应用场合,例如液压系统和其他一般工业应用,通常选择带波纹孔的单层或双层编织环状软管。高压和高温要求往往与动态应用密切相关,在动态应用下,软管需要能够弯曲或更改位置,由此也可能影响软管的选择。 
  • 软管材料
    对于一般需求,金属内管是一种不错的选择。金属内管 的温度额定值为-325° 到 850° F,有时是极端温度环境的唯一材料之选。另一方面,硅树脂材料十分灵活,是卫生应用的常见选择。不过,硅树脂的化学相容性有限,并具有吸附性,因此可能导致污染。鉴于这些缺点,硅树脂内管在卫生应用场合正在被含氟聚合物内管所取代。PTFE、PFA 和 FEP 是三种常见的含氟聚合物,它们的温度额定值比硅树脂稍高一些。另外, 热塑性(尼龙)软管 可以耐受高压,常用于液压应用场合,橡胶软管 经济实惠,用途广泛,多用于低压应用场合。

3. 考虑系统规格  

现在,需要考虑软管将连接到的系统的材料和端接类型。系统和软管的端接材料应当相同。许多端接类型的外观相似,但尺寸或螺纹可能稍有不同,所以它们不能完全互换。

在选择适当的软管端接类型时,还要考虑一些其他事项:

  • 考虑是否易于安装和/或耐久度。这些端接多久需要更换一次?如果需要更换,定期更换它们有多困难?
  • 考虑 简化库存。尽管选择软管端接时的主要考虑因素是流体系统的性能、相容性和规格,但明智的做法是,还要同时考虑选择对业务运行造成的影响。考虑研究如何更轻松地存储组件,如何简化再订购过程或如何整合供应商和组件 OEM。
  • 考虑软管端接成本。选择流体系统组件时,成本始终是一项考虑因素,但切记要考虑频繁更换的生命周期成本,它们可能会吞噬前期较便宜组件实现的节省。 

不过,上述柔性软管端接类型的考虑因素并非万无一失。在选择端接和其他组件时,还需要由单独的设计工程师评估整体流体系统的设计。 

世伟洛克产品选择工具 

世伟洛克有许多可在线使用的产品选择工具,包括:  

  • Cv 计算器 – 帮助计算调压阀及其他组件的 Cv 和流量
  • CAD 模板 – 包含逾 100 万种 2D 和 3D 文件格式的世伟洛克 CAD 模板和销售图纸
  • 调压阀流量曲线生成器 – 根据用户为 RHPS 系列调压阀指定的一系列应用参数提供独特流量曲线的工具  
  • MPC 配置工具 – 配置自定义模块化平台组件系统的软件
  • 材料选择指南 – 帮助简化材料的选择 

如果对产品选择到流体系统设计方面需要其他帮助,请联系您当地的世伟洛克销售与服务中心。 

联系您当地的销售与服务中心

相关文章

提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在常规工厂维护期间,人们通常不太重视工业软管安全性。重要的是软管得到人们应有的重视 - 泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

实现良好培训团队的 3 个步骤

列表页预告说明随着行业老龄化员工逐步接近退休年龄,制造商开始转向年轻一代,由他们来掌握专业知识。了解如何根据世伟洛克的专家建议,建立有效的流体系统培训计划。

工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时间可以为您的工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。